Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens エネルギーシステムツイン

モデル。シミュレートします。最適化します。

新しいエネルギーの現実

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

企業がエネルギーを消費し管理する方法は変化しています。エネルギー価格の高騰、厳しい炭素規制、供給の変動、事業の急速な電化により、エネルギーシステムはかつてないほど複雑になっています。多くの企業は、これらの課題に対処するために1回限りのコンサルティングサービスに頼っていますが、急速に変化する状況に直面すると、期待外れになることがよくあります。

不確実性をコントロールしましょう

今日、組織が必要としているのは、短期および長期にわたる柔軟な計画、迅速に適応する能力、そして意思決定を改善するための信頼できるデータです。それでも、多くの企業はまだ計画プロセスが長く、計画コストと実際のコストの間には大きなギャップがあり、代替ソリューションについての洞察も限られています。また、新しくてなじみのないテクノロジーはリスクの認識も高く、自信を持って前に進むことが難しくなります。

エネルギーシステムツインによるスマートなエネルギー管理

エネルギーシステムツインは、エネルギー管理へのよりスマートな道を提供します。これは、組織がエネルギーシステムを独自に評価できるようにする、スケーラブルで複製可能なソリューションです。ユーザーは、エネルギーの専門家でなくても、いつ、どのくらいの頻度で、どの程度詳細に透明性を高め、最適化されたシナリオを検討するかを決定できます。このプラットフォームにより、コスト削減の可能性を発見し、エネルギーシステムを将来に備えるための改善点を簡単に見つけることができます。

組織がエネルギー戦略を発展させるにつれて、Energy System Twinは、人間中心の自律型ビル、つまり自ら学習し、適応し、最適化できる環境の未来の基礎を築きます。このプラットフォームでは、過去の運用データを使用して、建物の快適性、効率性、回復力を最小限に抑えながら、快適性、効率性、回復力のバランスをとるデータ主導型の意思決定を行うことができます。これにより、ユーザー、所有者、運営者に可能な限り最高のヒューマンエクスペリエンスを提供しながら、相互に接続された自己最適化型のインフラストラクチャを構築して、都市のネットゼロとエネルギー自給率の向上に貢献します。

Energy System Twinは幅広いユーザー向けに設計されており、グリーンフィールドプロジェクトとブラウンフィールドプロジェクトの両方に適用できます。それがもたらす節約と効率は、総エネルギー消費量とシステムの複雑さの組み合わせによって異なります。構成が異なれば同様の結果が得られます。たとえば、消費量は少ないが複雑度の高いエネルギーシステムや、消費量は多いが複雑度が低いエネルギーシステムでも、同様の節約が可能です。次のような事業を行うと、節約できる可能性が高まります。

  • 電気、熱、冷却、蒸気などの複数の需要
  • 太陽光発電、CHP、またはヒートポンプによるオンサイト発電
  • バッテリーや温水貯蔵などのストレージソリューション

エナジー・システム・ツインの背後にある価値

IDC MarketScapeレポートで、エネルギーと持続可能性管理の主要なソリューションとして認められているEnergy System Twinは、自動化、専門家の指導、および深い専門知識を活用した、完全で信頼性の高いサービスを提供します。

節約額-1920-x-1080-01オリジナルです

節約

初期費用は、長期的な節約によって相殺されます。繰り返されるコンサルティング料金とは異なり、Energy System Twinは継続的な洞察を提供して、コストを削減し、意思決定を改善します

信頼性-1920-x-1080-02オリジナル

信頼性

Energy System Twinは、Siemens 専門家のサポートを得て長期的なパフォーマンスを実現するように設計されているため、ダウンタイムを最小限に抑え、エネルギーシステムの効率と効果を維持できます。

違い-1920-X-1080-03 オリジナル

違い

業界固有の負荷プロファイルジェネレーターが組み込まれているため、手動入力が減り、精度が向上します。このプラットフォームは、カスタマイズされた業界サービスだけでなく、製薬、ライフサイエンス、自動車などの幅広い分野に対応しています。

インテグレーション-1920-x-1080-04 オリジナル

統合

このプラットフォームは、Building X環境の既存のシステムとシームレスに統合されます。

ウェビナーオンデマンド

エネルギー転換の加速:デジタルツインによる業務変革の達成