Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
米国テキサス州ダラスにあるサザンメソジスト大学は、現在よりスマートに運営し、将来に備えることで、学生、教職員、スタッフの進化するニーズに応えるために、キャンパスを変革しています。

一流のエネルギー管理プログラムを備えたスマートキャンパス

米国テキサス州ダラスにあるサザンメソジスト大学(SMU)は、メンテナンスの遅延に対処しながら、省エネと運用効率を大幅に向上させることに取り組んでいます。Siemens スと協力して、SMUは学生、教職員、スタッフの進化するニーズを満たすようにキャンパスを変革しました。

よりスマートで効率的なキャンパス

2017年、SMUはスマートで効率的なキャンパスを作るための取り組みに乗り出しました。目的は、学生、教職員のキャンパス体験を向上させ、エネルギーの管理と使用を大幅に改善し、システムの信頼性を高めることでした。同時に、同機関は、運用コストと保守コストを削減しながら、メンテナンスの延期に対処したいと考えていました。

Siemens、重要なインフラストラクチャのアップグレードからデータ収集への投資、キャンパス全体の統制と建物管理の強化まで、SMUがビジョンを達成するためのロードマップを作成するのを支援しました。データ主導型の分析、リモートモニタリング、トラブルシューティングにより、さらに効率が向上します。SMUは、キャンパスの快適性と信頼性を高めながら、エネルギー管理プログラムにより年間平均250万ドルの節約を実現しています。天然ガスと電力のヘッジプログラムにより、大学は価格の変動や主要な気象現象から大学を守り、予算の安定を図っています。

> 21% 1平方フィートあたりの光熱費の削減

エネルギー管理プログラムを実施して以来、SMUは167,000平方フィートの新しいスペースを追加し、登録者数が 20% 増加したにもかかわらず、光熱費の削減に成功しました。

26% メンテナンス作業の生産性の向上

Building X では、キャンパス全体で事後対応型から予知型メンテナンスに移行することで、メンテナンスチームはタスクの優先順位を高め、機器の故障を防ぎ、主要資産の耐用年数を延ばすことができます。

950万ドル キャンパス全体でエネルギーコストを削減

最初の5年間で、Desigo® CC、Demand Flow®、および正確な自動化プログラミングの使用により、約2,900万kWhの省エネが実現し、キャンパスのエネルギーコストが大幅に削減されました。

包括的なエネルギー管理と効率的なメンテナンスプログラム

スマートキャンパスとしてより効率的に運営することを目標に、SMUはデータ主導のエネルギー管理と保守プログラムを実施しました。これらのプログラムは、キャンパス全体のサブメータリングとセンサーを備えた統合キャンパス管理システムに基づいています。現在、Siemens SMU施設チームは、ビルディングオートメーション、セントラルユーティリティプラント、火災・人命安全、セキュリティ/アクセスシステムなどの運用と保守を管理しています。今では、SMUは、大学の優先事項と今後の成長を支える持続可能な財務モデルのリソースと利益をより集中させることができます。

キャンパスのいたるところに、問題が発生するか、問題が発生するかをリアルタイムで知らせる測定コンポーネントが12,000以上あります。トラックを動かさなくても、これらの問題をリモートで解決できます。
マイケル・モリーナ, 副学長/大学建築家, 施設計画管理局、SMU

パフォーマンスと効率を高める

Siemens スと協力してロードマップを策定したSMUは、継続的な改善を可能にしながら、インフラへの投資から価値を提供するというスマートキャンパスのビジョンを達成しました。Siemens 建築技術とエネルギー管理技術を使用して、SMUは一流のエネルギー管理プログラムの目標を実現しました。

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Xceleratorによるインフラの近代化とデジタル化

新しい中央工場の建設に加えて、SMUのキャンパス管理システムも近代化されました。リアルタイムのデータキャプチャのための広範な計測とセンサーが、データ主導の洞察のためのより高いレベルの自動化とデジタル化をサポートするようになりました。

  • Desigo® CCビル管理システムと、建物および機械部品の標準化された運用シーケンス
  • 使用済みエアハンドリングユニットやその他の時代遅れの機械設備の交換
  • Demand Flow® スマートサービスの冷水最適化技術

データ主導のメンテナンスはスタッフの生産性を高め、パフォーマンスを最適化します

デジタル化の力により、SMUの施設チームは、25,000を超える機械設備部品の性能について透明性と実用的な洞察を得て、予防的なメンテナンスを行えるようになりました。問題になる前に問題を発見することさえできます。

  • キャンパス全体のBuilding X は問題を特定して効率的なメンテナンスを行うのに役立ち、Building X Operations Manager は重要な洞察のための外出先でのデータ提供を可能にします
  • パフォーマンスと運用を継続的に最適化するための高度な自動化と分析
  • 迅速な解決のためのリモート監視とトラブルシューティング
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

戦略的エネルギー管理は定量化可能な利益をもたらします

SMUの統合された最上位エネルギー管理プログラムは、運用と保守を合理化するだけでなく、システムの信頼性と機器のライフサイクルも向上させます。
主なコンポーネントは:

  • リモートおよびクラウドベースのパフォーマンス監視と分析により、迅速かつ効率的なトラブルシューティングが可能になります。トラックを転がす必要はありません
  • 急激な価格変動や大規模な気象現象から大学を守るための戦略的なエネルギー供給、ヘッジング、予算リスク管理プログラムです。停電が頻発する国の地域における費用の予測と安定を図るためです。

テクノロジーとソリューションの強力な相乗効果

SMUでは、以下のテクノロジーとソリューションをシームレスに組み合わせることで、システムの信頼性を高め、エネルギーの管理と使用を改善し、運用コストと保守コストを削減し、すべての人のキャンパス体験を向上させます。

私たちと一緒にスマートキャンパスの旅に出ましょう

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

連絡してください

高等教育機関の野心的な目標とスマートキャンパスのビジョンはありますか?私たちの専門家とつながり、継続的なパートナーシップが優れた教育体験の提供にどのように役立つかを調べてください。

高等教育機関でイノベーション、パフォーマンス、業務効率の文化を促進する方法を一緒に探りましょう。あなたからの便りを楽しみにしています!