Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

癒しのために構築されたスマートなecosystem

Siemens、ベルギーのメヘレンにあるシントマールテン病院でデジタル変革の旅をしています。この医療施設は2018年にオープンし、直感的に人を気遣う環境が整っています。

最先端の建築技術、患者の治療成績の向上

今日、病院の規制はますます複雑になり、規制要件を最大限に遵守する技術が求められています。変化の速い環境にいる介護者にとって、効率を高め、プロセスを簡素化して迅速に対応することが最も重要です。患者にとって、入院にはある程度のコントロールの喪失が伴います。研究によると、快適な環境は治癒過程にプラスの影響を与え、治療が始まる前から気分が良くなります。回復を支援するために、病院は居心地の良い環境、患者の快適さ、プライバシーを優先する現代の医療原則に従って設計されました。

進化するように作られました。最適化するように構築されています。快適さを重視して作られています。

デジタル化は建物のライフサイクル全体を変革し、患者とスタッフの健康、快適さ、安全のためにビジネスプロセスを最適化する新しい方法を提供しています。

進化

ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)は、より深い洞察とコラボレーションによる建物の計画と建設を可能にしますが、運用段階で実現される大きなメリットも生み出します。

最適化

クラウドベースのエネルギーと持続可能性のプラットフォームであるNavigatorは、エネルギーと運用効率を高めるための透明性を高め、統合されたビル管理プラットフォームであるDesigo CC は迅速な対応を可能にします。

コンフォート

Desigoのルームオートメーションにより、患者は温度、換気、その他の機能を制御できます。イノベーションを火災安全およびセキュリティソリューションと組み合わせることで、快適さを損なうことなく患者を保護できます。

ホリスティックなヒーリング環境を発見してください

スマート環境のあらゆる面が協力することで、回復の機会が最大化されます。シント・マールテン病院が患者とスタッフの両方に最適な状態を提供する方法には、計画段階から最新のテクノロジーが良い影響を与えています。このスマートホスピタルが医療の未来をどのように表しているかについてもっと学びましょう。