より良い学習をサポートする環境を作りましょう
教育は変化しています。学習スペースもそれに伴って変化する必要があります。パイングローブ中学校では、Siemens テクノロジーが、新しい教育方法や学習方法をサポートする、より柔軟でエネルギー効率の高い環境の構築に役立っています。

教育は変化しています。学習スペースもそれに伴って変化する必要があります。パイングローブ中学校では、Siemens テクノロジーが、新しい教育方法や学習方法をサポートする、より柔軟でエネルギー効率の高い環境の構築に役立っています。
パイングローブ中学校は、ニューヨークのイースト・Syracuse ミノア中央学区(ESM)にある7つの学校の1つで、毎年3,750人の生徒が教育を行っています。世界が劇的な変化を遂げていることに気づき、特に雇用や必要なスキルの世界で、パイングローブの教育者たちは、教育を変える必要があるという決断を下しました。指導を減らすことです。もっと想像してみてください。繰り返しが少ない。より多くのコラボレーション。暗記が少なくて済みます。もっと創造性を。Siemens 建築技術はこの新しいアプローチをサポートしています。
変化する世界への学生への備え
パイングローブ中学校では、生徒が放課後に入学する世界に備えることに重点を置いています。世界が変化するにつれて、学校は生徒の学習方法や身につけるスキルを適応させ、コラボレーション、創造性、問題解決の基盤を強化します。

世界は変わりました、そして教育も変える必要がありました。私たちは学生の学習方法を変えました。私たちは彼らが学ぶことを変えました。それは彼らが学ぶ場所を変えることを意味しました。

ニューヨーク中部は、夏は猛暑で、冬には9フィートの雪の吹きだまりがあり、極端な気温で知られています。学生が快適で集中できるようにするには、温度管理が重要な要素です。また、国が資金を提供する教育機関であるため、エネルギー効率は学校にとっても同様に重要です。毎年節約できる50万米ドルのエネルギーは、教育環境の改善に直接投資できるからです。



イースト・Syracuse ミノア学区(ESM)は、学生の教育環境の強化を優先し、Siemens スと提携してエネルギー効率の高い施設の改善を実現しました。このコラボレーションは費用を節約しただけでなく、ESMは新しい教育と学習のモデルを実装することもできました。
ESMは、統合された学習アプローチを採用することで、学生のSTREAM知識と問題解決能力を伸ばすために、共同で科目を教えることに重点を置いています。Siemens、ESMがすべての学年レベルでカリキュラムを変革するのを支援し、相談支援やシンポジウムを通じて学際的なプロジェクトを促進しました。


2008年、ESMは8つの建物のエネルギー効率を改善するパートナーを探しました。彼らは、環境に配慮したプログラムに対するコミュニティの意識を高めながら、ESMの学生とスタッフに利益をもたらすソリューションを求めていました。
Siemens 照明をアップグレードし、効率的なモーター、ポンプ、ファンを設置し、エネルギー管理システムを実装しました。新しい窓、ドア、ボイラー設備も設置され、その結果、アメリカの家庭の年間消費量の6.2%に相当する毎月の節電が可能になりました。さらに、ESMの持続可能性への取り組みを紹介するために、25kWの太陽光発電システムが設置されました。
ESMは、エネルギーコストの削減とともに複数の目標を達成することを目的としていました。彼らは、建物やエネルギー効率の改善に資金を提供し、省エネを促進し、エネルギーに関する意識向上と教育を提供しようとしました。ESMは、シーメンスの省エネソリューションを通じて、18年間のEnergy Performance Contracting 期間で年間50万米ドルの節約を見込んでいます。
これらの節約は、地元の納税者に負担をかけることなく、エネルギー効率の高い建物の大幅な改善に充てられました。地区はすでに光熱費の削減を実感しており、継続的な省エネを確実にするために測定と検証プログラムを実施しています。

キャンパスの建物の性能向上、エネルギー使用量の削減、快適で信頼できる学習環境の構築に役立つ技術とサービスを発見してください。

キャンパス環境を近代化したいですか?建物の性能、エネルギー効率、スマートインフラストラクチャを改善して、より良い学習体験を実現する方法について話しましょう。