非常に効果的な医薬品のニーズに応える高効率の自動化システム
現代の薬はしばしば高活性物質を使います。これらの物質を取り扱うときは、従業員と環境を保護するために最高の安全基準を満たす必要があります。ドイツのフライブルクにあるハイコンの新工場では、特に安全で効率的で持続可能な生産を確保するために、Siemens デジタルソリューションを採用しています。
現代の薬はしばしば高活性物質を使います。これらの物質を取り扱うときは、従業員と環境を保護するために最高の安全基準を満たす必要があります。ドイツのフライブルクにあるハイコンの新工場では、特に安全で効率的で持続可能な生産を確保するために、Siemens デジタルソリューションを採用しています。
Desigo CC 建物管理プラットフォームは、従来の施設と比較して、環境管理のためのエネルギー消費量を最大40%削減します。
HighCon工場は毎年最大120億錠を生産しており、ファイザー社は迅速かつ効率的な生産という点で大きなアドバンテージを得ています。
OEB 4カテゴリーの医薬品の製造には、OEB 3の個人用保護具を使用しています。

ドイツのフライブルクにあるファイザーのHighCon工場のような超近代的で複雑な工場を支えているのは、デジタル化と自動化です。Siemens 特別に開発した総合的なデジタルポートフォリオは、ソフトウェアと自動化ソリューションを組み合わせて、迅速かつ安全な生産を実現します。一貫して高い製品品質に加えて、適正製造基準(GMP)の遵守は特に重要です。製造業務管理ソリューション(MOM)のおかげで、生産業務は完全にデジタル化され、ペーパーレス化されています。
機械とプロセスのインテリジェントなネットワークのおかげで、フライブルクのファイザー工場は、より柔軟に、より速く、より少ない資源への負担で生産できるようになりました。
高活性成分は、少量の投与量でも患者を助けます。ただし、生産時には、細心の注意を払って取り扱う必要があります。HighConプラントは、人と製品の最大限の純度と安全性を保証します。フライブルクのファイザー工場では、OEB 4カテゴリーの医薬品を生産できます。Siemens Building Services esが監視・制御する特別なコンテインメントコンセプトと革新的な技術のおかげで、従業員に必要なのはOEB 3個人用保護具だけです。つまり、革新的な技術的建築設備によって実現される最適な生産条件と最大限の安全性が実現します。

Desigo CC を使用すると、多くのシステムが集中管理センターを介して相互に通信し、連携することができます。したがって、プラットフォームはスマートビルディングインフラの技術的バックボーンです。

Siemens Building Services、HighConプラントが非常に効率的で持続可能であることを保証するために、特殊格納コンセプトとその革新的な技術を監視および管理しています。Desigo CC ビル管理プラットフォームは、すべての建物と生産データを収集します。インテリジェントなネットワークとデータの視覚化により、環境管理のためのエネルギー消費量は、従来の施設と比較して最大40%削減されます。これは驚くべき生産性で実現しています。フライブルクでは毎年最大120億錠が製造されており、ファイザーは時間との戦いで貴重なリードを握っています。