Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

プロジェクトパール

最適なパフォーマンス、居住者の快適さ、エネルギー効率は、高効率ラボの基本要件です。Project PEARL(研究室における効率的な気流調節の実績)は 世界初の独立パフォーマンステスト 研究室環境向けに特別に設計されています。

高性能ラボ環境の相互依存データ

Project PEARLは、より優れた、より安全で持続可能な実験環境をグローバルに構築する責任を負う専門家に、客観的な洞察と実践上の利点を提供します。この独立したアプローチにより、換気の最適化、エネルギー管理、居住者の安全向上のための証拠に基づいた意思決定が可能になります。

Project PEARL:研究施設における偏りのない、包括的な結果

  • 3つの主要な換気システム
  • 7つの異なる構成
  • 9つの主要なパフォーマンス要因

PEARLは、熱負荷、スマートセンサー、リモート制御システムを使用して現実的な実験室シナリオをシミュレートし、同じ条件下で3つの異なる実験室換気設定をテストします。このプロジェクトは、厳密に比較可能で管理された環境での広範な試験を通じて、世界中の研究室の換気基準を変える画期的な発見をもたらしました。

換気テストのための研究室でのセットアップ

エキスパートセッション:ラボ環境の最適化

モジュラーラボのアプローチとエアフロー戦略がどのように安全性、適応性、研究インテグリティの新しい基準を設定するかを学びましょう。

被験者:

3つの主要な実験室換気

厳密に比較可能で管理された実験室環境で、3つの異なる実験室換気システムをテストしました。

Select...

HL-X-VENT™ は、実験室や産業環境向けに設計された高度な換気ソリューションで、HL-X-LAB™ モジュラーインフラストラクチャシステムの中核コンポーネントを形成しています。通風のない空気、半層流の気流分配、エネルギー効率、BSLラボやクリーンルームなどの重要なスペースや環境における高い安全基準に焦点を当てています。

air ventilation

研究室向けにカスタマイズされた洞察を得ましょう

PEARL のパフォーマンスデータがどのように換気システムを最適化し、効率を向上させることができるかについては、Contact us。

主要な評価要因:実験室換気実験の背後にある重要な質問

当社の包括的なテストプロトコルは、実際の実験室条件下で重要な性能指標を調べ、エネルギー効率から空気品質管理まですべてを測定して、どのシステムが優れた結果をもたらすかを判断します。

Select...

換気システムは、どの程度効果的に安定した安全な実験室環境を維持していますか?温度の層別化や空気の分布などを調べたので、部屋全体の温度と風速のプロファイルが記録されました。

Animated graphic for Airflow regulation

ビデオdeep dive:世界初の実際の換気テストゾーンを構築した方法

このビデオでは、ティム・ウォルシュ(Siemens)とマリー・テレス・モーザー(ルツェルン応用科学大学)が、ツークのSiemens ス・スマート・インフラストラクチャー・キャンパスのパイロットラボで、Project PEARLの技術的セットアップの内部を詳しく説明しています。

煙やレーザーによる気流の追跡から、回復時間の測定やユーザーの快適性分析まで、この10分間のセッションでは、実験室の換気システムのパフォーマンスを評価するためにどれほど複雑で高精度のデータが収集されているかが明らかになります。

結果をのぞいてみましょう:ラボの実際のパフォーマンス条件を反映した本物のデータ

PEARLが独自にテストした結果、実験室の換気システムによって性能に大きなばらつきがあることが明らかになり、実験室の専門家には、実際の運用シナリオを反映したフィルタリングされていないデータが提供されます。PEARL Projectが得た注目すべきデータと結果をいくつか紹介します。

31% 優れたローカルエアチェンジレート

気流速度が遅いにもかかわらず、Smart Lab Ecosystem システムのHL-X-VENT™ システムは、局所的な平均空気交換率が 31% 向上しました。これは、安全性と汚染物質管理に過剰な空気の流れを必要としないことを証明しています。

300 w/m2-マスターズの極端な熱負荷変動

ほとんどのシステムは180 W/m²を超えると問題ありませんが、テストの結果、HL-X-VENT™ を提供するSmart Lab Ecosystem パートナーは、最大300 W/m²という高い内部負荷の下でもユーザーの快適さを維持することがわかりました。

29% より速い粒子除去

部屋の中央(フュームフードの近く)では、HL-X-VENT™ エア&ライトチャネルを使用すると、従来の層流入口ディフューザーと比較して粒子除去が29%速くなりました。これは実験室条件にとって重要な安全要素です。

45% 換気効率の向上

換気効率は、特定の部屋の状態に必要な風量を測定します。必要な風量の半分以下しか測定できず、効率が45%向上し、危険なガスや熱の除去に優れていることが実証されました。

次のステップ:PEARLのデジタルツイン

ルツェルン応用科学大学が実施しているProject PEARLは、貴重なデータを豊富に収集しました。このデータは、Siemens 専門家やパートナーと共同で分析され、革新的なプロジェクトやインパクトのあるユースケースの強固な基盤を形成します。

コラボレーションとシミュレーションの力を利用してラボの未来を豊かにする方法:私たちは、単純な幾何学を超えたProject PEARLのデジタルモデルを作成しました。熱と流体力学、粒子の軌跡、安全性と快適性に影響を与える要因をモデル化しました。シミュレーション結果をProject PEARLの実際のデータと比較したところ、その正確さは驚くべきものでした。この機能は変革をもたらします。これにより、建設に1ドルを費やす前に、機器の負荷をシミュレートし、リスク(ヒュームフードの前で直接高い風速が発生するなどのリスク)を評価できます。次世代ラボのデジタルツイン内で、性能、安全性、快適性を最適化するように設計を調整できます。