Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NOVVAデータセンターはダウンタイムゼロを実現

ダウンタイムなし、エネルギーや水の無駄なし — NOVVAデータセンターは、データセンターの稼働時間と環境を保護するために、Siemens Desigo PXCコントローラーによって制御される水を使わない冷却を採用しています

NOVVAは革新的なコントローラーを使用して持続可能性を高め、24時間365日の稼働率を実現しています

NOVVA Data Centersは、ユタ州、コロラド州、ネバダ州に最先端のホールセールおよびマルチテナントコロケーションデータセンターを所有し、運営しています。データは未来であるという理念のもと、NOVVAは自社のデータセンターが過去にとらわれないように努めています。同社は、思慮深く革新的な技術の実装により、データセンター業界を未来へと押し進めることを目指しています。コロラドスプリングスの既存の施設を買収したとき、NOVVAは会社の非常に厳しい持続可能性目標を達成するために技術をアップグレードする必要がありました。重要なステップは、水冷から空冷への移行でした。ただし、このアップグレードには、より高度な制御システムが必要になります。そのために、NOVVAとそのコントロールパートナーであるホルブルック・サービスは、Siemens そのDesigo PXCコントローラーを信頼しました。

最大の見返りは、何も心配する必要がないということです。私のチームは必要な休息を取っています。彼らは自分が使っている機器に満足し、自信を持っています。すべてがうまくいきます。
スティーブン・ボイス, バイス・プレジデント, ミッションクリティカル、いいえ

現実世界のケーススタディを見てください

データセンターの用途に最適な、将来を見据えたコントローラー

データセンターでは、冷却システムやその他のシステムが24時間365日稼働することが不可欠です。どんなダウンタイムも重大で費用のかかる中断です。ほんの数秒の障害で何百万もの費用がかかる可能性があります。Desigo PXCコントローラーは、NOVVAが求めていた信頼性だけでなく、柔軟性も備えていました。Desigo PXCシステムは、水冷と空冷の両方の操作を制御できるため、事前に設置しておき、移行をシームレスに処理できます。

工業環境では、開いた電気パネルの周りに3人の男性が集まっています。真ん中の男性は、水色のシャツを着て、他の2人の男性に話しかけながら、パネルに向かって身振りで示しています。1人は黒い帽子と水色のシャツを着て、もう1人は濃い青のシャツを着ています。背景には大きくてカラフルなパイプと黄色い樽が見えます。

冗長性と応答性の向上、最大限の安心

稼働時間が限られているため、データセンターのあらゆる部分で冗長性が不可欠です。これには、NOVVAのコロラドスプリングス施設にある4つのチラーと2つのチラープラント、および関連する冷却塔、ポンプ、ファンが含まれます。Siemens PXCコントローラーはフラットアーキテクチャでセットアップされているため、冗長性が向上します。1つのチラーに障害が発生した場合、他の3つはすぐに調整して、施設を適切な温度に保ち、過熱を防ぎます。PXCが設置されてから最初の1年半の間に、施設のダウンタイムはゼロになりました。

インフォグラフィックをダウンロードする

Siemens PXCコントローラーを使用すると、自分にできることを柔軟に想像し、以前は不可能だと思われていたことの限界を広げることができます。
デビッド・カーペンター, 統制マネージャー, ホルブルックサービス

Desigo PXC コントローラー:最初から最後まで簡単

Desigo PXCファミリーのコントローラーは、データ処理能力とメモリを向上させます。

NOVVAデータセンターについて

NOVVAは、ユタ州、コロラド州、ネバダ州に最先端の卸売およびマルチテナントコロケーションデータセンターを持つ非公開企業です。非常にスケーラブルで、特定のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる、データインフラストラクチャとターンキーデータセンターソリューションを提供します。

NOVVAのコロラドスプリングスデータセンター市内初の大規模マルチテナントコロケーションデータセンター。ビジネスと接続性に優れ、環境にやさしい雰囲気がたっぷりあるこの68エリアのキャンパスには、成長の余地があります。

  • 利用可能な土地:37エーカー
  • 建物の総面積:122,000平方フィートで、拡張の余地があります
  • 電力可用性:40MWの容量

コロラドスプリングスの変革を支えたチーム:

  • スティーブン・ボイス、ミッション・クリティカル、NOVVAデータセンター、副社長
  • NOVVAデータセンターのシニアコントロールエンジニア、ジェフ・グレイ
  • デビッド・カーペンター、ホルブルックサービス統制マネージャー
  • 製品とサポート:Siemens スマートインフラストラクチャ