Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Monte Rosa Hut、スイス

エネルギーと業務効率を新たな高みへ

Monte Rosa Hut が極端な高山条件で革新的なSiemens 技術によってどのように並外れたエネルギーと運用効率を実現しているかをご覧ください。

アルプスの真ん中にスマートビルディングを作る

標高2,883メートルのMonte Rosa Hut は、ヴァレーアルプスの登山家やハイカーに避難所と宿泊施設を提供しています。「マウンテンクリスタル」のきらめくファサードの背後にある再生可能エネルギー源とインテリジェントな建築技術により、快適な滞在だけでなく、可能な限り効率的で持続可能な滞在が保証されます。

では、課題は:ゲストやスタッフにとって、環境への影響を最小限に抑えながら快適な環境を作るにはどうすればよいでしょうか?また、大雪で小屋にアクセスできなくなる冬の間は、どのようにトラブルシューティングしますか?

答えは2つあります。二酸化炭素排出量を削減するには再生可能エネルギーと、どこからでもアクセスして制御できるスマートビルが必要です。Monte Rosa Hut では、統合ビル管理システムDesigo CC とデジタルビルディングプラットフォームであるBuilding Xがこれを可能にします。

重要な事実

プロジェクトの概要

Monte Rosa Hut
  • Energy Manager、Operations Manager、Comfort AI によるBuilding X クラウドベースのリモートコントロールと監視
  • Desigo CC による現地での運用と監視
  • Building X はすべてのシステムとデバイスを接続します
  • 84m²の屋上太陽光発電パネルと専用構造の70m²
  • 温水生成用の60m²の太陽熱集熱器
  • バッテリーエネルギー貯蔵
  • 地元の融雪水資源の利用
  • バックアップ電源と熱用のミニチッププラント
  • 暖房
  • サーマルストレージ
  • 水の消毒
  • Heat recovery ventilation
  • 廃水処理
  • グレイウォーターの再利用
プロジェクトのタイムライン

過酷な条件下でのピークパフォーマンス

Select...

2010年のマイルストーン

  • Monte Rosa Hut ットのオープニング
  • 太陽光発電による高度な自律性
  • Navigatorでのすべての建物データの処理
Building X

遠隔地にも簡単にアクセスできます

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

2024年以来、オープンで柔軟なIoTプラットフォームであるBuilding X は、Monte Rosa Hut の「オペレーティングシステム」として機能してきました。これにより、フィールドデバイスとビル管理Desigo CC から生成されたすべてのデータを、建物全体を監視および制御できるアプリで利用できるようになります。

Building X はベンダーにとらわれないオープンプラットフォームです。すぐに使えるアプリがあれば、小屋のオペレーターはいつでも建物のシステムにアクセスできます。小屋に物理的に手が届かない最も厳しい状況でも、リモートからでもアクセスできます。

X アプリケーションの構築

Monte Rosa Hut で使用されているSolutions

Building X-Energy Manager アプリアイコン

Energy Manager

Energy Manager は、Monte Rosa Hut 可能な限り持続可能なものにするための最も重要なツールです。ビル管理システムのDesigo CC は、15分ごとに小屋からクラウドにデータを送信します。そこで、Energy Manager アプリがデータを分析し、非効率性を特定します。

Building X-Operations Manager アプリアイコン

Operations Manager

Operations Manager は、コントローラーとゲートウェイからのデータを使用して、Monte Rosa Hut ットの遠隔監視とトラブルシューティングを行います。これにより、冬季に物理的にアクセスできない場合でも、小屋の運営者は建物を稼働させ続けることができます。

今すぐ始める