Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

病院の冷房運用の変革

ノースサイドホスピタルフォーサイスは、800人の医師と3,700人の従業員を擁する389床の病院で、中央工場を利用して24時間体制で運営されており、エネルギー需要の高まりと光熱費の増加のバランスを取りながら、安定した冷却を確保しています。

増大するエネルギー需要に妥協なく応える

ノースサイドホスピタルフォーサイスは、年中無休の医療施設として、病院全体に信頼性の高い冷房設備を提供するために中央工場に頼っています。エネルギー需要は依然として高く、光熱費は上昇し続けているため、効率的な運用を維持することはますます困難になりました。

同時に、パフォーマンスに妥協することは選択肢ではありませんでした。重要な医療環境では、患者ケアをサポートするために継続的で信頼できる運用が必要であり、需要のピーク時には業務を柔軟にする余地がほとんどありません。これらの課題に対処するために、病院はセントラルプラントの運用方法の最適化、つまりエネルギー消費量の削減、運用コストの削減、日常業務を中断することなく信頼性を維持することに重点を置きました。

救急車と医療従事者、拡大鏡、「24」のリサイクルシンボル、スノーフレーク、プラグアイコンのある病院。

エネルギー使用量と運用コストの削減

電力使用量は 21.6% 減少し、エネルギー価格の上昇にもかかわらず、年間138,000ドル以上の光熱費削減につながりました。

セントラルプラントのパフォーマンスと効率の向上

冷水システムは、4つのチラーではなく2つのチラーだけで必要な冷却条件を提供するようになり、プラント全体の効率が大幅に向上しました。

信頼性と運用上の回復力の向上

冗長性の向上により、継続的な運用が可能になり、機器の停止や予期しない事態が発生した場合でも安定したパフォーマンスを維持できます。

システム調整によるパフォーマンスの向上

病院の建物は矢印でHVACと機器の制御パネルにつながっていて、その下にはタブレットを持っている人がいます。

高まるエネルギー需要を満たし、パフォーマンスを向上させるために、ノースサイドホスピタルフォーサイスはセントラルプラントの稼働状況を評価しました。病院は、設備を交換するのではなく、冷水の生成と分配の方法を改善することで、既存のインフラのパフォーマンスを最大化することに重点を置きました。

主な改善点は次のとおりです。

  • 両方の中央工場でのDemand Flow の実装
  • ポンプへの可変周波数ドライブ(VFD)の設置
  • 流量、圧力、温度、および電力センサーの統合
  • 工場間の相互運用性の向上

アップグレードされたシステムは、一定の条件で動作する代わりに、リアルタイムの需要に基づいて継続的に動作を調整します。この動的なアプローチにより、病院は施設全体で安定した状態を維持しながら、冷却要件をより効率的に満たすことができます。実施中に病院の運営を中断させることはありません。

チラーが故障しても、このプロジェクトから得られるメリットにより、シームレスに操業を維持できます。洪水、火災、重大な設備の問題—これらはすべて病院にとって壊滅的な打撃となる可能性があります。だからこそ、重要なプラント設備にN+1の容量を確保することが、多くの医療機関の目標です。Demand Flow による改善により、チラー容量を効果的に追加できました。
トーマス・W・デーニッツさん, 施設運営のシステムディレクター, ノースサイド病院

長期的な価値と将来への備えを提供する

このプロジェクトは、運用上の改善だけでなく、大きな経済的価値をもたらしました。節約額は予想を6.5%上回り、公共料金のインセンティブは当初の予想を上回りました。投資回収期間が短く、独立した第三者機関による検証が行われたことで、導入前のソリューションに確信が持てました。

今日、中央工場は変化する状況下でも一貫した節約を続けています。エネルギーコストが上昇し、需要が高まるにつれ、改善によって当初のプロジェクト範囲を超えて持続的に効率が向上します。施設の拡張が続く中、既存のインフラ内で高まる需要を管理できれば、今後の安定的かつ効率的な運営が可能になります。

その他のプロジェクトインサイト