Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
サービス

エネルギーデータ管理のメリット

EUの「企業の持続可能性報告指令」(CSRD)など、報告要件や義務を満たすために、エネルギーデータをどのように収集できますか?効果的なエネルギーデータ管理により、接続されているすべての企業や施設のエネルギー消費量の正確な概要が得られます。

貴重な透明性と品質を手に入れましょう

実際には、エネルギー消費量は多くの場合、手作業で非常に手間をかけて記録され、その後は年間の数値にのみ集計されます。エネルギーデータ監視システムがあれば、これは将来ずっと簡単になるでしょう。たとえば、電気、水道、熱、ガスなどのキー数値は、リアルタイムのデータとして収集されます。これは商業ビルと生産の両方に当てはまります。これにより、貴重な透明性が得られ、データ品質が大幅に向上します。このデータに基づいて、初期のエネルギー効率の可能性も特定できます。

若い女性専門家はコンピューターに向かって仕事をしながら微笑みます。

インテリジェントなデータ分析の基盤

継続的な監視は、エネルギーデータを自動的に収集できるため、企業にとって大きな利点となります。これにより、誤った報告のリスクがなくなり、従来の妥当性チェックが不要になり、自動化によりワークフローが大幅に簡素化されます。その結果、データ品質は大幅に向上します。さらに、継続的な監視はインテリジェントなデータ分析の基礎を築き、より深い洞察を可能にし、さらなるエネルギー効率の可能性を発見します。

ビジネススーツを着た男は、コーヒーを飲みながらコンピューターに向かって働いています。

エネルギーデータ管理:あなたのメリット

グローバルなエネルギーデータ監視システムは、ボタンを押すだけでエネルギー消費量の包括的な概要を提供し、最小限の労力で導入できます。

笑顔の女性が近代的なオフィスで開いたノートパソコンを持っています。

AIは誤動作や過剰使用を検知します

人工知能(AI)は、ビル管理にますます応用されています。建物内の異常な消費行動を検出する自己学習アルゴリズムを開発しました。実際の測定値が、決定された消費パターンから大きく逸脱している場合は、経営行動の変化を示している可能性があります。この異常に関する技術情報が記載されたメールが自動的に届きます。これにより、消費量の増加とコストの増加につながる偏差が発生する場所がわかります。

産業環境にいる男性は、開いたラップトップを持っています。
ユーザー事例

ブライテンブルガーミルヒツェントラーレ

ブライテンブルガー・ミルヒツェントラーレは、Siemens エネルギー専門家と協力して、包括的なエネルギー戦略を策定しました。

グリッドエッジソリューションの中核は、自動負荷管理(Desigo PXとDesigo CC)への接続を含む、革新的なハイブリッドボイラーシステムによる効率的な電力供給プロセスです。

ユーザー事例

セント・ジョセフ・クランケンハウスベルリン-テンペルホーフ

  • ビル管理システムと電力供給の近代化
  • 年間30万ユーロ以上のエネルギーコスト削減
  • 年間1,300トン以上のCO2削減量
セントジョセフ入口