Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

水に守られた遺産船

かけがえのない品でいっぱいの博物館にある20世紀の木製training 船をどのように保護しますか?水と一緒に。ミラノでは、目立たない高圧ウォーターミスト消火技術により、見た目や訪問者の体験を変えることなく、イタリアで最も貴重な遺産の1つを安全に保ちます。

かけがえのない海事の職人技を守る

エベスクーナーは、ミラノの国立科学技術博物館レオナルド・ダ・ヴィンチに展示されていた元training 船で、特別な保護が必要なユニークな文化的遺物です。消防工学の専門家であるジェンセン・ヒューズが実施したリスク評価では、電気的故障のような単純な原因で発生した火災は、消防隊が現場にいるよりも早く急速に発生する可能性があることが明らかになりました。これにより、専用の防火システムの必要性が浮き彫りになりました。

跡形のない保護

消火リファレンス-レオナルド・ダ・ヴィンチ博物館

溶け込むように設計されています

軽量で小径の配管により、Sinorix高圧ウォーターミストシステムは狭い通路にも収まりました。その目立たない設置は周囲にシームレスに溶け込み、訪問者にはほとんど気づかれません。

消火リファレンス-レオナルド・ダ・ヴィンチ博物館

水、賢く使われています

水を賢く使うことで、2つの方法で保護します。閉じたノズルは自動的に火災を抑え、独立した開いたノズルは木材を優しく加湿して湿気のバランスを保ちます。

消火リファレンス-レオナルド・ダ・ヴィンチ博物館

実証済みのテクノロジー

Ebeに搭載されたSinorixシステムは、training 船に代表されるリスクプロファイルと一致する、本格的な火災試験で成功裏に証明されています。

標準要件を超える保護

遺産の保護は、その特定のリスクを理解することから始まります。

江部について、ジェンセン・ヒューズは具体的な火災リスクを特定し、性能に基づいた火災安全アプローチを使用して保護要件を定義しました。Siemens、それらに対応するために必要な柔軟なSinorix高圧ウォーターミスト技術を提供しました。彼らは一緒に、博物館の環境を尊重しながら船を保護するオーダーメイドのソリューションを開発しました。Siemens スの試験および承認担当ディレクター、Henrik Bygbjergは次のように説明しています。「防火戦略は単一の基準に頼ることはできず、プロジェクトごとに固有の用途固有の考慮事項が必要になる場合があります。」

消火リファレンス-レオナルド・ダ・ヴィンチ博物館ラダーハウス
消火リファレンス-レオナルド・ダ・ヴィンチ博物館の側面図

保護と保存をすべて1つのシステムで

Sinorixの高圧ウォーターミストシステムは、緊急時の保護を提供するだけではありません。一年中海老を保護するのに役立ちます。電球のないオープンノズルは、定期的に手動で操作して船内の加湿を行い、船の木造構造が劣化するのを防ぎます。温度に敏感な電球付きのクローズドノズルは、船のコンパートメントの両側と外部に取り付けられており、全自動の消火を行います。また、各ノズルのバルブは個別に作動するので、点火点に最も近いバルブだけが作動します。これにより、コンパートメント全体が水浸しになるのではなく、消火装置を的確に保つことができます。

拡張性の高い保護設計

このプロジェクトは、生命の安全、財産の保護、事業継続、持続可能性をサポートすることで、総合的な消火ソリューションがいかに従来の防火基準を超える価値をもたらすことができるかを示しています。Sinorixの高圧ウォーターミストシステムは、将来のスケーラビリティを念頭に置いて設計されました。これにより、博物館は複合施設内の他の居住者にも保護を拡大することができます。

ガラスの玄関ドアにある太字の黒いイタリア語の文字は、それを表しています