Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

あと1年:間に合うように準備してください!

2026年末までに、集合住宅や地域暖房施設はこれらの法的要件を満たす必要があります!

昨年、新しい計量法が施行されました。2027年1月1日から、新しい建物だけでなく、セントラルヒーティングまたは地域暖房を備えた既存の複数ユニットの建物にも適用されます。Siemens スの専門家がお手伝いします!

従うべき主なルールは何ですか?

確認することは必須です ユニットごとに個別の請求 暖房および/または冷暖房/冷房流量計、コストアロケーター、水道メーターを設置して。

2027年1月1日から、リモートでアクセスできるメーターのみ、つまり リモートリーディングに適したメーター、ハンガリーでの営業が許可されます。 つまり、これに対応していない既存のメーターも交換する必要があります。

どのような種類の建物が規制の影響を受けますか?

規制が影響します セントラルヒーティングと地域暖房のあるすべての建物。つまり、の運営者 複数ユニットのアパートやオフィスビルたとえば、できるだけ早く行動を起こすべきです。

私たちはどのようにあなたを助けることができますか?

必要な測定装置と読み取り装置の完全なポートフォリオは、Siemens から入手できます。

以下を含む通信測定装置

  • インペラー熱量計
  • 超音波熱量計
  • 水道メーター
  • 暖房費配分器

読書装置:

  • 有線MBusセンター
  • ラジオ読み取り装置

また、次のような支援も行っています。

  • 技術サポートと適切な測定コンセプトの開発。
  • 推奨設置パートナーおよび/または運用パートナー。

法的要件の詳細については、こちらをご覧ください!

IMAGE - Measurement law illustration