Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

リンカーン大学

インテリジェントキャンパスはインテリジェントバルブから始まります

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

リファレンス: 1878年設立の大手陸上セクター機関は、2030年までにカーボンニュートラル、2050年までに二酸化炭素排出量ゼロを目指しています。

場所: リンカーン、ニュージーランド。

プロジェクトフォーカス: エネルギー効率と持続可能性を高めるインテリジェントバルブを備えた包括的なビルディングオートメーションシステム。

持続可能性を擁護します

リンカーン大学は陸上セクターのトップ大学で、1878年以来差し迫った環境問題に取り組んできました。2030年までにカーボンニュートラルを達成し、2050年までに二酸化炭素排出量をゼロにするという独自の環境目標を設定しています。これらの目標を達成するために、新しい研究施設には、持続可能な運用を保証するだけでなく、省エネの機会を一貫して特定し、持続可能性報告のためにエネルギー使用量を測定するスマートなソリューションが必要でした。

セットポイントSolutionsは、Siemens ビルディングオートメーションパートナーとして20年以上認定されており、システムインテグレーションとグリーンビルディングプロジェクトの専門知識を持っており、シーメンスの革新的なソリューションとともに、このプロジェクトに最適なパートナーとなっています。

Siemens セットポイント・Solutions ズと協力できることを光栄に思います。彼らは常に私たちの新技術を早期に採用しており、常に新製品のフィールドテストやフィードバックセッションに積極的に参加しています。「
ポール・マクマレン, リージョナルセールスマネージャー, Siemens ビルディング・プロダクツ、ニュージーランド
1-リンカーン大学

インテリジェントバルブでビジョンを実現します

大学のエネルギー効率目標を達成するために、Siemens Setpoint Solutionsは、ビルオートメーション、ビル管理、ルームオートメーション、照明制御を含むビルオートメーションソリューションを提供しました。ビル管理システム(BMS)は、Siemens PXCオートメーションコントローラーとTX I/Oモジュールを使用して入力と制御出力を管理します。このソリューションには、センサー、ダンパーモーター、コントロールバルブ、アクチュエーターなどのSiemens ビル製品も幅広く使用されており、シームレスに動作します。このプロジェクトの主な革新は、動的温水バランシングソリューションにあります。Setpoint Solutionsは、新しい建物全体の主要なエアハンドリングユニットを制御するために、Siemens EVGインテリジェントバルブを20個導入しました。これらのバルブは単なるシステムコンポーネントではなく、運用効率と持続可能性の要です。

このプロジェクトは当初、標準の電動制御バルブを使用して指定および設計されていました。しかし、Setpoint Solutionsのエンジニアは、Siemens インテリジェントバルブにアップグレードすることで、省エネの大きな機会を見出しました。バルブから収集されたデータは、省エネだけでなく、リモートメンテナンスやサービスにも役立ちます。
サム・ハズレット, セットポイント・Solutions ズのディレクター,

冷暖房システムのための究極の持続可能なソリューション

画面の前にいる人をリアルタイムで追跡するためのインフォグラフィック

エネルギー効率向上のためのリアルタイム追跡

Siemens Intelligent Valve は、流量、温度、エネルギーをリアルタイムで追跡し、エネルギー計算データを透明にします。Dynamic hydronic balancing は、研究施設の温度変化を避けるために圧力変動を自動的に補正し、ユーザーの部屋の快適さとエネルギー効率の最大化を保証します。

簡単にインストールできるインフォグラフィック-ハンドとスマートフォン

簡単な設置と合理化された運用

大学でのインテリジェントバルブの設置と試運転は、標準のバルブに比べて簡単で直感的で迅速で、試運転に必要な手順は1つだけでした。さらに、Siemens ABT Goアプリは、ユーザーフレンドリーなインターフェースで設定と調整を効率化し、操作を簡単かつ効率的にします。

黄色いヘルメットをかぶったインフォグラフィックワーカーが、視覚化された都市の前にいます

エラーが減り、信頼性が向上しました

大学の新しい建物では、インテリジェントバルブがフロー制御モードに設定されているため、人為的ミスのリスクを制限するなど、運用中のメリットがさらに高まります。また、アラームへの対処や根本原因の特定が容易になります。各インテリジェントバルブからの追加データは、サービス技術者にリモートメンテナンスとサービスに役立つ情報を提供します。

材料費を削減するためのインフォグラフィック

材料費とエネルギー費の削減

Setpoint Solutions 材料費は、インテリジェントバルブに組み込まれている流量制限機能のおかげでシステムに必要なバルブが少なくて済むため、低く抑えられました。材料費の削減とエネルギーの大幅な節約は、大学にとって長期的なコスト削減につながります。

シーメンスのインテリジェントバルブの設置と試運転はシンプルで直感的で、驚くほど迅速でした。
アンドレ・クレーンズリン、, シニア・システム・エンジニア, セットポイント
会議室で話している2人の女性の写真。

今日のソリューションで明日の課題に取り組む

インテリジェントバルブとスマートビルディング技術に投資することで、リンカーン大学は新しい研究施設のエネルギー使用量を削減し、運用効率を向上させることができます。これにより、持続可能なキャンパスインフラと最適な学習環境を学生に提供することで、大学の学業成績向上への取り組みが強化されます。多くの教育機関と同様に、リンカーン大学は時代遅れのインフラストラクチャを近代化し、デジタルの進歩に備えるための柔軟性を導入しています。インテリジェントバルブは、Building X スイートの一部であるシーメンスのデジタルアプリケーションを介してクラウドに接続できるスマートデバイスです。これにより、複数のサイトへのリモートアクセス、リアルタイムの可視性と操作、データの傾向と分析などの追加の利点が得られます。これらはすべてシーメンスの非常に安全な接続によるものです。インテリジェントバルブには複数のプロトコルがあり、大学がビル管理をさらにデジタル化することを選択した場合、システムのアップグレードや将来のデジタル化に備えることができます。

今日からスマートキャンパスの旅を始めましょう

シーメンスとセットポイント・Solutions ズ、リンカーン大学とのパートナーシップは、スマート・ビルディング・テクノロジーとシーメンスの環境への取り組みの威力を示しています。この大学の歩みをきっかけに、世界中の学術機関は、デジタルトランスフォーメーションによってよりスマートで持続可能なキャンパス環境をどのように作り出すことができるかを考えるようになりました。

その話に触発されて、スマートキャンパスの変革に着手する準備はできていますか?今すぐ私たちに連絡して、私たちがあなたのキャンパスで環境に配慮したイノベーションによってあなたの効率と持続可能性の目標をどのようにサポートできるかを調べてください。

リンカーン大学の写真

関連参考文献

メイン・タウンシップの学校でのIAQとエネルギー効率のバランスをとっています
メイン・タウンシップ学区、パークリッジ、研究と教育

  • 3つの大規模高校におけるHVACシステムと制御の近代化についての話です。
  • HVACシステムとコントロールには、2,500台のPICV、1,300台のDXR2コントローラー、800台のルームユニットセンサー、500台のダンパーアクチュエーター、100台の可変周波数ドライブ、50台のTCコントローラー、10台のPCが設置されています。
  • 結果:より効率的な水力発電システムにより、最初のコストを75,000米ドル節約し、外気の供給を 50% 短縮し、潜在的なエネルギーを 30% 削減できました
リンカーン大学の画像

ショッピングモールはSiemens Intelligent Valve で最大 25% の省エネを達成しました
ベガスバイェブレリ AVM、アンカラ、ショッピングセンター

Siemens ソリューションは非効率的なエネルギー消費を約 25% 防ぎました

Siemens インテリジェントバルブは、ショッピングセンターの150以上の店舗のエネルギー消費を透明かつ効率的に管理すると同時に、エネルギー消費量を削減するために選ばれました。

ビデオを見る

アンカラのショッピングモールの画像

それぞれの動物に合わせた快適さ
Pairi Daiza、ベルギー、ホスピタリティとエンターテイメント

  • Pairi Daizaにとって、動物や訪問者の快適さは最も重要です。ペリ・ダイザ・リゾートの敷地内とホテルの両方で、気候はどこでも完璧でなければなりません。
  • Siemens 建築技術により、訪問者に不快感を与えることなく、温度、湿度、空気の質を完全に制御できます。
  • Siemens スの自動制御インテリジェントバルブが装備されているため、システム需要の変動に関係なく、設置はスムーズに適応します。これにより、いつでも最適な運用が保証されます。
動物園のシロクマとその前に立っている子供の画像