特定の種類のビジネスの需要を満たすには、高度に専門化された火災安全システムが必要です。これが、これらの環境で通常見られる部屋のタイプに基づいて、一般的な商業および公共用途向けの専用ソリューションを開発した理由です。詳細については、それぞれの市場のページをご覧ください。

特定の種類のビジネスの需要を満たすには、高度に専門化された火災安全システムが必要です。これが、これらの環境で通常見られる部屋のタイプに基づいて、一般的な商業および公共用途向けの専用ソリューションを開発した理由です。詳細については、それぞれの市場のページをご覧ください。

再生可能でクリーンでグリーンなエネルギーに対する世界的な需要の高まりに応えるために、現在、エネルギー貯蔵システム、特にリチウムイオン電池に対するニーズが高まっています。電池メーカーは、事業継続性を維持するために、プロセスを端から端まで改善する必要があります。この文脈では、適切な防火戦略が不可欠です。そのような概念がなければ、リチウムイオン電池は熱暴走の危険にさらされます。熱暴走は、火災、爆発、有毒ガスによって高エネルギーの熱を放出する電気化学的連鎖反応です。
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
リチウムイオン貯蔵施設には、高エネルギー電池と可燃性の高い電解液が組み合わされています。さらに、最悪の場合、すぐに点火して爆発する傾向があります。このような火災は、組織に多大な財政的影響を与える可能性があります。防火コンセプトを成功させるには、電解質ガスの粒子を迅速に検出して消火することが重要です。リチウムイオン電池エネルギー貯蔵施設の安全で効果的な防火のための当社のソリューションをご覧ください。

ヨーロッパであらかじめ組み立てられ、世界中に出荷されるコンテナソリューションをベースにした個々の電子住宅は、火災の危険から保護する必要があります。Siemens 完全にテストされた安全なシステムを提供しています。

Siemens、電気自動車や駐車場の充電インフラ向けの火災安全ソリューションを提供しています。重要な要素は、迅速な検出と効果的な抑制です。これにより、建物の安定を脅かす可能性のある複数の車両による火災を回避できます。最近の調査によると、高圧ウォーターミストは、Siemens ASAテクノロジーによる迅速な検出によってトリガーされると効果的であることが示されています。
私たちの総合的なアプローチでは、高度なテクノロジーを統合して邪魔されない空間を作り、人、建物、事業を一年中保護しています。駐車場での火災の危険性によるリスクを最小限に抑えることで、安心感が保証されます。

火災は発電所の経済的損失の最大の原因の1つです。特に自動防火システムがなかったり故障したりした場合はそうです。火災を確実に検知して消火することは、安全を確保し、物的・設備への損害を防ぐために不可欠です。ガスタービンの火災安全の詳細については、お問い合わせください。

データセンターの保護において、レジリエントな防火とは、ダウンタイムによる経済的影響だけではなく、社会的混乱を回避し、評判を守り、人命を守ることでもあります。あらゆる瞬間が重要な場合は、予防対策、初期火災の早期発見、迅速な対応の開始、データ損失の軽減など、準備を整えるお手伝いをします。

駐車場で電気自動車が直面する特定の課題について、業界の専門家とのウェビナーディスカッションをご覧ください。デンマークで実施された電気自動車の火災試験から貴重な洞察を得てください。