Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

送電網拡大への近道を進んでいます

オランダでは、エネルギー需要の高まりと送電網の混雑により、送電網の大規模な拡張が必要です。容量がLimited と、家庭、企業、再生可能プロジェクトの接続が遅くなります。エネクシスとシーメンスは、容量を増やし、複雑さを軽減し、グリッドの拡張を加速するために、変電所の導入を標準化しています。

野心的な目標

エネクシスの課題は、より多くの変電所を建設することだけでなく、リードタイムを短縮し、プロジェクトの複雑さを軽減し、信頼性を損なうことなく建設することでした。標準化されたアプローチが、オランダの送電網全体に展開を拡大するための鍵となりました。

キービジュアル-blue GIS 製品ファミリー

F-Gasフリーの断熱材による信頼性の高いエネルギー供給

電力エンジニアや送電網事業者は、F-Gasを使用しない開閉装置とデジタルグリッドの監視にblue GIS を利用しています。

プロジェクトのハイライト

800 変電所

8年以上かけて計画されています。

10x 増加する

導入容量で。

1 週

設置から運用まで。

0 F-ガス

ブルーGISテクノロジーに感謝します。

エネルギー転換には、需要よりも速く成長できる電力網が必要です。この標準化されたソリューションにより、エネクシスはFガスフリーの断熱技術を使用し、高い信頼性を維持しながら、より迅速に容量を展開できるよう支援しています。」— Siemens オランダ社マネージングディレクター、Joanne Meijboom Kemhout氏
ジョアン・メイブーム・ファーンハウト, マネージング・ディレクター, Siemens オランダ
エネクシス NXPLUS C 24

規模に合わせて構築された標準化されたモデル

エネクシスは、完全に組み立てられ、テストされた変電所スキッドに基づく標準化されたコンセプトを導入しました。このアプローチは、エンジニアリングと設置の複雑さを軽減することで、信頼性を維持しながら、グリッド全体でより迅速で繰り返し可能な展開を可能にします。ソリューションの中核となるのは、最大24 kVの一次配電網向けに設計されたシーメンスのNXPLUS C 24 — blue GIS です。シーメンスのblue GIS ポートフォリオの一部として、実績のある真空スイッチング技術とガス絶縁開閉装置の利点を組み合わせ、堅牢でスケーラブルな導入モデルをサポートしています。

送電網拡張に適したパフォーマンス

このシステムは、定格25kA/3秒、2500Aのバスバー電流、2000Aのフィーダー電流で、要求の厳しいグリッドアプリケーションに強力なパフォーマンスを提供します。これらのスキッドソリューションに統合されているため、エネクシスはグリッド拡張の再利用可能な基盤を構築しながら、設置と試運転を迅速に行うことができます。NXPLUS C 24 — blue GIS は、Fガスフリーの空気清浄断熱技術を使用しており、性能や信頼性を損なうことなく、Fガスフリーの中電圧配電を可能にします。ユニットは1日以内に設置して試運転できます。その他の機能には、コンパクトでメンテナンスフリーの設計と統合されたデジタル制御などがあり、このソリューションは大量展開に最適です。

エネクシス・クレーン 1280x720px
Siemens スと協力し、標準化されたアプローチを採用することで、より迅速に構築し、より多くの顧客をつなぐことができます。これは、家庭、企業、再生可能エネルギープロジェクトをつなぐために必要なグリッド容量を拡大するために不可欠です。
ハン・スロートウェグさん, COO, エネクシス

一目でわかる運用上のメリット

アイコンルーター

より速い拡張

標準化された導入モデルにより、グリッドの展開を加速します。

アイコンイベント

より短いタイムライン

納品から試運転までのプロジェクト期間を短縮します。

icon 効率パフォーマンス

効率の向上

設計と設置が繰り返し可能なため、コスト効率が向上します。

アイコンスケーラブルです

容量を増やしてください

顧客と再生可能プロジェクトをつなぐ能力を高めます。

エネクシスのエンジニア

最も重要なスケーリング能力

最初のスキッドは2024年10月に設置されました。これは、標準化によって複雑なインフラプロジェクトが、いかに測定可能な導入モデルに変わるかを示しています。この新しいアプローチにより、エネクシスは導入容量を年間約10から100に変電所に拡大し、最大800の変電所を計画しています。このモデルは、送電網の混雑を緩和し、送電網の拡大を加速し、新規顧客と再生可能エネルギープロジェクトをつなぐための送電網容量の増強に役立ちます。したがって、標準化は単なる設計原則ではなく、重要なインフラストラクチャをより迅速に拡張するための実用的な手段です。