Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エネルギー市場アドバイザリー

専門家の洞察とスマートな調達により、市場のボラティリティを機会に変えましょう

今日のエネルギー市場は不安定で複雑で、戦略的なエネルギー管理はますます困難になっています。多くの組織は、リソースと専門知識が不足しているという理由だけで、エネルギーに多額の支払いをしています。専門家の指導と明確な調達戦略がなければ、価格変動を管理し、特定のニーズに合った電力と天然ガスの契約を確保することが難しくなります。

これらのエネルギー問題に対処しないと、企業はすぐに影響を感じますが、企業目標の達成、調達構成の最適化、変化する規制や持続可能性の要求への適応に苦労します。

世界クラスの最適化サービス

シーメンスは、エネルギー消費者が直面する課題を理解しており、高度な技術ソリューションと調達に関する深い専門知識powered by、世界クラスの供給側最適化サービスを開発してきました。これらのサービスは、価格変動の抑制、リスクの軽減、新しい機会の最大化に役立ち、エネルギー管理を財務実績と長期的な持続可能性目標をサポートする戦略的優位性に変えます。

energy-market-services-world-class optimization services-488690711-original

エネルギー管理を戦略的優位性に変えましょう

Siemens Energy・マーケット・アドバイザリーは、30年以上にわたる調達の卓越性、継続的なマーケット・インテリジェンス、高度な分析とデジタル・ツールを組み合わせて、供給側の完全な最適化ソリューションを提供します。すべての戦略は、個々の目標とリスクプロファイルを中心に形成されます。

予算を安定させるために、明確な保護手続きやヘッジ方針など、リスク管理手法を適用しています。プロセス全体を通して、シーメンスのアドバイザーはお客様のチームと協力して、より良い結果をもたらすための実践的な洞察を提供します。

  • 大幅なコスト削減- 競争力のある調達と専門知識により、5:1 という驚異的な費用対効果が得られます
  • 予算の確実性とリスク軽減- 継続的な監視と市場に関する洞察は、予算の安定とボラティリティの管理に役立ちます
  • 透明性と業務効率の向上- デジタル請求書は、正確性と管理を向上させ、チームを手作業から解放します
  • 持続可能性の加速- 気候と持続可能性の目標を促進するために、グローバルな再生可能エネルギー調達にアクセスしてください
  • 信頼できるパートナー- シーメンスは、エネルギー戦略を強化するために、明確さ、構造、専門家によるガイダンスを追加します

実績のあるアドバイザリーアプローチ

シーメンスのエネルギーアドバイザーは、次の3つのサービス分野でお客様と緊密に連携しています。

エネルギー市場-サービス-エネルギー調達-3-1 オリジナル

1。エネルギー調達

構造化データ分析と競争入札により、提供されているエネルギーを比較したり、利害関係者が調整してタイムリーで競争力のある契約をサポートしたりすることができます。私たちは、購買とエネルギーコストの削減に合わせて調達戦略を調整します。

エネルギー市場サービス-リスク管理-3-2 オリジナル

2。リスク管理

カスタマイズされたエネルギー価格保護戦略、専門家による洞察、ダイナミックな市場の最新情報。リスク管理プログラム、保護手順、ヘッジポリシーの設定、実行、レビューをサポートします。

エネルギー市場サービス-公共料金請求書管理-3-3オリジナル

3。公共料金の請求書管理

毎月の光熱費の収集、検証、処理、正確な支払いのためのビジネスルールの適用。お客様が戦略的優先事項に集中できるように、例外やベンダーとのコミュニケーションを管理しています。

あなたの課題についてエネルギー市場アドバイザーに相談してください

市場のボラティリティの管理や調達に関する意思決定についてシーメンスのアドバイザーに相談し、戦略的エネルギー管理がどのように競争上の優位性になり得るのかを理解してください。