Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

バイオテクノロジー研究におけるエネルギー効率の向上

スマートビル管理は、台湾のバイオテクノロジー開発センターがエネルギー効率を最適化し、高精度の実験環境を確保するのに役立ちます。

エネルギーと業務効率への明確な取り組み

1984年に設立された台湾のバイオテクノロジー開発センター(DCB)は、前臨床医薬品開発と生物医学インフラの主要機関です。研究ミッションと並行して、センターはエネルギー性能の最適化と施設の排出量の削減にしっかりと取り組んでいます。

国立バイオテクノロジーリサーチパーク(NBRP)にあるDCBは、エネルギーと建物の最適化プロジェクトでSiemens 提携しました。Siemens、スマートビルディング制御と自動化されたHVAC管理を使用して、DCBの当初の省エネ目標の2倍以上の効率化ソリューションを提供しました。

>1 GWh 年間のおおよその省エネ

9万5千ユーロ 年間の電力節約量

21% チラーシステムの平均省エネ率

私たちは、継続的な開発と成長を追求しながら、エネルギー効率を促進し、環境の持続可能性を達成することに専念しています。
ウー・チョンシュン, 社長, DCB

厳しい実験基準を順守しながら、エネルギー効率への総合的なアプローチ

DCBは、研究室のために安定した、安全で高性能な研究環境を維持しなければなりません。彼らは、システムが大量の空気交換を管理するために膨大なエネルギーを使用しなければならないため、HVACが最大の課題になることを知っていました。実際、エアコンはセンターの総エネルギー消費量の60%を占めていました。建物全体のパフォーマンスを最適化するための多面的な省エネソリューションが導入されました。

Siemens HVACシステム。

チラープラントのエネルギー効率の向上

冷水ポンプと冷却水ポンプ、高精度センサー、チラーシステムを制御するための監視システムに高度なエネルギー効率制御が実装されました。

緑のデータラインが接続されている近代的な都市の建物。

施設管理システム

サービスエンジニアは、現場またはリモートでシステムにログインして、機器の検査チェックを記録します。デジタルメンテナンスデータにより、ビル管理システムからの施設運用データとの比較や分析が容易になります。

印象的な航空写真では、左側には密集した活気に満ちた緑の森が、右側には灰色の建物が立ち並ぶ広大な単色の街とは対照的です。

Energy management サービス

Navigatorは、建物内のエネルギー消費量、電力データ、チラープラントの効率、空調設備の効率、その他のデータを監視して収集し、さらなる分析や省エネ戦略の設定を行います。

製薬現場でPPEを身に着けている二人の人が、顕微鏡で試験管の中身を調べているイラスト。

研究室の吸気と排気システムの最適化

研究室のプラス/マイナスの空気圧要件を維持するためには、排気量と吸入空気の量を制御する必要があります。研究室はある程度の清潔さを保つ必要があるため、このプロセスにはエネルギーを消費します。

オフィスにいて、データと回路図を表示する2台のコンピューターモニターで作業しながら電話で話している男性。エネルギー、水、ガスのホログラフィックグラフとアイコンがシーンを覆っています。

照明制御

公共エリアやロビーに照度センサーを設置することで、DCBは環境の輝度に応じて照明を自動的に有効または無効にすることができ、電気代を節約できます。

濃い青色の背景に大きな様式化されたX字型の切り抜きがあり、白いキャビネット、作業台、大きな窓のある明るくモダンな実験室のインテリアが見えます。

Siemens Smart Lab Ecosystem 発見してください

安全性、柔軟性、効率性のベンチマークを設定し、ライフサイエンスアプリケーション向けのアジャイルソリューションを提供します。