あなたの福利厚生
以下を通じて、システムの事業継続性と稼働時間を向上させます。
- アラームの24時間365日の監視と処理
- 信頼できるプロフェッショナルな人材。選考され、訓練され、専門化されています
- 警察、消防、警備員による迅速な介入への直接アクセス
- 保険会社が使用できるアラームを即座に把握して報告します

あなたの福利厚生
以下を通じて、システムの事業継続性と稼働時間を向上させます。


CSCには、火災、侵入、誤動作など、ほぼすべての種類の報告を受け取って処理するための設備が整っています。最先端の受信機ネットワークにより、パネルのブランドや設備に関係なく、お客様に代わってサービスを管理します。
侵入または強盗の報告
侵入警報は、警報検証プロトコルに従ってフォローアップされます。つまり、CSCは警察に通報する前にまずアラームの検証を行います。検証は、ビデオ映像(CCTV)、音声、さまざまな地域からのフォローアップレポート(技術的検証)、または現場の検査を使用して行われます。
メンテナンスモードのオンとオフを切り替えます
CSCを通じて、ウェブインターフェイスとウェブまたは電話のインタラクティブな音声応答を介して、レポートユニットをメンテナンスモードに簡単に切り替えることができます。
ステータス監視「メンテナンス中」のレポート
アラームがアクティブでない限り、毎日 18:00 にレポートユニットのレポートが有効になります。これにより、レポートが誤って「メンテナンス中」に設定されたり、アラートが表示されなかったりするのを防ぐことができます。
建物の火災安全は、多くの場合、火災を迅速に検知して警告する煙探知器を備えた火災検知システムによって保証されます。建築基準法に従ってリスクが高い建物は、火災警報をGMK(消防隊管理室、旧RAC)および/またはPAC(民間警報センター)に自動的に転送する必要があります。Siemens CSCは、Security 法務省によって民間警報センターとして認められ、登録されているため、これらの報告もお客様に代わって処理します。長年にわたり、私たちはGMKとPAC接続の信頼できるOMSサプライヤーでした。
タイプ1の報告
CSCは、火災警報を報告するためのOMSサービス「コムセンタータイプ1」(NEN2535およびNEN-EN 54-21に準拠)を提供しています。このサービスには、コントロールルームサービス、レポートユニットと接続の供給とメンテナンスが含まれます。これにより、99.8% の可用性、年中無休のサービス、最大限の継続性が可能になります。
監視対象接続
定期的なテストレポートによる接続の監視。万が一、接続障害が発生した場合は、適切な対策を講じることができるよう、すぐに通知されますのでご安心ください。
火災警報器への対応
業界団体IFV(旧VEBON)は、保険協会、オランダ消防隊、PACと共同で、「PACからGMKへの自動火災報告」プロトコルを開発しました。火災警報器に対応するCSCのアクションパターンは、このVEBONプロトコルに基づいています。