Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エネルギー効率の高いインフラで癒しの手助けをします

バイロイト地区病院は、電力と熱供給を将来に備えるために、Siemens 共同で新境地を開拓しています。患者の快適さを損なうことも、病院のプロセスに不利益をもたらすこともなく、エネルギーの節約とその結果としての費用対効果も達成されています。

コストと供給の最適化

病院はコスト削減と省エネを迫られています。これに対処するには、省エネ対策が節約を実現し、医療インフラと患者のために資金を解放するための重要な手段です。これまで、バイロイト地区病院は外部から電気と熱を入手し、それをプロセス蒸気の生成にも使用していました。しかし、その中央の蒸気発電プラントは特大で、エネルギーを使いすぎていました。Siemens 最先端の処理方法を導入し、電力と熱供給を最適化することで、時代遅れのプラントを全面的に更新しました。

病院のベッドでスマートフォンでブラインドを操作している笑顔の男性がイラストです。

最適な治療のための信頼できるエネルギー

病院の医療専門知識は良好な回復の基礎ですが、患者さんの快適さも重要な役割を果たします。快適な環境での幸福感の向上です。バイロイト地区病院は、最適な治療と宿泊施設を提供すると同時に、持続可能なエネルギー供給を確保するために、Siemens とそのエネルギー専門家と協力してカスタマイズされたソリューションを開発しています。

効率的にスチームアップします

バイロイト地区病院は、中央の蒸気発生プラントを、分散型で需要制御型の高速蒸気生成システムに置き換えます。ボイラーも近代化され、制御管理システムが装備され、効率が大幅に向上します。さらに、Siemens グリッドフィードインを備えた新しい中電圧コンパクトステーションを設置しています。これにより、バイロイト地区病院への供給の安全性が高まります。また、余剰電力は電気交換所で売却されるため、将来的には病院独自の熱電併給(CHP)プラントで電気、熱、その他の収入を供給できるようになります。

ヘルメットを被って安全ベストを着た労働者は、大型産業機器を指しています。その上には、年中無休のサービスとデータ分析のアイコンが浮かんでいます。
シェフは、クラウド接続と自動換気装置を備えたスマートキッチンで料理をします。

需要主導型のクラウドベースの制御

Siemens、バイロイト地区病院のキッチン換気システムを革新的なキッチンエアフローに置き換えることで最適化しています。そのオンデマンド制御は、必要なときだけ換気を増やし、エネルギーを節約します。すべての新しい機器は、Siemens スのビル管理プラットフォームであるDesigo CC によって監視および制御されます。一方、Siemens クラウドベースのエネルギーおよび資産管理プラットフォームであるNavigatorは、エネルギー管理に関する深い洞察を提供します。新しい効率的な技術と制御による節約は計り知れませんし、省エネ保証契約のおかげで保証されています。

近代化による新しい視点

Siemens とのエネルギー契約により、病院のエネルギー費の3分の1、つまり年間約312,000ユーロを効果的に節約できます。Siemens 10年間にわたってこれらの節約を保証し、州はこのプロジェクトに106,000ユーロの助成金を出しているので、バイロイト地区病院は、患者の快適さを犠牲にすることなく、当初投資した200万ユーロを節約額から全額借り換えています。長期的には、コスト削減は患者ケアを持続的に改善するのに役立ち、省エネはバイロイト地区病院のCO2バランスを年間1,171トン改善します。

1,171t CO₂排出量が削減されました

312k 年間のエネルギーコスト削減

106k プロジェクトのための州の資金