Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Infrastructure Transition Monitor Report

よりスマートな建物の内部

イノベーションによってどのようにコストが削減され、排出量が削減されているか

持続可能な未来に向けたグローバルな知見

1,400人の経営幹部を対象とした世界規模の調査と、専門家への詳細なインタビューを基に作成された「Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025」は、インフラのグローバルな変革に関する包括的な洞察を提供しています。本調査では、3つの別々のレポートを通じて、相互に関連し合う変革の柱について検証しています:

  • ・デジタル技術によって可能となったエネルギーインフラの進化が、どのようにネットゼロの未来に向けた進展を牽引しているか
  • ・建物の脱炭素化における進捗状況、優先事項、および課題
  • ・産業部門のSustainabilityに向けた進展
重要な調査結果

使用量を減らすことから始めましょう:より効率的な建物に向けて

建築関連のインフラ移行目標の進捗状況はまちまちです。敷地内の再生可能エネルギーと電化暖房は進歩しましたが、エネルギー効率と材料の再利用は行き詰まっています。エネルギー効率の高い設計と改修はコストと政策上の障壁に直面しており、不動産の回答者は費用が高く、資金へのアクセスが限られていると回答しています。幸いなことに、エネルギー効率は今や最優先事項であり、投資は増加しています。Energy-as-a-Service(EaaS)のようなモデルは、資本を投入することなく脱炭素化する方法を提供し、より迅速な進歩を可能にします。

建物の性能を再定義します

ほとんどの回答者は、デジタル化にはコスト削減とエネルギー効率向上のための強力な、または変革の可能性があると答えています。デジタルビルディングテクノロジーは、リアルタイムのパフォーマンスデータ、エネルギー管理の意思決定の自動化、予知保全、そして最終的には自律的な最適化を提供します。しかし、脱炭素化の意思決定に必要なデータが組織にあると答えたのはわずか50%です。これが、透明性がスマートビルディング技術の重要な利点である理由です。組織は、高エネルギー資産と使用パターンを特定することでエネルギー使用量を削減できます。

AIは、エネルギー管理についてのまったく新しい考え方を明らかにします。しかし、効率的な機器の選択、受動的な設計対策、スマートビルディング、強力な電化製品基準など、基本を正しく理解する必要性に取って代わるものではありません。
ブライアン・マザーウェイ, エネルギー効率とインクルーシブ・トランジションの責任者, 国際エネルギー機関

自律型ビルへの移行

AIは脱炭素化の鍵と見なされています。実際、回答者が脱炭素化に最も大きな影響を与えると予想しているデジタルテクノロジーの上位3つはすべてAI主導です。系統連動型の建物はその一例です。これらの建物では、価格や炭素シグナルに基づいてエネルギー使用量をリアルタイムで調整できるため、効率が向上し、コストが削減されます。次のステップは、AIを使ってより多くの情報に基づいた意思決定を行い、自己修復機能を備えた自己最適化型の自律システムを実装することです。サイバーセキュリティは懸念事項ですが、ほとんどの組織は準備ができていると感じており、54%が自律システムを採用する準備ができており、セキュリティリスクのためにデジタルツールを避けているのはわずか27%です。

59% の回答者が同意しています:

建物内の自律システムのメリットはコストを上回ります

54% の回答者が同意しています:

私の組織は、建物に自律システムを採用する準備ができています

51% の回答者が同意しています:

今後1年間で自律システムに多額の投資をすること

Partner Insight

建築規制が重要な推進力である理由

世界グリーンビルディング協議会CEO、クリスティーナ・ガンボア著

建物の前に立って、次のようなバナーを掲げている人々のグループ

エネルギー効率の高い建物を建設または改修することが、世界の指導者や政府間組織から、最も迅速で費用対効果の高い脱炭素化手段と見なされるようになっています。最近の国連の報告によると、この分野では2035年までに世界の排出量の 11% を削減できる可能性があります。これは、1年間で10億台の自動車を道路からなくすことに相当します。
最近の国連の報告によると、この分野では2035年までに世界の排出量の 11% を削減できる可能性があります。これは、1年間で10億台の自動車を道路からなくすことに相当します。

そのため、建築規制は脱炭素化の重要な推進力となっており、世界中の国々が、運用炭素と体内炭素(建設と輸送に関連する)の両方を対象とする規制を導入しています。しかし、このような進歩にもかかわらず、2024年のIEAの報告によると、世界の新規建設の50%以上が建築基準法の対象外です。

国の気候行動計画は、これらの規制の実施を十分にサポートしていないことがよくあります。パリ協定に基づき、各国は温室効果ガスを削減するための戦略の概要を示すために、国家決定拠出金(NDC)、つまり国の気候行動計画を提出します。NDCの圧倒的多数(84%)が建築分野について言及していますが、建物に関する詳細な情報を提供しているのは10%未満で、建物のエネルギー効率についてまったく言及しているのはごく少数(54%)です。

私たちは、政府は建築部門をNDCsに統合すべきだと考えています。これは、持続可能な建物に関するNDCスコアカードなどのツールでサポートできます。このデジタルツールは、政府や幅広い利害関係者が、国の気候行動計画と国の政策枠組みに含まれるべきベストプラクティスの政策措置を特定するのに役立ちます。

現在のNDCの取り組みでは、地球温暖化を1.5℃近くに抑えるという目標にはほど遠いです。建物に大胆に取り組むことは、その目標にもっと近づく機会を私たちに与えてくれますが、それは私たちの気候変動への対応において盲点にならない場合に限られます。

インフラ構築に関する完全な洞察を得てください

イノベーションによってどのようにコストが削減され、排出量が削減されているか

調査について

Siemens Infrastructure Transition Monitor(ITM)は、2023年に開始された隔年調査です。今回で第2回となるITMは、世界のネットゼロ移行の進展状況を時系列で追跡し、企業や政府にとって最も緊急性の高い優先事項と今後の道筋を明らかにします。ITMは、民間および公共部門のリーダーや上級幹部1,400名を対象とした世界規模の調査に基づいています。2025年の調査では、19カ国、37のセクター(報告の便宜上、8つの主要産業セグメントに分類)から回答者を集めました。また、本調査では、選定されたリーダーや専門家への詳細なインタビューから得られた知見も活用しています。

  • G Ganesh Das博士 Tata Power社 コラボレーション・イノベーション部門長
  • Sabine Erlinghagen氏 Siemens Smart Infrastructure社Grid Software部門最高経営責任者(CEO)
  • Jan Fassbender氏 Boehringer Ingelheim、Global Facilities and Engineering, One Human Pharma部門責任者
  • Edmund Fowles氏 Feilden Fowles Architects創設者兼代表
  • Daniela Haldy-Sellmann氏 SAP エネルギー・天然資源産業部門 シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー
  • Thomas Kiessling氏 Siemens Smart Infrastructure最高技術責任者
  • Brian Motherway氏 国際エネルギー機関(IEA) エネルギー効率・包摂的移行部門長
  • Andreas Schumacher氏 Infineon Technologies戦略・M&A担当エグゼクティブ・バイスプレジデント
  • Susanne Seitz氏 Siemens Smart Infrastructureビルディング部門CEO
  • Sean Woolen博士 カリフォルニア大学 放射線医学・生物医学画像学科 助教