スコープ1と2の排出量を 90% 削減し、残留排出量を補います
- 気候保護の緊急の必要性を認識し、私たちの事業は1.5°Cの脱炭素化への道筋に沿っています。
- 私たちは、独自の技術と製品を適用しながら、自社の事業からの排出量を削減することを目指しています。
- これにより、脱炭素化、競争力、レジリエンスは密接に関連していることがわかります。
私たちの学位目標は、脱炭素化、倫理、ガバナンス、資源効率、公平性、エンプロイアビリティなど、持続可能性を総合的に見るだけでなく、3つの主要な影響分野を網羅しています。
これはDEGREE — 私たちの影響を測定する方法です。なぜなら、お客様、地球、社会にとって、あらゆる進歩が重要だからです。
当社のSustainability・ステートメントに記載されている目標と数値、および格付け実績は、持続可能な変革をリードするという当社のコミットメントを示しています。
Siemens(SHSなし)は、2019年の基準年と比較して、スコープ1と2の排出量を全体で 66% 削減しました。
2019年度以降、スコープ3の排出量を 11% 削減しました。
2025年の時点で、お客様は累積で6億9,400万メートルトンの二酸化炭素排出量を削減しています。これは、当社の製品が生涯にわたって販売されたことによるプラスの影響を数値化したものです。
2021年から2025年度の間に、関連するハードウェア、ソフトウェア、およびサービスポートフォリオのREDは 16% から 67% に増加しました。
2021年度以降、私たちは廃棄物の埋め立て率を 52% 削減しました。
2025年度には、関連するすべてのサイトでの自然保護プログラムの実施率を 18% から 55% に引き上げました。
2025年度には、目標を達成し、世界の調整後賃金格差を 2.5% から 2.0% に縮小しました。
2025年度には、健康で安全な職場環境を提供し、生活の質、雇用適性、ビジネスの成功を高めるというコミットメントを維持し、WWS > 80という目標を84点で達成しました。
2025年度には 78% に達し、80% を超えるインクルージョンレベルを維持するという目標をほぼ達成しました。
2025年度には、年間平均総学習時間を34.2時間から36.6時間に増やしました。
2024年度以降、私たちはビジネスecosystem 社会の約110万人の人々に私たちの学習サービスを提供してきました。
2025年度には、収益調整率を 45.6% から 52.0% に引き上げました。
2025年度には、関連するアプリケーション全体のSiemens Zero Trust ストの適用範囲を 16% から 62% に改善しました。
2025年度に、Siemens インテグリティ・イニシアチブの目標達成率が 25% に達しました。
私たちは、脱炭素化とエネルギー効率、倫理、ガバナンス、資源効率と循環性、そして公平性とエンプロイアビリティを総合的に見ています。
まだ達成されていないが、もはやDEGREEの一部ではなくなったDEGREE目標は運用されており、CSRDに基づく公開報告の一部であり続けるでしょう。