Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能でレジリエントな製造業

ノースカロライナ州ウェンデル、マイクログリッド

シーメンスのウェンデルキャンパスが発展します エネルギーレジリエンス 製造業務の100%に電力を供給できるマイクログリッドを使用して、現場での発電、貯蔵、インテリジェントなエネルギー管理により、送電網の停電から生産を保護します。

ノースカロライナ州ウェンデルにあるシーメンスの米国Electrification 自動化本部に統合された1.25MWのマイクログリッドは、太陽光発電と3.9MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システムを組み合わせて、回復力のある電力を供給します。 完全にカーボンニュートラル オペレーション。

送電網が停止した場合は、 マイクログリッドは自動的にアイランドモードに移行します、生産業務の全力を維持し、おおよその納品を支援します レジリエンス関連の年間45万ドルの節約

  • 1.25 MW AC太陽光発電カーポートアレイ

  • 3.9 MWhのバッテリーエネルギー貯蔵

  • 979 kW/3,916 kWhのストレージシステム定格(テスラメガパック2 XL)

  • 10 KACOストリングインバーター

  • 42 VersiCharge 電気自動車充電器

  • 約800トンの二酸化炭素 毎年避けています

  • 2.07 ギガワット時 送電網のエネルギー消費量の年間削減量

  • レジリエンス関連の年間45万ドルの節約

テクノロジー

ウェンデルのマイクログリッドの中心は SICAM A8000マイクログリッドコントローラー、包括的で一元的なエネルギー管理を提供します。SICAM A8000は、動的な供給側と需要側の最適化を通じて、ウェンデルのエネルギーレジリエンスへの統合的アプローチを促進します。マイクログリッドは、主に次のようなSiemens 技術を使用しています。

  • SIPROTECユニバーサルリレー
  • SICAM A8000マイクログリッド・Controller
  • SICAM A8000オートメーションデバイス
  • KACOストリングインバーター
  • Desigoビル管理システム
  • Electrification X クラウド分析
  • セントロン電力システム
  • 低電圧配電盤
  • ロシア/電気開閉装置
  • VersiCharge EV充電器

ウェビナー:公益事業向けマイクログリッドソリューション

このウェビナーでは、 デュークエナジーがSiemens 専門家に加わりました ユーティリティマイクログリッドと、高度な制御プラットフォームがグリッド運用と重要インフラをどのようにサポートできるかについて話し合います。

シーメンスのノースカロライナ州ウェンデルキャンパスでは、製造業務の 100% に電力を供給できるマイクログリッドを導入して、エネルギーレジリエンスを向上させています。マイクログリッドは、1.25 MW ACソーラーカーポートアレイと3.9 MWhのバッテリーエネルギー貯蔵システムを備えており、現場での発電、貯蔵、インテリジェントなエネルギー管理を可能にします。
データセンターとグリッドインタラクティビティに関するストーリーの表紙として作成されました。データセンターとそのグリッドインタラクティビティのコンテキストでのみ使用してください。

ウェビナー: マイクログリッドの時代 — AIデータセンターに電力を供給する方法

このウェビナーでは、Siemens DataCenterDynamicsの専門家が、グリッド電力、オンサイト発電、蓄電池、再生可能エネルギー、インテリジェント制御を組み合わせて、信頼性が高く将来を見据えたAIデータセンターの電力インフラをサポートする方法について話し合います。

ユーティリティパートナーシップ、地域社会のレジリエンス

カロライナ州のデュークエナジーの配電ネットワークで最大のソーラー+ストレージ産業用マイクログリッドであるこのプロジェクトは、需要が高まる中、回復力のある持続可能な電力の新しい基準を打ち立てます。システムはネットエネルギーメータリングに参加できます、 余剰電力を送電網に輸出して他の顧客に供給する。この機能は、ウェンデルキャンパスのエネルギーの信頼性を高めるだけでなく、周辺地域の送電網の安定性向上にも貢献します。

ノースカロライナ州Siemens ウェンデルのキャンパスの鳥瞰図。工場、管理棟、駐車場が見えます。
ノースカロライナ州ウェンデル-脱炭素化

脱炭素化

ウェンデル工場の脱炭素化は、クリーン電力にとどまらず、建物自体にも及んでいます。天然ガスのHVACシステムを電気ヒートポンプに置き換えることで、現場の主な排出源を排除しました。これらのシステムは現在、敷地内のマイクログリッドによって生成された再生可能エネルギーを使用して稼働しており、持続可能性への完全に統合されたアプローチを生み出しています。その結果、クリーンな電力が生産と快適性の両方に役立つ施設ができました。HVACの電化を太陽光発電や蓄電池と組み合わせると、ウェンデルは信頼性が高く中断のない運用を維持しながら二酸化炭素排出量を削減できます。これは、持続可能性とパフォーマンスが共に前進できることを証明しています。

「ここウェンデルキャンパスに統合したマイクログリッドは、今日の市場に導入されている中で最も高度なマイクログリッドの1つです。これは、低電圧エネルギーソリューションからEV充電器、ビルオートメーション、マイクログリッドコントローラーまで、Siemens ポートフォリオ全体にわたるシーメンスのエンドツーエンド製品の真のショーケースです。」
ブライアン・デュラ, 米国のElectrification・自動化担当社長, Siemens