Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

電子機器メーカー向けの販売および技術融資

ASMPTとSiemens ファイナンス&リースのパートナーシップは実を結んでいます。

待っている人には良いことがやってきます。

これは、15年以上にわたって続いているASMPT SMTSolutions ズとシーメンスファイナンシャルサービスの間の販売金融パートナーシップにも確かに当てはまります。最近、ESCD GmbHとVIERLING Production GmbHに生産能力を拡大するための効果的なソリューションを提供することで、その価値が証明されました。

ASMPTは、世界クラスの機器を提供する世界有数のサプライヤーとして、またエレクトロニクス業界のテクノロジーパートナーとして、世界中の電子機器メーカーが統合スマートファクトリーを構築できるよう支援しています。この業界の企業がASMPTソリューションを選択しやすくするために、ASMPTとSiemens Financial Services、カスタマイズされた柔軟な資金調達ソリューションを提供しています。これらは、ESCD GmbHやVIERLING Production GmbHの経験を含む、包括的な技術と財務の専門知識に基づいています。

Sustainability に焦点を当てる:ESCDへの資金提供

ブルンスビュッテルに拠点を置くESCD GmbHは、「エレクトロニック・サービス — クリストフ・ディヒテ」として設立され、電子機器製造分野における北ドイツ最大のサービスプロバイダーの1つであり、ASMPTとSiemens Financial Services 長年の顧客です。2022年、ESCDは機械を大幅に拡張するためのスペースを提供する生産施設を建設しました。そこで、この生産能力拡大の一環として、ESCDは、施設に持続可能な建築技術を提供するために必要な財務上の柔軟性を確保すると同時に、高感度の電子回路基板を製造するための自動組立ラインへの投資を検討しました。

政府の助成金によって資金調達が可能になりました

ASMPTとSiemens Financial Services 共同でこの一連の要件を満たすことができました。2人のパートナーは、総額が200万ユーロをはるかに超えるプロジェクトを構築し、ESCDに、支払いスケジュールを短縮し、ASMPTとの分割払い契約の事前融資を行う長期リース購入契約を申し出ました。この資金調達モデルは、政府の補助金への最善のアクセスを確保したいという顧客の要求を満たす理想的なソリューションでした。さらに、SFSは迅速なリスク評価とわかりやすい契約条件でポイントを獲得しました。これらはすべて、以前のプロジェクトからの既存の信頼基盤の上に成り立っています。もちろん、ASMPTが支持する最も強力な議論は、ブルンスビュッテルの新しい組立ラインを迅速かつ予定どおりに納品することでした。このラインは、生産性、柔軟性、品質の向上で際立っているだけでなく、同等の古いシステムの4分の1から半分のエネルギーを必要とします。ASMPTのソリューションを選択したことで、ESCD GmbHは、持続可能性の向上への取り組みを強調しています。この取り組みは、新しい生産ホールの建築サービスにも反映されています。空調設備が完備され、ヒートポンプがあり、熱回収を利用しています。さらに、倉庫のような屋上には太陽光発電システムが設置されています。

データを表示するモニターと緑色のインジケーターライトを備えた一連の産業機械。

テーラーメイド:VIERLINGでレンタル・トゥ・オウン

さらに南に約500キロ、オーバーフランケンのエバーマンシュタットでは、 試みます Siemens Financial Services 共同で、テクノロジーと資金調達を組み合わせたパッケージで別の顧客を確保しました。VIERLING Production GmbHは、数々の賞を受賞した電子機器サービスプロバイダーで、包括的なデジタル化ソリューションを含むようにポートフォリオを拡大しています。家族経営の会社は、付属品付きの新しいASMPT A1プレースメントマシン2台に投資したいと考えていて、知識が豊富で信頼できる長期プロバイダーから適切な資金調達ソリューションを探していました。定評のあるパートナーとして、ASMPTとSiemens Financial Services、84か月間の事前融資を伴う賃貸購入契約という形で、VIERLINGがまさに望んでいたものを提供することができました。これにより、VIERLINGは、投資対象として求めていた固定金利による、包括的で時間調整された資金調達ソリューションを手に入れることができました。総額は約100万ユーロでした。賃貸契約でよくあることですが、融資商品の所有権は契約終了時に自動的に借り手に譲渡されます。そして、ESCDの場合と同様に、スムーズで迅速、そして顧客志向の有名な処理は、VIERLINGにとっても魅力的な要因でした。

Siemens Financial Services、専門的で高度にパーソナライズされたサービスと組み合わせて、機械投資のニーズに応える、銀行に依存しない完璧な資金調達ソリューションを提供します。
ヨルグ・グリムスマン, 常務取締役兼パートナー, ESCD GmbH