3年間のシミュレーションによる発見:インフラとモビリティの価値創出
センター・オブ・エクセレンス内のプロジェクトが作成されました 複雑なインフラとモビリティをモデル化するための新しい標準と機能。Siemens ジョージアテックが過去3年間に行った発見は、将来のインフラと輸送の設計と計画に真の価値をもたらすでしょう。
研究者が世界で最も混雑する空港であるアトランタ空港の地域に焦点を当てているため、シミュレーションとモデリングの進歩により、現実世界で大きな成果が得られる見込みです。
Siemens ジョージア工科大学は、7つの特定の研究プロジェクトに従事しました。
- Visualization 環境(EVERMOVE)による電気自動車の充電とモビリティの最適化:
EVERMOVEプロジェクトは、持続可能なモビリティを大規模に実現するために、アトランタエアロトロポリス内に電気自動車充電ステーション(EVCS)を戦略的に配置することに焦点を当てました。この調査では、シナリオベースのレジリエンスモデリング、エアモビリティの需要予測、不確実性下でのインフラ最適化における強力な新機能が導き出され、持続可能な交通分析の新しい標準の作成に役立ちました。
- グリーンアーキテクチャ統合分析(GAIA):
ガイアプロジェクトは、需要とエネルギーの関係を探るために、エネルギー負荷のモデルを作成しました
最適な ニュージャージー州プリンストンにあるSiemens スコーポレートテクノロジー(CT)本社にさまざまなシナリオを提供します。その結果、コスト最適なDERポートフォリオの傾向、相互依存性、堅牢性についての理解を深めるための一連のシミュレーションができました。これらのシミュレーションは、後で現場のエネルギーシステムをより適切に設計するために使用できます。
- テクノロジーインフュージョン分析(HESTIA)のための時間単位のエネルギーシミュレーション:
HESTIAプロジェクトは、ジョージア工科大学のケンデダ・リビング・ビルディングに焦点を当てました。これは、日中に使用する屋上のソーラーパネルで発電できる持続可能なキャンパスビルです。余剰エネルギーの最適な使用方法を見つけるために、研究者たちは、コスト削減と排出削減を見出すために、既存の技術や新しい技術を使用して建築システムをモデル化する先例を特定しました。
- 持続可能なインフラストラクチャ(NEXUS)を探求するための統合モビリティ環境:
NEXUSが取り組んだ主な課題は、物理試験のリスクと費用を負担することなく、将来のモビリティ代替品を客観的に評価して比較する方法でした。これにより、モビリティ戦略のトレードオフをリアルタイムで視覚化できる、完全にインタラクティブな意思決定支援ダッシュボードが作成され、基準となる輸送条件をモデル化できるようになりました。これにより、輸送計画を事後対応的な修正から積極的な最適化に移行するのに役立ちます。
- モビリティとエネルギー需要のための耐電力インフラストラクチャ(PRIMED):
PRIMEDプロジェクトでは、さまざまなエネルギー技術ポートフォリオ(DERと送電網から供給されるエネルギーの組み合わせ)の利点を検討しました。これにより、極端な旅行需要と送電網の停止を同時に吸収できる能力を備えながら、車両の充電変動に対処できます。これにより、DERが旅行量の多い時期のレジリエンスをどのように向上させることができるかについての洞察が得られました。
- 変革をもたらす持続可能な統合輸送(輸送):
TRANSITプロジェクトは、破壊的な出来事に直面している交通ネットワークをモデル化、シミュレーション、最適化するための包括的な方法論を構築しました。その結果、利害関係者がモビリティ戦略を比較し、パフォーマンス指標の優先順位をリアルタイムで決定できる、完全に統合されたインタラクティブなプラットフォームができました。
- レジリエンシーと手頃な価格のための電力Resources(TERRA)への移行:
TERRAプロジェクトは、ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港(HJAIA)の特定のエネルギー需要をモデル化して、新しいレジリエンス目標を定量化しました。その結果、停電時にさまざまな重要な負荷に優先順位を付けることのトレードオフを調べるための独自のモデルが生まれました。
ジョージア工科大学センター・オブ・エクセレンス内での共同プロジェクトは、Siemens に大きな価値をもたらしました。これらの取り組みを通じて、Siemens 建物の換気、室内空気質、混雑管理、インフラの最適化に関するさらなる研究開発を加速しました。これらの機能は、今日の急速に進化する建築環境と交通機関においてますます重要になっています。これらのイノベーションは、Siemens digital twin とシミュレーション技術におけるリーダーシップを強化すると同時に、エネルギー効率、レジリエンス、公衆衛生における複雑な課題に取り組むのに役立ちます。
Siemens Digital Industries ズSoftware(DISW)の航空宇宙・防衛担当グローバル産業開発責任者であるパオロ・コロンボは、「新しいテクノロジーがかつてないほど速いペースでリリースされる中、航空宇宙と防衛の未来は、優れたecosystem して維持する能力にますます依存しています」と述べています。「ASDLとSiemens パートナーシップは、それを完璧に例示しています。航空宇宙、防衛、輸送の各分野で世界的にランクされている研究機関で、Siemens テクノロジーを使って業務を遂行できる優秀な研究者や学生がいて、ライフサイクル全体にわたってデータ、モデル、システムをシームレスに接続しています。」