Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
持続可能性

産業の持続可能性:複雑な環境での実行

投稿者:シーSiemens 米国Sustainability 責任者、ステイシー・マーラー

産業の持続可能性は新しい段階に入っています。課題はもはや、単に持続可能性の目標を設定したり、独立した技術を導入したりすることではありません。本当の試練は、気候の変動、資源の制約、サプライチェーンの混乱、電力容量、加速するデジタル変革によって定義される運用環境での実行です。組織はますます制約の世界に直面しています。需要が増え続ける一方で、エネルギー、インフラ、資材、熟練労働者が戦略的なボトルネックになりつつあります。

同時に、持続可能性は競争力やレジリエンスと切り離せないものになりつつあります。成功は、組織が既存のリソースとインフラストラクチャをいかに効率的に活用し、業務上のレジリエンスを強化し、持続可能性の課題を測定可能なビジネス成果に変換するかにますます依存しています。リーダーは、業績とは別に環境目標を追求する人ではなく、両方を同時に改善できる人です。

そのシフトには、段階的な改善以上のものが必要です。ecosystems、エネルギー、産業、建物、サプライチェーン、モビリティの相互接続されたシステムを調整すると同時に、リアルタイムのインテリジェンスを利用してますます変化し続ける状況下でより良い意思決定を行う必要があります。産業の持続可能性は、データ、AI、デジタルテクノロジーを使用して、レジリエントな事業を構築し、エネルギー使用を最適化し、イノベーションを拡大し、持続可能性の目標を測定可能な業績に変えるために、複雑な状況でも実行できる組織の能力にますます依存しています。

気候とサプライチェーンの混乱の時代におけるオペレーショナルリスク管理

オペレーショナルリスク管理は、もはや、個々の施設を個別の混乱から守ることに限定されません。気候の影響を受ける産業環境では、組織は気候災害、サプライヤーの脆弱性、インフラの制約、物流の混乱が事業ecosystems 全体にどのように影響するかを理解する必要があります。洪水が発生しやすい地域、異常気象にさらされる輸送回廊、または資源に制約のある市場のサプライヤーに依存している製造業者は、自社の事業をはるかに超えるリスクに直面しています。その結果、オペレーショナルリスク管理は、相互接続された産業ネットワークの保護と事業継続性の維持に焦点を当てた分野へと発展しました。

グローバルな事業環境は根本的に変化しました。エネルギー依存、資源不足、インフラの制約、地政学的な断片化、加速する気候への影響はますます相互に作用し合い、もはや単独では管理できないリスクを生み出しています。組織は、個々の施設を保護するだけでなく、相互に接続された運用ecosystems 管理へと移行することを余儀なくされています。

気候変動と繰り返されるサプライチェーンの混乱は、レジリエンスに対する従来のアプローチを変えています。リスクが急速に現れ、サプライヤーの複数の階層にまたがる環境では、過去のデータ、定期的な評価、静的な緊急時対応計画はますます不十分になっています。異常気象、資源不足、輸送のボトルネック、地政学的な圧力は、生産、収益、顧客コミットメントに同時に影響を与える可能性があります。そのため、組織は事後対応型のリスク管理から、新たな脅威が業務を中断する前に予測して対応するのに役立つ機能へと移行しています。

この変化をサポートするために、組織はAI対応のリスクインテリジェンス、デジタルツイン、地理空間分析を採用しています。人工知能は、サプライヤー、物流、天候、運用データを分析して、パターンを特定し、脆弱性を予測し、脅威に優先順位を付けることができます。デジタルツインを使用すると、組織は混乱シナリオをモデル化し、運用上の影響を発生前に評価できます。一方、地理空間分析により、サプライヤー、施設、輸送ルート、気候リスク間の関係を可視化できます。これらのテクノロジーが一緒になって、意思決定者にとってよりダイナミックで実用的なインテリジェンスを生み出します。今年のエルニーニョにちょうど間に合いました。

レジリエンスは事業継続性を超えています。これは、業績を守り、価値を守り、組織の成長を可能にする戦略的能力です。ますます不安定になる環境では、多くの場合、混乱を予測し、ショックを吸収し、プレッシャーの下に適応し、迅速に回復する組織が、長期的な競争力を維持するのに最も適している組織です。

現代のリスク管理フレームワークは可視性から始まります。組織は、重要な資産、サプライヤー、輸送ルート、生産プロセスが危険にさらされていることを明確に理解する必要があります。リスクが特定されたら、デジタルモデルとAIを活用した分析は、潜在的な影響を定量化し、緩和戦略に優先順位を付けるのに役立ちます。継続的な監視により、組織は早期警告信号を検出し、対応オプションを評価し、状況の変化に適応することができます。時間が経つにつれて、現実世界の混乱から得た洞察をデジタルモデルに組み込むことができ、継続的な改善のサイクルが生まれます。

最も回復力のある組織は、事後対応型の報告にとどまらず、AI対応のインテリジェンスに支えられた予測機能を開発している組織です。気候の不確実性とサプライチェーンのボラティリティによって決まる環境では、オペレーショナルリスク管理は、レジリエンス、アジリティ、そしてより良い産業上の意思決定のための戦略的システムになります。

Sustainability は競争力や回復力と切り離せなくなってきています。成功は、組織が既存のリソースとインフラストラクチャをいかに効率的に活用し、業務上のレジリエンスを強化し、持続可能性の課題を測定可能なビジネス成果に変換するかにますます依存しています。

産業エネルギー効率:電化を中断することなく管理するための第一歩

産業のエネルギー効率と柔軟性は、電化を成功させるための基盤です。プロセスの最適化、設備性能の向上、制御システムの改善、および運用の改善を通じて、各生産単位に必要なエネルギーを削減することで、組織は新しい電気負荷を導入する前に全体的なエネルギー需要を減らすことができます。負荷の柔軟性を可能にする技術と相まって、このアプローチは資本要件を軽減し、エネルギー価格の変動にさらされるリスクを制限し、脱炭素化へのより管理しやすい道筋を作り出します。

「エネルギー性能の向上、排出量の削減、事業レジリエンスの強化に必要な技術はすでに存在しています。多くの企業にとって、課題はもはや解決策を特定することではありません。一貫して、そして大規模に実装しています」と、エネルギー効率化運動のマネージングディレクターであるマイク・ウミカーはこう述べています 気候週間ブログ Siemens と。

資源に制約のある世界では、効率性は運用の最適化ではなく戦略的な能力になります。「効率第一」とは、レジリエンスと競争力を高めながら、より少ないエネルギー、より少ない材料、より少ない資源集約度でより多くの生産量を達成するシステムを設計することを意味します。

効率性のないElectrification は、不必要な運用上および財務上のリスクを招く可能性があります。根本的な非効率性に対処する前にプロセスを電化する組織は、必要以上に電気負荷が大きくなり、インフラコストが増加し、実装が複雑になる可能性があります。運用が非効率的だと、企業は最適化の取り組みによって排除できたはずのエネルギーを消費し続けながら、電気投資を過剰にする可能性があります。

産業エネルギー管理は、エネルギーがどのように消費され、それが生産パフォーマンスにどのように影響するかを理解するために必要な可視性を提供します。この洞察があれば、組織は運用上の非効率性を特定し、エネルギー集約的な活動を好ましい条件に合わせて、将来の再生可能エネルギー統合をより適切に調整することができます。一般に、太陽光、風力、エネルギー貯蔵、および需要柔軟性戦略では、エネルギーフットプリントが小さく、予測しやすい方がサポートしやすくなります。

持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)のエネルギーとSustainability 戦略の責任者であるセリーヌ・ル・ゴアジゴは、「これらの企業は、送電網を設計パートナーとして、また施設自体を電力システム内の資産として扱い、単に接続を待つ大規模な消費拠点として扱っているというのが共通点です」と述べています。 彼女の気候週間ブログです Siemens USAストーリーで。

現実世界とデジタル世界を組み合わせることで、組織はよりデータ主導で資源効率の高い運用を可能にし、エネルギーと材料の消費を削減すると同時に、急速に変化する運用条件に適応するために必要な可視性を得ることができます

最も効果的な方法は、測定、最適化、電化、統合、動的な管理という単純な順序です。組織は最初に詳細なエネルギーベースラインを設定し、次に機器の損失、廃熱、圧縮空気の漏れ、スケジュールの最適化が不十分ななどの非効率性に対処します。需要が減少して初めて、適切なプロセスを電化し、再生可能エネルギー資源を統合します。最後に、AI対応のエネルギー管理プラットフォームは、生産要件、エネルギーコスト、設備性能、再生可能エネルギーの可用性のバランスを継続的に取るのに役立ちます。

この順序でアプローチすると、エネルギー効率はコスト削減の取り組み以上のものになります。それは産業電化、再生可能エネルギーの統合、そしてオペレーショナル・レジリエンスを可能にする要因になります。大規模なインフラ投資を行う前に廃棄物を削減することで、組織は信頼性、生産性、業績を維持しながら排出量を削減できます。

パイロットから生産まで:気候技術が拡大する前に行き詰まる理由

多くの気候技術はパイロットプロジェクトでは成功を収めていますが、商業的展開には苦労しています。多くの場合、課題は基礎となる科学ではなく、技術的な実現可能性の証明と運用上の実行可能性の証明の間のギャップです。あるテクノロジーは、制御された環境ではうまく機能しますが、大規模な産業活動に導入された場合、依然として重大な障害に直面する可能性があります。そのため、パイロットを成功させるには、最初から導入を念頭に置いて設計する必要があります。

すぐに生産できるテクノロジーは、技術的に機能する以上のことをしなければなりません。商業規模で信頼性の高いパフォーマンスを提供し、既存の産業環境に統合し、安全性と規制の要件を満たし、予測可能な稼働時間をサポートし、複数の場所に効率的に複製する必要があります。テクノロジーが電化、熱エネルギー管理、バッテリーストレージ、カーボンマネジメント、高度な製造のいずれを含む場合でも、実装の準備は技術的な準備と同じくらい重要です。

Sustainability は独立したアジェンダや最終状態ではありません。長期的な影響は、組織が長期にわたって機能し、適応し、存続し続けるシステムにイノベーションを組み込むことができるかどうかにますます依存しています。運用面で拡張できないテクノロジーは、産業に有意義な影響を与えることはできません。

気候技術を拡張するには、幅広い産業基盤が必要です。ソリューションが実証プロジェクトにとどまらないようになるにつれて、製造能力、サプライチェーンのレジリエンス、インフラの可用性、自動化システム、品質管理、および労働力の準備はすべてますます重要になっています。多くの場合、スケーリングは、機器、ソフトウェア、データ、サプライヤー、オペレーターが効果的かつ一貫して連携するecosystem 構築にかかっていることに気付きます。

デジタルエンジニアリングとIndustrial AI は、スケールアップに関連するリスクの多くを軽減できます。デジタルツイン、シミュレーションツール、AI対応の分析により、組織は物理的資産を導入する前に、設計の評価、ボトルネックの特定、インフラストラクチャ要件の評価、運用の最適化を行うことができます。これにより、製造準備状況、エネルギー要件、サプライチェーンのレジリエンス、労働力の準備、および全体的な経済的実行可能性について、より多くの情報に基づいた意思決定が可能になります。

産業変革の次の段階は、もはや個々の資産の最適化ではありません。テクノロジー、インフラ、ソフトウェア、データ、サプライチェーン、人々が効果的に連携できるようにする、相互接続されたシステムを調整することです。多くの場合、実行経験が、スケールアップの成功と展開の停滞を分ける決定的な要因になります。

産業パートナーは、テクノロジーの拡大を成功させる上で決定的な役割を果たすことがよくあります。自動化、デジタル化、インフラ統合、エンジニアリング、資金調達、長期運用に関する専門知識を持つ組織は、イノベーターが実証プロジェクトを超えて、再現可能でスケーラブルな機能を構築できるよう支援できます。多くの場合、実行経験こそが最終的に有望なテクノロジーを有意義な産業インパクトに変えるものです。

持続可能性を産業規模で実現する:AIを活用した変革のビジネスケース

産業規模でのSustainability は、組織が持続可能性を中核的な運用システムにどれだけ効果的に組み込むかによってますます決定されています。業界がより電化され、つながり、データ主導型になるにつれて、AIは膨大な量の運用データを実用的なインテリジェンスに変えるための重要なツールとして台頭しています。組織は、持続可能性を個別の報告業務として扱うのではなく、日常業務の一環としてAIを使用して環境パフォーマンスを最適化することができます。

産業がより電化され、接続され、自律的になるにつれて、AI対応インフラストラクチャはますますリアルタイムで感知、適応、最適化され、レジリエンス、効率、持続可能性を同時に向上させています。機会は、単により多くのデータを収集することではなく、ますます複雑化するシステムにおいて、より多くの情報に基づいた一貫した意思決定にデータを変換することです。

UL Solutions sのEVP兼最高ビジネスオペレーション兼イノベーション責任者であるGitte Schjøtzは、まもなくSiemens USA Storiesに掲載されるClimate Weekのブログで、「約束から証明へと移行し、信頼できるデータを積極的に使用してより良い意思決定を行える組織です」と述べています。

Industrial AI の最も価値のあるアプリケーションは、持続可能性と運用パフォーマンスの両方を同時に向上させます。AIを活用した最適化は、エネルギーの浪費を減らし、資源利用を改善し、資産パフォーマンスを向上させ、運用上の回復力を強化することができます。高度な分析により、ますます複雑化する産業環境全体で、排出量のホットスポットを特定し、透明性を高め、意思決定を強化することができます。AIによるエネルギーと運用システムの最適化による大幅なコスト削減の見積もりを含め、潜在的な影響は大きいです。

持続可能性は測定可能なビジネス成果と結びついて初めて拡大するので、持続可能性と業績の融合は非常に重要です。環境目標は、コストの削減、生産性の向上、資産活用の強化、廃棄物の削減、および回復力の向上によって達成されると、より永続的になります。持続可能性が経営の成功に直接貢献する場合、それは願望から実行に移ります。

Sustainability は、競争力を強化して初めて拡大します。業績の向上、資産利用率の向上、総所有コストの削減、供給の独立性の強化、ディスラプションへの迅速な適応を実現する組織は、持続可能性と収益性が注目を奪い合うのではなく、互いに補強し合うことにますます気づき始めています。

経営陣にとって、価値を測定するには、従来の持続可能性報告の先を見据える必要があります。組織は、エネルギー集約度、運用コスト、資産の稼働時間、生産利回り、資源生産性、炭素強度、サプライチェーンの継続性、投資収益など、環境の進歩を業績に直接結び付ける指標を評価する必要があります。これらの指標は、持続可能性への取り組みがどのように企業価値を生み出すかをより明確に示しています。

最も大きな影響をもたらしている組織は、持続可能性と収益性が互いに補強し合うことをますます認識しています。効率化はコストと排出量の両方を削減します。レジリエンスの向上は、成長を支えながらリスクを軽減します。Industrial AI は、複雑なシステム全体にわたって、より迅速に、より多くの情報に基づいた、より一貫した意思決定を可能にすることで、これらの成果を加速させます。最終的に、持続可能性はビジネス自体に深く組み込まれたときに最大の価値をもたらし、企業と環境の両方に測定可能な利益をもたらします。

複雑な状況での実行の次のステップ

これら4つの重要な要素をまとめると、産業の持続可能性に関する共通の現実が明らかになります。組織が気候やサプライチェーンのリスクを管理しているのか、電化に備えているのか、新しいテクノロジーを拡張しているのか、Industrial AI を導入しているのかに関わらず、課題は基本的に同じです。ますます複雑になり相互接続されたシステムの中で効果的に実行することです。最も大きな影響をもたらしている組織は、持続可能性、レジリエンス、競争力は別々の目標ではなく、より良い業務上の意思決定の成果を相互に補強するものであることをますます認識しています。

産業界のリーダーにとっての次のステップは、単独の取り組みを通じて持続可能性を追求することではありません。それは、データを通じた可視性の確立、AI対応のインテリジェンスの適用、新しいリソースを追加する前の効率の向上、相互接続されたシステム全体にわたるレジリエンスの強化、統制のとれた実装によるイノベーションの拡大など、複雑な状況での実行に必要な機能を構築することです。これらの変革を優先度、スピード、規模をもって実施できる組織は、持続可能性の目標を推進しながら永続的な価値を創造するのに最適な立場にあります。

公開日:2026年8月28日