Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
SUSTAINABILITY

ドライビング・トランジション:エネルギー効率と電化

投稿者:Mike Umiker、エネルギー効率化運動担当マネージングディレクター

編集者注:コラボレーションと共同行動を通じて持続可能性を推進するためにSiemens 協力している組織の声を取り上げた、Climate Week NYC 2026のUSAストーリーに関する特別ゲスト寄稿シリーズの一環として、エネルギー効率化運動(EEM)のマネージングディレクターであるマイク・ウミカーに、エネルギー効率と電化に関するこれらの重要なトピックに取り組むよう依頼しました。(Siemens EEM。)

世界のエネルギー転換は新しい段階に入っています。何年もの間、組織は主に長期的な気候変動への取り組みという観点から脱炭素化に取り組んできました。今日、エネルギー需要の高まり、送電網の制約、地政学的な不確実性、産業の成長が相まって、リーダーはより差し迫った問題に集中せざるを得なくなっています。それは、将来に向けたレジリエンスを構築しながら競争力を維持する方法です。

同時に、多くの市場のエネルギーインフラがますます圧迫されている一方で、デジタル化とAIに一部後押しされて、電力需要は加速しています。現在、ビジネスリーダーは、持続可能性の目標だけでなく、手頃な価格、安全性、事業継続性、投資収益率などを通じてエネルギーに関する意思決定を評価しています。

この変化は、組織が移行について考える方法における重要な変化を表しています。エネルギー性能の向上、排出量の削減、事業レジリエンスの強化に必要な技術はすでに存在しています。多くの企業にとって、課題はもはや解決策を特定することではありません。一貫して、大規模に実装しています。

業界の指導者は1つのことを理解しておく必要があります。今後数年間最も競争力を維持できる組織は、エネルギー効率と電化を補完的な戦略として扱い、リスクを軽減し、レジリエンスを強化し、永続的なビジネス価値を生み出すために両方を活用する組織です。。

エネルギー効率と電化が産業競争力とビジネスレジリエンスをどのように向上させるか

なぜなら、彼らは同じ問題のさまざまな部分を解決し、どちらも単独では解決できないからです。

Electrification により、熱や輸送などの最終用途を、脱炭素化可能なグリッドに移すことができます。エネルギー効率によって、電化を手頃な価格で実現するために実際に必要な発電、送電網の容量、資本が決まります。国際エネルギー機関独自のネットゼロパスウェイに基づいて計算すると、エネルギー効率は電化よりも産業の脱炭素化に大きく貢献します。それでも、ほとんどの組織は今でもそれらを別々のワークストリームとして、別々の予算と所有者で運営しており、互いに複雑化するのではなく、同じ資本をめぐって競争しています。

ビジネスリーダーからよく聞かれる誤解は、電化は の 答え、そしてエネルギー効率は二次的な考慮事項です。実際には、エネルギー効率によって削減されるすべての需要単位は、新世代、送電、送電網のインフラの単位であり、もはや時間的制約のもとで構築する必要はありません。

2つ目によくある誤解は、エネルギー効率を純粋にコスト削減または環境チェックボックスとして扱うことです。産業環境では、それは戦略的な手段です。燃料価格の変動からマージンを保護し、エネルギー供給が制限されている場合でも生産量を保護し、送電網の制限ではなくビジネスニーズに応じて電化するための運用上の柔軟性を生み出します。

まとめると、エネルギー効率と電化は相乗効果を生み出します。組織にレジリエンスと脱炭素化のどちらかを選択させるのではなく、どちらかの戦略が単独で達成できるよりも迅速かつ経済的に両方を実現します。

エネルギー転換の考え方は、持続可能性の目標からビジネスの回復力と手頃な価格へと移行しています

一連の非常に目に見えるショックが、経営幹部の考え方におけるこの変化を後押ししました。

ブレントの月間平均価格は過去10年間で340%以上変動し、エネルギー市場のボラティリティにかつてないほどさらされています。同時に、AIとデータセンターの成長により、このような拡大ペースに対応するようには設計されていなかったグリッドへの需要が高まっています。地政学的な不安定性により、エネルギー安全保障は持続可能性の問題から役員室レベルのビジネスリスクに変わりました。

CFOが燃料価格の変動によるリスクについて質問し、COOが将来の施設で送電網接続が利用可能かどうか疑問に思っているとき、エネルギー転換は2050年の目標では遠く、運用上の差し迫った課題になります。

その現実は、エネルギー効率と電化のビジネスケースを弱めたのではなく、強化しました。これらの投資は、リターン、回収、リスク軽減、戦略的優位性など、他の資本配分の決定と同じ条件で競争するようになりました。

それは数字からわかり、「産業エネルギー効率のケース」では、2030年までに10の実用的な産業エネルギー効率化対策が年間約4,370億ドルの節約に役立つと推定しています。それは単なる持続可能性の数字ではありません。これは競争力の数字です。

今でも社内でこれを「環境イニシアチブ」として捉えているリーダーは、それを自分の組織に売り込みすぎていて、代わりにリスク管理とマージン保護として売り込むチームに予算争いに負けていることがよくあります。

資金調達、実行、反復可能な運用モデルを通じて産業の脱炭素化を拡大する方法

私たちの調査によると、金融は現在、意思決定者が最も頻繁に特定する障壁です。43%がそれを最大の課題として挙げており、約半数がプロジェクトの進行を妨げる要因として投資収益率の不確実性を挙げています。データ統合とスキルはすぐ後に続きます。

そのリストに特に欠けているのはテクノロジーです。モーター、ヒートポンプ、制御、デジタルソリューションはすでに存在しています。それらは実証済みで、利用可能で、結果を出す能力があります。課題は、個別のパイロットプロジェクトではなく、これらのソリューションを事業全体に資金調達、実装、拡張するための組織能力を開発することです。

動きの速い組織は、あるパターンに従う傾向があります。彼らは、ROI、レジリエンス、リスクの軽減、業績など、財務チームがすでに理解している言葉でエネルギー効率を伝えています。プロジェクトの測定、資金調達、報告の方法を標準化し、あるサイトで学んだ教訓を次のサイトでの展開を加速できるようにします。

また、スタンドアロンの機器のアップグレードではなく、エネルギー効率、電化、熱回収の戦略を統合して、個々の資産ではなくシステムを考えています。対照的に、計画モードで立ち往生している組織は、多くの場合、すべてのプロジェクトを独自のビジネスケースとして扱い、確実性を待ってから規模を拡大します。本当のチャンスは、まず反復可能なモデルを構築することにあります。

エネルギー性能の向上、排出量の削減、事業レジリエンスの強化に必要な技術はすでに存在しています。多くの企業にとって、課題はもはや解決策を特定することではありません。一貫して、大規模に実装しています。

革新的な資金調達と業界連携によるエネルギー効率投資の拡大

エネルギー転換の本当の課題は資本不足ではありません。スケーラブルで投資準備が整った機会の欠如です。

世界的には、推定 23兆ドル (1) は、2040年までにエネルギーと電力のインフラに必要になり、機関投資家は長期的な機会を積極的に求めています。まだ不十分なのは、大規模に集約、複製、資金調達が可能な、標準化された、信頼できるエネルギー効率化プロジェクトのパイプラインです。

金融機関と業界のリーダーは協力して、サービスとしてのレトロフィットやサービスとしての設備などのモデルを拡大することができます。このモデルでは、投資はすべて資本支出として賄われるのではなく、それによって生み出される節約によって投資が回収されます。これらのアプローチにより、経済的な参入障壁を軽減しながら、実施が容易になります。

政策立案者は、規制と調達を利用して需要の確実性と一貫性のあるデータおよび報告基準を作成することで大いに役立ちます。欧州委員会のエネルギー委員会委員から直接聞いたのと同じ教訓は、技術は存在し、ビジネスケースは実証されており、現在の仕事はそれを拡大することです。

テクノロジープロバイダーは、測定と検証の能力を向上させ、プロジェクトをより一貫して評価し、資金調達できるようにすることで支援できます。

一方、業界のリーダーは、一回限りのプロジェクトにとどまらないといけません。ガバナンス構造、専用の資金調達メカニズム、反復可能なプロジェクトの枠組みを確立することで、エネルギー効率を孤立した取り組みから全社的な取り組みへと変えることができます。

私たち全員が一貫してそれを行うと、 2兆ドル以上 (2) 毎年すでにクリーンテクノロジーに参入しているので、生産的に上陸できる場所がもっとたくさん見つかります。

気候変動への野心をエネルギー転換の実行と測定可能な業績に変える

私の希望は、気候週間のすべての利害関係者が、実際のイベントに出席するかどうかにかかわらず、単純な視点を変えることです。野心について議論するのをやめて、実現に向けた構築を始めましょう。ほとんどの利害関係者は、エネルギー効率と電化が重要であることにすでに同意しています。現在、進歩は有罪判決ではなく執行にかかっています。

組織が尋ねるべき質問は、2050年への取り組みがどのようなものかではありません。もっと重要なのは、次の四半期に何を標準化し、資金を調達し、規模を拡大できるかということです。真の進歩は、ターゲットを測定可能な結果を生み出す反復可能なプログラムに変えることから生まれます。

これこそまさに、エネルギー効率化運動のような協調運動が役立つところです。業界のリーダー、金融機関、政策立案者、テクノロジープロバイダーを集めることで。私たちは教訓を共有する機会を作り、共通の枠組みを確立し、セクターや地域を越えて採用を促進しています。つまり、今後2〜5年間は、エネルギー効率化プロジェクトの測定方法と資金調達方法を標準化して、資本の動きを早め、意図ではなく成果に報いるように政策に圧力をかけ続け、空白ページの代わりに同業他社グループとプレイブックを提供することです。

エネルギー性能を向上させるために必要な技術は、今日すでに存在しています。残っているのは共同作業で、それがまとめられています モントリオールコラボレーションフレームワーク (3) それをより早く展開し、より効果的に資金を調達し、産業経済全体に拡大することです。

最終的に、組織は実際的な実装を優先し、繰り返し可能な資金調達とガバナンスモデルを確立し、バリューチェーン全体で協力して展開を加速する必要があります。エネルギー効率と電化を移行の双子の原動力として扱うことで、利害関係者は競争力を高め、レジリエンスを強化し、排出量を削減し、エネルギー転換の価値を最大限に引き出すことができます。

そして、戦略から行動に移す準備ができている人にとっては、今こそ同僚、投資家、政策立案者、技術パートナーと協力して、業界全体で再現できるスケーラブルなプログラムを構築する時です。エネルギー転換の次の段階は、野心だけで決まるわけではありません。それは、実行、コラボレーション、そして測定可能な結果を大規模に提供する能力によって定義されます。


メモ

(1) マッキンゼー・アンド・カンパニー、 インフラの瞬間:拡大する現代社会の基盤への投資、2026年。エネルギーと電力のインフラには、2040年までに23兆ドルの投資が必要になると推定されています。これは、世界のインフラ総額106兆ドルの一部です。

(2) 国際エネルギー機関、 世界エネルギー投資 2026年。世界のクリーンエネルギー技術投資は、2026年には2.2兆ドルに達する見込みです。

(3) 国際エネルギー機関/エネルギー効率化運動、 モントリオールコラボレーションフレームワーク、エネルギー効率に関する第11回IEAグローバルカンファレンス、2026年7月3日。

公開日:2026年9月3日