Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ゴミの変容:プラスチックリサイクルの成長

最先端の技術から戦略的パートナーシップまで、成長を続けるプラスチックリサイクル業界が、経済的および環境的機会を開拓しながら、どのように汚染の流れを変えているかをご覧ください。

2024年12月
投稿者:アンソニー・カシャーノとニキサ・ラダクリシュナン

プラスチック汚染は、プラスチックとともに、現代の最も重要な環境課題の1つです リリース予定 2030年までに、米国の温室効果ガス排出量は石炭よりも多くなります。毎年、プラスチック汚染により約10万匹の動物が亡くなり、平均的な人間は週に約5グラムのプラスチックを摂取しています。このような不穏な傾向を踏まえて、草の根運動、地域社会の清掃活動、ソーシャルメディアキャンペーンは、意識を高め、行動を促しました。問題の緊急性が高まるにつれ、プラスチックリサイクル産業が解決策の重要な要素として浮上しています。

プラスチックリサイクルにおける資金調達の役割

プラスチックリサイクル業界を変革するには、資金調達が不可欠です。技術の進歩、インフラ開発、市場創出、消費者教育をサポートします。財政的支援を確保することで、バリューチェーン全体の利害関係者は革新を起こし、効率的に運営し、持続可能な循環経済を促進することができます。北米のプラスチックリサイクル市場規模は、2020年に29億米ドルと評価され、 拡大する見込み 戦略的パートナーシップ、技術の進歩、環境規制に後押しされて、2021年から2028年にかけての複合年間成長率は13.1%です。

バリューチェーン全体にわたる戦略的パートナーシップとコラボレーション

プラスチックのバリューチェーンは複雑で、世界中のほぼすべてのビジネスセクターに影響を与えています。プラスチックリサイクルに大きな影響を与えるには、プラスチックのバリューチェーン全体にわたる取り組みが不可欠です。資金調達は、生産や設計から消費や廃棄まで、あらゆる段階で利害関係者を巻き込むために必要な資本を提供することにより、これらのコラボレーションを促進する上で重要な役割を果たします。バリューチェーン全体にわたるコラボレーションにより、簡単に分別して処理できる材料を使用して、リサイクルを念頭に置いて製品を設計することが保証されます。この体系的なアプローチは、汚染を減らし、リサイクルされた材料の品質を向上させるだけでなく、コストを削減し、効率を高めることで、リサイクルプロセスをより経済的に実行可能なものにします。

Siemens Financial Services (SFS) は、北米/中米と日本で最大のプラスチックおよびアルミニウムのクロージャー(ボトルキャップ)とキャッピング装置/アプリケーションシステムの設計および製造を行うクロージャー・システムズ・インターナショナル(CSI)に資金を提供しました。CSIのPolyCycle樹脂は、食品や飲料との接触に適したFDA準拠で、キャップやクロージャーにポストコンシューマー樹脂(PCR)を最大 100% 使用することができます。世界初のPCR製炭酸清涼飲料クロージャーを作ったことで知られており、その製造ラインはすべてPCRに準拠しています。

技術の進歩

技術の革新、特にケミカルリサイクルは、プラスチックリサイクルに革命をもたらしています。ポリマーを製造する従来の機械リサイクルとは異なり、ケミカルリサイクルはプラスチックをモノマーに分解するため、リサイクルされた材料は品質がバージンプラスチックによく似ています。さらに、選別施設でのAIと機械学習の使用により、リサイクルプロセスがより効率的かつ正確になりました。これらの進歩により、リサイクル可能なプラスチックの識別と分離が大幅に強化され、汚染が減り、リサイクルできるプラスチックの量が増え、リサイクルされた材料の品質が向上します。その結果、リサイクルプラスチックはより幅広い用途でより実用的になります。

支持的な法律と政策

世界的に、プラスチックリサイクルに関する規制は、環境と経済への影響により進化しています。国連は、プラスチック汚染に対する拘束力のある枠組みを確立するために、世界的なプラスチック条約を起草しています。米国では、拡大生産者責任(EPR)法を通じて包装を対象とすることにより、プラスチック汚染に対処することに重点が置かれています。これらの法律は、製造業者が自社製品のライフサイクル全体に対して責任を負うことを義務付けています。5つの州ではすでに包装に関するEPR法案が可決されており、他の9州では2024年に包装に関するEPR法が導入されています。カリフォルニア州のプラスチック汚染削減法は、使い捨てプラスチックの削減を義務付け、リサイクルを促進しています。これらの規制を確実に遵守し、より良いリサイクル慣行を奨励し、リサイクルのインフラと技術への投資を促進するには、財政的支援が不可欠です。

プラスチックリサイクルの未来

戦略的協力、技術の進歩、支援的な規制の枠組みの相乗効果は、プラスチックリサイクル業界が大きな成長の可能性を秘めた有望な分野に進化していることを示しています。リサイクルだけでは問題を解決できませんが、プラスチック汚染と闘うためのより広範な戦略の不可欠な部分です。資金調達はプラスチックリサイクルイニシアチブの成長と持続可能性にとって不可欠であり、インフラ開発、研究開発、および運営上の運転資金に不可欠な資本を提供します。この急速に成長している業界に投資することで、大きな経済的機会を開拓しながら、重大な環境問題に効果的に対処することができます。すべての利害関係者の協調した努力は、環境管理と経済的繁栄の両方を特徴とする持続可能な未来への道を開きます。

アンソニー・カシャーノは、Siemens Financial Services Inc 社長兼CEO。

ニキータ・ラダクリシュナンは、Siemens Financial Services Inc Sustainability・ストラテジストです。

旅を始めましょう