Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エネルギーグリッドの未来を広げる

タタ・パワー・デリー・ディストリビューションLimited は、北デリーに26万台以上のスマートメーターを設置し、インドのスマートグリッドのビジョンの実現に向けて大きな一歩を踏み出しました。

スワティ・プラサド著

ノースデリーは、デリーの首都特別地域(NCT)内の大きくてにぎやかな地域で、700万人以上の人々が住んでいます。工業地帯、商業団地、歴史的建造物、集合住宅、住宅地が混在していますが、デリーで育った人は、ノースキャンパスや、セント・スティーブンス・カレッジやシュリ・ラム・カレッジ・オブ・コマースなどの一流教育機関を思い浮かべます。

建築家のラスナ・カメ(48歳)は、1950年代初頭に設立された植民地、シャクティ・ナガルにある夫の先祖代々の家に家族と一緒に住んでいます。今日、500平方ヤードのバンガローは時代遅れに見えるかもしれませんが、彼女の自治区の配電は最先端です。「停電はめったにありません」とKameは言います。しかし、過去2年間で、在宅勤務とオンライン教育のおかげで、家族の電力消費量は大幅に増加しました。だからこそ、この地域の配電会社、タタ・パワー・デリー・ディストリビューションLimited(Tata Power-DDL)がスマートメーターを設置しているというニュースに、彼女は好奇心をそそられました。「スマートメーターで電力消費量を把握できると聞きました」とKame氏は言います。

スマートメーターからのリアルタイムデータ

彼女は正しいです。スマートメーターを使えば、顧客は貴重なリアルタイムの電力消費データを携帯電話で取得でき、それを使ってライフスタイルを変えることができます。2022年3月までに、タタ・パワーとデリー政府の合弁会社であるTata Power-DDLは、北デリーの国内、商業、産業の消費者に26万台のスマートメーターを設置しました。「タタ・パワーDDLは、国内で最初にスマートメーターを導入した公益事業の1つです」と、タタ・パワーDDLのガネーシュ・スリニバサン最高経営責任者(CEO)は言います。このイニシアチブのために、彼の会社はスマートメータリングの世界的リーダーであるLandis+Gyrと、Tata Power-DDLのメーターデータ管理システムを設置して試運転したスマートグリッドソリューションのリーダーであるSiemens 提携しています。

Tata Power-DDLは、国内で最初にスマートメーターを展開した公益事業の1つです。
ガネーシュ・スリニバサン, CEO , タタ・パワー-DDL

Siemens Limited(インド)のSmart Infrastructure クチャー責任者であるロバート・H・K・デマン氏は、このイニシアチブはインドのエネルギーシステムの発展における重要なマイルストーンになると考えています。「私たちは、エネルギー配電ネットワークのデジタル化においてTata Power-DDLと提携できることを非常に誇りに思っています。私たちの目標は、お客様がデジタル変革と持続可能性の課題を当社の技術で克服できるようにすることです。アドバンスト・メータリング・インフラストラクチャーの導入は、スマート・メータリングの国家プログラムと連携しており、全国にスマートグリッドを導入する上で重要な役割を果たすでしょう」と彼は言います。

Demannが指摘するように、電力会社にとってのメリットは大きくて具体的です。「スマートメーターは、公益事業者に正確でリアルタイムのデータ利用を提供します。Siemens 導入した最先端のEnergyIPメーターデータ管理システムにより、電力メーターデータをタイムリーかつ正確に収集できるようになり、消費者ネットワークの可視性が向上し、配電会社は送電網をより最適化できるようになります。」

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Tata Power-DDL Connectアプリを使用すると、タタ・パワー・デリー・ディストリビューションLimited のお客様は、請求書の支払い、アカウントの詳細の確認、停電やサービスの中断に関する情報へのアクセス、苦情の登録、省エネのヒントの検索などの機能を利用できます。

スマートメーターは、発電地から消費地までの電力の流れを監視できる自動化、通信、ITシステムを特徴とするスマートグリッド、または電気グリッドの方向性に向けた重要な第一歩です。これらのシステムは、リアルタイムまたはほぼリアルタイムのシナリオで、発電に合わせて電力の流れを制御したり、負荷を軽減したりします。

この旅に出る前に、Tata Power-DDLは従来のメーターの欠点を理解するために詳細な実現可能性調査を行っていました。「従来のメーターの主な課題の1つは、会社と消費者の間の一方通行でした」とSrinivasan氏は言います。他にも、電力の盗難、停電管理、収益管理、請求の非効率性、サービスの信頼性など、同社が直面した課題がありました。

論理的な選択です

したがって、スマートメーターは論理的な選択でした。実際、スマートメーターは送配電(T&D)損失を減らす鍵を握っています。現在、Tata Power-DDLは顧客のスマートメーターをリモートで読み取ることができます。「チームが身体を動かす必要性が減れば、運営費も削減されます」とSrinivasan氏は言います。

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

Siemens 導入した最先端のEnergyIPメーターデータ管理システムにより、電力メーターデータをタイムリーかつ正確に収集できます。

スマートメーターは消費者にとっても有利です。シームレスでエラーのないオンライン請求、より迅速な停電検出、サービスの復旧により、顧客満足度を高めます。そして、Kameが言ったように、顧客はエネルギー消費量をリアルタイムで把握できます。

「私たちの使用状況データを知ることは確かに役に立ちます」と、電子エンジニアのSanjay Verma(51)は言います。バーマはロヒニのセクター13に住んでいて、セクター18の近くには高齢の両親が住んでいます。彼は2つの家の間を行き来するので、両方のアパートの使用状況データを調べ、毎月の利用状況を調べたいと思っています。スマートメーターがあれば、「顧客エンゲージメントの可能性は計り知れません」とSrinivasan氏は言います。たとえば、Tata Power-DDLは、事業地域の住宅顧客を対象に行動需要対応プログラムを開始しました。これは、消費パターンを理解することでピーク時の需要を減らすのに役立ちます。

再生可能エネルギーのグリッド統合

スマートメーターは、より多くの再生可能エネルギーをグリッドに統合し、負荷を分散するための前提条件でもあります。インドはエネルギー構成に大きな変化が見られる見込みで、2030年までに500GWの再生可能エネルギー発電を目標としています。インド政府は、世帯に屋上太陽光発電所の設置を促すために、いくつかの措置を講じています。2月には、より多くの世帯が太陽光発電所の補助金を利用できるように、手続きがさらに簡素化されました。

再生可能エネルギーは、プロシューマー、つまりエネルギーの生産者でもある消費者を生み出します。「再生可能エネルギーをより多く使用する送電網は、バッテリーストレージによる安定化が必要な大きな供給変動や、仮想発電所などの新しいテクノロジーの影響を受けます」とデマン氏は言います。デマン氏は、発電量を増やすだけでなく、電力市場での電力の取引や販売を目的として、異種の分散型エネルギー資源の容量を集約するクラウドベースの分散型発電所について言及しています。再生可能エネルギー発電の変動を考慮すると、スマートメーターはピーク時とオフピーク時の負荷をより適切に管理できます。

スマートメーターは、公益事業者に正確でリアルタイムのデータ利用を提供します。
ロバート・H・K・デマン, Smart Infrastructure の責任者, Siemens Limited

デマンによると、スマートメーターは、消費者側で待望の透明性を提供することによって消費電力を決定するセンサーのようなものです。「また、正確な負荷予測も可能です」とSrinivasan氏は付け加えます。

持続可能性が消費者、起業家、株主にとって重要な基準となっている今、テクノロジーは環境、社会、Governance(ESG)の目標の達成に貢献します。スマートメーターによるデータ管理が可能になったことで、Tata Power-DDLは、エネルギー効率、温室効果ガス排出量の削減、従業員と一般市民の安全性の向上の分野における持続可能性の目標を達成できます。さらに、Siemens Tata Power-DDLの重要なエネルギー資産の運用上の安全性と信頼性の向上に取り組んでいます。

スマートメーターは、発電機とエネルギー消費者の間の取引を記録して円滑化するための有望なツールと見なされているブロックチェーンを介したピアツーピア取引も可能にします。「プロシューマーは、規制当局が定める料金を支払うことで、配電会社のネットワークを通じてあらゆる消費者に電力を販売できます」とSrinivasan氏は言います。

過去8年間で、インドの一人当たりの電力消費量は、2012-13年の914kWhから2019-2020年には1,208kWhへと着実に増加しています。しかし、これは世界平均(2018-19年には3,260kWh)のほぼ3分の1です。国連人間居住計画(UN-Habitat)の報告によると、インドは急速な都市化を迎える態勢を整えており、2030年までにそれぞれ1,000万人以上の住民が住む巨大都市がさらに2つ増えるでしょう。都市化と並行して、電力消費量は劇的に増加する見込みで、消費者への系統電力供給のスマートな管理に対するニーズが高まっています。

スマートメーターがあれば、顧客エンゲージメントの可能性は計り知れません。
ガネーシュ・スリニバサン, 最高経営責任者, タタ・パワー-DDL

ちなみに、Tata Power-DDLが北デリーに26万台のスマートメーターを設置するという画期的な出来事は、インド政府が全国に2億5000万台のスマートメーターを設置することを目指す3,0300億ルピー(405.5億米ドル)の5年間の計画を承認したのとほぼ一致しました。昨年6月に発表されたこのプログラムは、世界最大の電力スマートメータリングプログラムになります。

「今後数年間で2億5000万台のスマートメーターが導入される市場は他に知りません」とDemann氏は言います。このような大量の数は、人口13億9000万人のインドのような国からのみ来ることができます。その野心と高い成長予測を考えると、インドが何百万ものスマートメーターに支えられた全国的なスマートグリッドを設置する日は、そう遠くないようです。Srinivasanが言うように、スマートメーターはスマートグリッドを構築するためのバックボーンです。

著者:Swati Prasadは、デリーを拠点とするフリーランスのジャーナリストで、ビジネス、経済、テクノロジー、ヘルスケアについて執筆しています。彼女はインドから海外のいくつかの出版物に寄稿し、エコノミックタイムズ、ビジネススタンダード、インディアンエクスプレス、ビジネストゥデイの特派員兼編集者として働いてきました。

2022年5月3日

写真クレジット:Siemens AG、タタ・パワー・デリー・ディストリビューション・リミテッド、シャッターストック