パレットの取り扱いは手作業ですか?それは今やTarkettでは過去のものです。Gebroeders Domsは、自動倉庫の後のステップ、つまりパレットの組み立てと包装を完全に自動化しました。固定コンベアラインではなく、柔軟なAGVとロボットを使って。生産量の増加に合わせて有機的に規模を拡大し、フォークリフトの動きを大幅に減らすのに最適です。
毎日何千キロも
ワールウェイクにあるTarkettの物流倉庫には、毎年数百万平方メートルのカーペットタイルが流れています。2020年、Tarkettはこの流れを合理化するために、標準のフォークリフトAGVを備えた新しい自動倉庫を建設しました。単一製品のパレットは、それ以降はラッピングするだけで済みました。ただし、複数の製品リファレンスがある混合パレットでも、倉庫スタッフによる手作業での準備が必要でした。
「カーペットタイル1箱の重量は約20kgです」と、倉庫管理者のロニー・ヴァン・ギルスは説明します。「一日の仕事が終わる頃には、何千キロも簡単に持ち上げることができます。荷降ろし、ラベル付け、新しいパレットへの再積み込み、ラッパーへの移動... 私たちは非常に正確に作業しましたが、物理的に大変で反復的で、倉庫のスタッフを見つけるのも大変でした。」
「私たちは、高さや外骨格の調整など、チームにとってより人間工学的に作業できるようにあらゆることを試みました... しかし、これらは単なるバンドエイドでした。だからこそ、Tarkettが企業として完全自動倉庫に投資しているのは素晴らしいことです。この体制があれば、今後も成長を続けることができます。」

ゲブリーダーズ・ドームズ・アンド・ターケットについて
Gebroeders Domsは、生産チェーンと倉庫向けのカスタマイズされたソリューションを専門としています。近年、同社は柔軟なAGVベースのソリューションに多額の投資を行ってきました。
Tarkettは高級フローリングとスポーツサーフェスの世界的リーダーで、100か国以上で事業を展開しています。同社はワールウェイクの施設で、世界中に出荷されるカーペットタイルを製造しています。