アラブ首長国連邦(UAE)は、天然水資源が限られているにもかかわらず、一人当たりの水消費量が世界で最も高い国の1つであることをご存知ですか?
中東の経済が繁栄するUAEの急速な都市化と人口増加により、持続可能で費用対効果の高いポータブル水力発電に対するかつてないほどの需要が高まっています。この課題に対して、技術と資金調達によって新鮮な考え方ができるかもしれません。
水方程式の一部としてのエネルギー
エミレーツ全域の飲料水のほとんどは、淡水化された海水から供給されています。これは、水供給の保護における淡水化プラントの重要な役割を裏付けています。これは、国連の持続可能な開発目標であり、気候変動の時代にはこの国にとってさらに重要です。
現在、世界Resources 研究所は、水供給が最も不足している国の世界リーグで、UAEを164か国中10位にランクしています。この資源ストレスを軽減するには、新しい水生成インフラだけでなく、それらに電力を供給するために必要なかなりの量のエネルギーも必要になります。
したがって、将来を見据えた技術は、この地域の長期的な水戦略の中核を成しています。つまり、エネルギー効率と環境への配慮を同時に実現しながら、水の生産量を増やすことができる淡水化施設です。
世界最大の逆浸透淡水化プラントの資金調達
アブダビでは、間もなく世界最大の海水淡水化プラントとなる海水逆浸透技術、つまり従来の熱淡水化作業よりもエネルギー消費の少ない浄水プロセスを実現するには、最新の技術とプロジェクトファイナンスが重要です。
タウィーラ淡水化プラントは、1日あたり909,200立方メートル(m3/日)の水を供給します。これは、現在の世界最大の逆浸透プラントの624,000(m3/日)よりも 44% 多く、35万世帯の水需要を満たします。
タウィーラは、その規模と費用対効果の新たな基準を打ち立てています。タウィーラは、官民パートナーシップ(PPP)によって実現されるライトハウスプロジェクトです。この施設を30年間建設、所有、運営するための入札では、サウジアラビアを拠点とする発電所および淡水化水プラントの開発者、投資家、運営者であるACWA Powerが落札しました。
シーメンスはデジタル産業とスマートインフラ技術のサブサプライヤーとして貢献していますが、この8億6,900万ドルのプロジェクトの資金調達の大部分は、6人の貸し手からなるクラブからのシニア・プロジェクト・ファイナンス・ローンによって支えられました。この融資では、Siemens ファイナンシャル・サービス(SFS)の銀行子会社であるSiemens 銀行がかなりの株式を取得し、マンデーテッド・リード・アレンジャー(MLA)を務めました。
世界中の多くのケースと同様に、Siemens 同じ資金源から技術と資金を提供することで、大規模なインフラの実現を支援しています。「SFSがデットファイナンスに参加したことで、ACWA PowerはEPC合弁事業パートナーとSiemens との早期かつ緊密な連携を促進するようになりました」と、Siemens UAEデジタル産業プロセスオートメーションの垂直販売責任者であるマーカス・オーツはコメントしています。
中東における水移行の加速
アブダビの発電所から独立して建設される最初の淡水化プラントとして、タウィーラは、冬季と夏季の電力と水の生産を切り離してガス消費量を削減しながら、二酸化炭素排出量を削減するというUAEのビジョンを支援します。
淡水化インフラは、中東全体の長期的に持続可能な開発に不可欠ですが、資本集約的なプロジェクトでもあります。タウィーラにとって、Siemens Financial Services (SFS) は、Siemens テクノロジーを活用した最先端のプロジェクトを促進できたことを誇りに思っています。カスタマイズされたプロジェクトファイナンスとテクノロジーを総合的なソリューションとして提供することは、市場でも類を見ない組み合わせであり、重要なインフラを実現するために不可欠です。
将来を見据えると、人口と繁栄の複合効果により、今後数十年で中東の水需要は3倍になると予測されています。このようなニーズに持続的に対処するためには、スマートテクノロジーの影響と、それらに早期に投資できるように調整された資金調達ソリューションが、急速に発展している地域にとって引き続き不可欠です。