Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ビジョンから現実へ:円形構造

シーメンスのビルディングオートメーションのアドバンストパートナーとして、PCS Automationは持続可能性のビジョンを日々実践しています。顧客向けのプロジェクトだけでなく、会社が昨年移転した新しい建物でも。

ポール・パーシーによると、新しい建物の計画はしばらくの間進行中だったそうです。1999年に彼の会社を設立して以来、従業員と顧客の数は着実に増加しています。26人の専門家からなるチームを擁するPCS Automationは、医療機関から工業メーカー、大学に至るまで、さまざまなクライアントにサービスを提供しています。 「ズウェインドレヒトの古い場所ではなくなっていました。」 とペルシーは言います。 「私たちは2つの独立した時代遅れの建物で働いていましたが、快適かつ効率的にコラボレーションできる1つのモダンなスペースに移動したいと考えていました。」

豪華な外観の円形です

新しい建物は、オランダで最初の円形ビジネスパークであるヘンドリック・イド・アンバッハトのデ・アンバッハテンズーム・ビジネスパークに建設されました。公園のすべての建物は再利用可能な材料で作られています。再組み立て用に設計された構造を選択し、接着剤、シーラント、合成フォームを使用せず、複合製品を使用しないことで、PCS Automationは持続可能性と循環性の点で近隣の企業よりも一歩進みました。 「木材はCO2を吸収し、完全に再利用可能です。少し高価ですが、見た目も雰囲気も高級感があります。建物は完全に取り外し可能で、リサイクルも可能です。」

エネルギーニュートラル

250枚のソーラーパネルと2台のヒートポンプを備えたこの建物は、エネルギー需要をほぼ自給自足できます。 「冬の寒い日でも電力網は必要ですが、全体的にはエネルギーニュートラルです。」 とポールは言います。 「商用接続にはネットメータリング制度がないため、余剰エネルギーを送電網に供給してもほとんど見返りはありません。一時保管用のバッテリーはまだ比較的高価で、このビジネスパークには私たちの余剰エネルギーを吸収できる製造施設や冷蔵倉庫はありません。今のところ、それは私たちだけでなく、依然として難しい課題です。企業が互いのエネルギー需要を把握し、まとめて需要を予測できる、地域のスマートグリッドソリューションへの移行がますます進むと思います。」

スマート・クライメート・コントロール

室内の気候は、シーメンスのHVACとビルディングオートメーション向けの最新のテクノロジーを使用して管理されています。 Desigo CC ビル管理システムおよび第3世代として PC4、5、7コントローラー。すべてのゾーンコントロールは気候プラットフォームに統合されています。日陰は太陽の角度と日射量に基づいて自動的に制御され、暖房と冷房は占有率に基づいて調整されます。 「天井センサーを使って、部屋にいる人の数を数えます。私たちは人数に基づいて気候を制御しますが、従業員はスマートフォンアプリを使って個別に温度や照明を調整することもできます。私たちはすでにこの技術をクライアントのオフィスビルにも導入しています。」

オープンシステムの強み

「Desigo CC プラットフォームの強みは、その開放性にあります。」 ポールは続けます。 「オープンバックエンドで、アプリケーションとシステムを接続して簡単にデータを交換できます。Desigo CC を通じて、私たちはエネルギーの流れをマッピングし、建物の一部を借りている組織にとってわかりやすいものにしています。これにより、規制要件を満たすだけでなく、公正な賃貸料を設定し、サービスコストを最小限に抑えることができます。」

Image - dashboard PCS building

PCSオートメーションは、Desigo CC ビル管理システムを使用してエネルギーフローをマッピングします。

持続可能な考え方

建物の火災安全もシーメンスのシステムによって管理されています。 「必要に応じて、スマートグリッドソリューションも将来検討できます。スマートグリッドソリューションも当社のポートフォリオの一部だからです。」 と、シーメンスに代わってPCS Automationのようなパートナーと緊密に連携しているGertjan Scholten氏は言います。 「私たちは、PCS Automationが象徴する持続可能性を、自社の建物でも顧客にとっても全面的に支持しています。私たちのパートナーと私たちは同じ持続可能なビジョンを共有しています。」

2026年7月