Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
モダンなインテリアにさまざまな植物や緑が植えられた縦型庭園。

行動こそが大きな声で語る:私たちのポートフォリオにおけるSustainability

Siemens ファイナンシャルサービスが環境、社会、ガバナンス(ESG)の考え方でどのように投資を行っているかの例。

2021年8月

今日、私たちは変曲点にいます。私たちは、2030年に終了する、国連が「行動の10年」と呼んでいる時代に生きています。それは一つのことを意味します:私たちは行動しなければなりません そして有意義な変化を起こしてください。

ビジネスにとって、持続可能で目的志向であることは、競争上の優位性だけでなく、不可欠です。多くの組織は、事業成長戦略における持続可能性への取り組みを構築することの重要性を認識していますが、予算を確保するのに苦労しています。あらゆる業界、あらゆる規模の企業と仕事をするリーダーとして、私たちは資金調達を通じて、エネルギー効率の高いインフラをすべての人にとってより利用しやすいものにできることは明らかです。

Siemens ファイナンシャルサービス(SFS)では、環境、社会、ガバナンス(ESG)の考え方に基づいて投資し、幅広いセクターの顧客に融資を提供しています。この課題への取り組み方の例をいくつか示します。

私たちは、独自のファイナンスソリューションとSiemens テクノロジーへのアクセス、知識、経験を組み合わせることで、クライアントが持続可能性をリードできるよう支援します。

カーピンテリア・バレー・ウォーター・ディストリクト: カーピンテリア・バレー・ウォーター・ディストリクトは11,300エーカー以上に広がり、約15,500人にリーズナブルな費用で飲料水を提供しています。Siemens スマートインフラストラクチャ(SI)は地区と協力して、デジタル水道メーター、ソーラーパネル、LED照明など、水とエネルギーの効率を向上させる革新的な計画を実施しました。SFSは、競争力のある料金と、性能保証付きのオーダーメイドのパッケージで対応しました。清潔な水供給の管理はエネルギーを大量に消費するプロセスです。このソリューションにより、同区はインフラをアップグレードし、再生可能でエネルギー効率の高い方法で住民に水を供給し、エネルギー費をさらに相殺することができました。

カスケードパワープロジェクト: アルバータ州はカナダの温室効果ガス排出量の50%以上を占めています。アルバータ州にある900 MWのコンバインドサイクル発電所であるカスケード発電所では、Siemens エナジーの技術とサービスを活用して排出量を削減しています。SFSは、コーディネーティング・リード・アレンジャーとしてプロジェクトに参加するよう招待され、7,500万カナダドルのシニア・セキュア・コンストラクション・ターム・ローンを提供しました。このプロジェクトは、同国の電力部門における最大の排出削減機会の1つとなり、その革新的な長期契約戦略と先住民とのパートナーシップにより、Project Finance・インターナショナルの2020年のカナダ電力ディール・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。

この「行動の10年」で持続可能性の目標を達成するにあたり、私たちはお客様に寄り添ってほしいと思っています。

パターンエネルギー: 2011年以来、SFSと風力エネルギープロジェクトの世界最大の民間開発企業の1つであるPattern Energyは、北米全域で再生可能な風力エネルギーの利用を促進するために協力してきました。SFSはパターンエナジーの23のプロジェクトに17億ドルを投じています。これらのプロジェクトは合計で4.4GWの風力エネルギーを生成しており、その関係は継続中です。二人はプエルトリコで史上初の風力発電プロジェクトを建設し、ラテンアメリカに再生可能エネルギーと雇用をもたらしました。さらに、SFSが資金提供しているプロジェクトの90%近くがSiemens 技術とサービスを使用しています。

シグネチャーヘルスケア: Signature Healthcareはマサチューセッツ州にある受賞歴のある医療システムで、7か所に550人の提携医がいます。2016年、シグネチャーヘルスケアはSiemens スと協力して、主要病院キャンパスのHVACシステムの重要なアップグレードを特定し始めました。これが900万ドルのインフラ改善計画の策定につながりました。そのためにシグネチャーは、改善のための資金を含む資金調達ソリューションを必要としていました。SFSのおかげで、Signature Healthcareは、総額5,000万ドルの魅力的な10年債パッケージを通じて、プランの資金調達と既存の債券のより低い金利での借り換えが可能になりました。これにより、Signature Healthcareはインフラを改善し、債務構造を簡素化し、CO2排出量を760万ポンド削減し、財務の柔軟性と安定性を高めることができました。

私たちは、より持続可能な未来を代表する市場に投資するという私たちの目的に合った機会を求めています。

80エーカーの農場: 80 Acres Farmsは垂直農法のリーダーで、新鮮で栄養価の高い果物や野菜を手頃な価格でお客様に提供しています。革新的な技術と分析を活用して、食品安全の最高基準を超える、より長い賞味期限のある、さまざまな無農薬食品を顧客に提供しています。彼らの垂直農法は、農場から食卓までのフットプリントを短縮し、食品廃棄物を減らし、従来の農法よりも水の使用量を 97% 少なくしています。これらはすべて再生可能エネルギーで賄われています。SFSは、80エーカーの農場のグローバルな拡大と開発に1億6000万ドルを投じたばかりの投資家のクラブに属しています。

アンプリー・パワーInc: 車両を燃料から電気に転換するには、充電設備、電気インフラ、ソフトウェアへの投資が必要ですが、車両事業者はエネルギー調達や価格の変動など、新たな重大な課題に直面します。AMPLY Power Incはカリフォルニアを拠点とするプラットフォームで、Charging-as-a-Service(CaaS)を提供し、シンプルなマイルあたりの価格制モデルと先行投資の必要がないため、商用車両事業者による電気自動車の導入のリスクを軽減し、加速します。SFSは、この戦略の展開を加速し、電気自動車の脱炭素化を可能にするためにAMPLYに投資しました。

ブラジル: Brasolはブラジルの分散型太陽光発電会社で、Energy-as-a-Service(EaaS)で商業および産業の顧客を対象としています。つまり、顧客に代わって太陽光発電システムの購入、設置、管理を担当します。顧客は、前払いやシステムを所有する手間をかけずに、すぐに節約できるというメリットがあります。SFSは49%の株式を通じて、機関投資家を引き付けるのに十分な規模のプロジェクトポートフォリオを開発し、リスクを軽減するためにブラジルが必要とする株式資本を提供しています。SFSのブラソルへの投資は、再生可能エネルギーと電力セクターのデジタル化拡大に対する当社の取り組みを浮き彫りにしています。

私たちは、企業の長期的価値を決定するESGイニシアチブを実施する上で、資金調達が重要だと考えています。

キャリブレントエネルギー*: Calibrant Energyは、分散型エネルギーシステム(DES)プロジェクトの推進を支援するために、マッコーリーのグリーン・インベストメント・グループ(GIG)、Siemens ス・スマート・インフラストラクチャ(SI)、およびSFSによって2020年に設立されました。企業や産業の顧客、自治体、大学、学校、病院などの顧客に、初期費用なしでEnergy-as-a-Service(EaaS)ソリューションを提供しています。Calibrant Energyを使用すると、お客様はオンサイトのエネルギーシステムのメリットを、これまでになくシンプルかつ即時の節約で利用できます。その技術には、太陽光発電、集中型HVACインフラのアップグレードなどが含まれます。

SFSは株式投資に参加し、Calibrantのエネルギープロジェクトの開発と建設に資金を提供するために、与信限度額が最大1億ドルの4年間のリボルビング・クレジット・ファシリティを設立しました。Calibrant Energyは、シーメンスの革新的なテクノロジーソリューションと、GIGとともに、独自の資金調達とリスク管理の専門知識を組み合わせることで、お客様がレジリエントで低コストのエネルギーを入手し、初期費用なしで持続可能性の目標を達成できるよう支援します。

クラウンキャッスル: Crown Castleは、テキサス州ヒューストンに本社を置く通信インフラ企業で、米国のあらゆる主要市場で、40,000を超えるセルタワーと約80,000ルートマイルのファイバーを所有、運用、リースしています。SFSや他の貸し手は、2021年6月にクラウンキャッスルに持続可能性連動ローンを提供しました。クレジットファシリティの価格は、クラウンキャッスルの再生可能エネルギーへの取り組みや、5年間にわたる特定のセルタワーのLED照明への転換などのKPIに基づいて調整される場合があります。このクレジットファシリティを通じて、Crown Castleはより環境に優しい企業になるよう奨励されています。

ダイス空軍基地: Siemens ガバメント・テクノロジーズ(SGT)は、テキサス州アビリーンのダイエス空軍基地の冷却、暖房、照明、節水システムのエネルギー効率向上のための6,000万ドルの計画を策定しました。SGTはSFSの支援を受けて、顧客の資金調達コストを削減する方法で建設期間を自己資金で賄いました。これにより、お客様はアップグレードの費用を支払って年間450万ドル以上の省エネを実現できました。

によって: アンソニー・カシャーノさん、Siemens ファイナンシャル・サービス・アメリカズ社長兼最高経営責任者

*2024年8月現在、Siemens インダストリー株式会社とSiemens フィナンシャルサービス株式会社は、Calibrant Energyの所有権を失いました。しかし、すべての関係者は、エネルギー転換を促進するための解決策を引き続き協力し、模索し、提供しています。

旅を始めましょう