Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ブラジル

目的のある技術:Sirius 粒子加速器

世界で最も先進的な粒子加速器の1つは、ブラジルの研究者が新薬を開発し、再生可能エネルギーを探求し、農業科学を進歩させるのに役立ちます。当社のソリューションは継続的な運営に役立ちます。

科学に役立つイノベーション

スイスでは、ほとんどの人が素粒子物理学をCERNと連想します。しかし、ブラジルには、世界で最も近代的な粒子加速器の1つであるSirius があります。夜空で最も明るい星にちなんで名付けられ、サンパウロのカンピナスにあるブラジルエネルギー材料研究センター(CNPEM)にあります。

Siriusは、研究者が医療、農業、エネルギーにおける最大の課題に取り組むのを支援します。私たちは、この重要なインフラを安全かつ確実に稼働させ続けるために、ブラジルのシンクロトロン光研究所(Sirius 担当するチーム)と提携しています。

0.5 μm ビーム幅

原子レベルの材料分析を可能にします。

360x より高い放射線強度

以前のUVXアクセラレータよりも。

68,000平方メートル 500m以上のリングがある施設

世界クラスの研究インフラを提供する

Sirius しくみ

シンクロトロン光は電磁放射の一種で、スーパー顕微鏡のように材料の組成を非常に詳細に調べることができます。これにより、研究者は原子と分子がどのように動き、相互作用するかを確認し、さまざまな材料の内部構造を分析することができます。

この放射線は、幅がわずか0.5マイクロメートルの非常に細いビームに分離されます。これは人間の髪の毛の太さの0.5%に相当します。スペクトルは広く、可視光や紫外線を含め、赤外線からX線まで多いです。

この放射線はどのようにして生成されますか?荷電粒子が外部磁場によってたわむとき。それがまさにSirius 目的です。電子はリング状の構造を中心に加速され、方向が変わるたびにシンクロトロン光が放出されます。

この光スペクトルのさまざまな部分を使用することで、研究者は幅広い分野で専門的な研究を行うことができます。Sirius、新薬や治療法の開発、再生可能エネルギー源の探求、農業研究の推進を支援しています。

シンクロトロン光は電磁放射の一種で、超高性能顕微鏡のように材料の組成を詳細に調べることができます。

あらゆるレベルの精度

Sirius スの科学には非常に高い精度が求められます。研究結果の妨げにならないように、温度、湿度、振動などの要因を可能な限り制御する必要があります。偏差があると、データが危険にさらされる可能性があります。

CNPEMは、これらの要件を満たすために、私たちをパートナーとして選びました。電化、自動化、デジタル化を含む私たちが提供する技術は、産業やインフラのお客様に提供するのと同じソリューションです。それらは非常に厳しい条件下でテストされ、証明されています。

産業用制御-SIRIUS

SIRIUSでは、あらゆる産業用制御アプリケーションに対応する独自の包括的なポートフォリオを提供します。主な利点:モジュール式の設計により、当社の製品を非常に簡単な方法で計画し、制御盤に組み込むことができます。分散システムへの統合は特に簡単です。

次は何が来るか

私たちは社会で最も厳しい課題に取り組む手助けをしています。ブラジルの科学の進歩を支援することは、私たちがその一員であることを誇りに思います。