生地工場や工業用ベーカリーでは、生地の損失が根強く残っています。生地がすぐに使用できなくなるため、紛失した生地を取り戻すことは最近まで困難でした。Spiromaticは、生地を最大48時間使用可能に保ち、製造工程で制御された方法で再利用する完全自動プラントを開発しました。
最大 30% の損失
ピザ(生地)メーカーは、長方形の生地から丸いピザベースに穴を開けます。その過程で、角や端のほとんどが失われます。「生地の最大30%は、最終的に廃棄物やペットフードになります」と、SpiromaticのコマーシャルディレクターであるRoel Molenaersは言います。「生地を再利用することは不可能です。なぜなら、生地はすぐに膨らみ始め、一度膨らむと再利用できなくなるからです。」
穀物価格の高騰もあって、Spiromaticの顧客の多くがその損失の解決策を求めていました。「伝統的に、私たちは砂糖や小麦粉などの固形物を輸送することで成長してきました。近年、水や油などの液体を扱う機会が増えています。そのため、液体の取り扱いに関する専門知識をたくさん身につけました。私たちはその方向に目を向け始めました。生地を液化して再利用することです。」
2年後、Spiromaticのリワークプラントが完成しました。余分な生地は、回転ブレード付きのタンクにミストされます。「ナイフは繊維を切り、水は生地を洗浄します。そこで、私たちは新しい半製品を入手し、それを冷蔵タンクに保管します。そこでは、48時間使用できます。」

スパイロマティックについて
Spiromaticは、ベーカリー部門で固体および液体原料を保管、投入、輸送するための自動化システムを開発しています。Solutions、大型のバルクサイロからマイクロドージング添加剤まで多岐にわたります。