Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
雲と青い空に浮かぶカラフルな熱気球
洞察

スマートマニュファクチャリングは持続可能な製造です

持続可能な生産はビジネスの成長を促進します。

製造業にとっては、産業活動による二酸化炭素排出量を削減する必要があります。以内 デジタルエンタープライズ、企業はそれを迅速、効果的、大規模に行うことができます。この記事では、持続可能な慣行を統合して競争力を高めるための6つの実行可能なステップを紹介します。

世界中の企業が、ESG投資の機会、顧客の要求への対応、排出規制の遵守など、さまざまな理由で、持続可能性の目標を事業に組み込もうと急いでいます。あらゆる理由から、ソリューションは製品とサービスの設計に根ざしています。製品全体の二酸化炭素排出量の多くは設計段階で決定され、持続可能性の要件をうまく統合するには、初期のコンセプト設計から始まるデジタルトランスフォーメーションが必要です。

CEOの55%は、サステナビリティへの投資から3〜5年後に「大きな利益」が得られると予想しており、19%は1〜3年で大きな利益が得られると予想していると報告しています
2024 KPMG米国CEOアウトルックパルスサーベイ

製造業者は、持続可能な世界経済を構築する上で大きな役割を果たしています。産業活動の二酸化炭素排出量を削減する必要がありますが、それを迅速、効果的、大規模に行うことができる企業にもチャンスがあります。

企業が生産の脱炭素化や資源効率などの持続可能な変化の恩恵を受けるためには、目標を組織全体で理解する必要があります。最上階から製造現場まで、早い段階で目標を設定することで、企業は時間、コスト、そしてもちろん生産品質のバランスを取ることができます。

デジタル化と自動化は、現実とデジタルのシームレスな組み合わせを可能にするため、このバランスを維持するために不可欠な柱です。企業は、工場が毎月生成するテラバイト単位のデータをより簡単に収集、使用、解釈でき、それを使用して業務全体で改善すべき領域を特定できます。これにより、組織はエネルギーコストを削減し、リソースとコストを浪費している領域を明らかにすることさえできます。

さらに、データは次のような重要な質問に答えます。生産における資材の流れを最適化するにはどうすればいいですか?サプライチェーンの環境への影響を理解して減らすにはどうすればいいですか?また、環境への影響を最小限に抑え、生産性を高めるために、産業全体のフットプリントを最適化するにはどうすればいいですか?

企業が現代の製造環境がもたらす障壁を乗り越えるためには、これらの質問に対する解決策を見つけることが不可欠です。影響を与えるには、持続可能性がエンジニアリング、運用、保守にわたるすべての決定に影響するため、ビジネス戦略のあらゆる段階に持続可能性を組み込む必要があります。この記事では、企業が持続可能性を自社のDNAに組み込み、収益性の高いデジタル企業になるための6つの実行可能なステップについて説明します。

A graphic representation of sustainable production landscape with various elements like plants, trees, and a water body.

収益性が高く持続可能なデジタル制作のための6つのステップ

持続可能な製造とは、規制の遵守や排出量の削減だけではありません。効率、回復力、長期的な収益性の向上への直接的な道筋です。このプロセスも旅ですが、小さく始めて、最終的には戦略や設計から実行と最適化まで、生産のあらゆる段階に持続可能性を組み込むことで、企業はコスト削減を最大化し、無駄を減らし、競争力を強化することができます。

デジタル化はこの移行において重要な役割を果たし、データを実用的な洞察に変えて、よりスマートな意思決定とより効率的な業務を推進します。市場が持続可能性主導の価値へとシフトするにつれて、今日これらの原則を統合した企業が明日をリードする企業になるでしょう。今こそ、持続可能性を戦略的優位性に変える時です。

A person in a blue shirt and black pants is standing in front of a white wall with a blue and white logo.

Siemens 自身もメーカーとして、生産拠点の最適化から貴重な教訓を得ることができました。エアランゲンにあるシーメンスの電子機器工場では、高度な生産計画が持続可能性と効率を達成するための鍵でした。Siemens Xcelerator、デジタルツイン、AI主導の分析を活用することで、工場は実行前にワークフローを最適化し、資源の浪費とエネルギー消費を削減します。このデータ主導型のアプローチにより、生産能力を向上させながら、二酸化炭素排出量を50%削減し、総エネルギー使用量を25%削減し、換気電力消費量を70%削減することができました。2030年までにカーボンニュートラルになることを目標に、エアランゲンは計画段階の早い段階でITとOTを統合し、よりスマートで持続可能な製造を実現しています

LinkedInのニュースレターを購読して、デジタル化を発見してください

業界の意思決定者向けのLinkedInニュースレターには、Industrial Metaverse、デジタルツイン、IT/OTコンバージェンス、人工知能、Cybersecurity など、幅広いトピックが掲載されています。各号では、デジタルトランスフォーメーションのストーリーを紹介し、持続可能なデジタル企業になる方法についての貴重な洞察を提供します。

デジタルエンタープライズ

Siemens Xceleratorでデジタル変革をマスターして、迅速かつ大規模なデジタル企業になりましょう。