Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
サージカルマスク、眼鏡、ヘアネットをつけている人は、上を向いています。

ファイザーでの持続可能なデジタル化された医薬品生産

現実世界とデジタル世界を組み合わせることで、ドイツのフライブルクにあるファイザーの新工場で、より速く、より安全で、より持続可能な医薬品生産が可能になります。

ファイザーはドイツのフライブルクにハイコンの新工場を開設しました

年間最大70億錠を生産しています。私たちの支援を受けて、ファイザーは医薬品の生産とビル管理をデジタル化し、世界で最も安全で効率的で持続可能な施設の1つにしました。

ドイツのフライブルクにあるファイザーの新工場で、HighConプラントプロジェクトの責任者を務めるファイザーの製造オペレーション担当シニアマネージャーであるギュンター・ベックマン博士(右)。

製薬業界は常に時間との戦いを繰り広げています。新しい薬や予防接種を必要とする新しい病気が常に発生しています。また、がんなどの一般的な病気は今でも最も一般的な死因の1つであるため、治療法の範囲は継続的に改良されています。

その一例が、高効力の医薬品有効成分、または略してHPAPIです。いずれの場合も、重要なのは、医薬品をできるだけ早く市場に出すことです。課題はそれだけではありません。サプライチェーンの中断、コスト圧力、効率性への要求、短いイノベーションサイクル、高品質の製品、柔軟性の向上をすべて考慮する必要があります。

そしてもちろん、世界の資源は限られているので、持続可能性が急務です。その結果、産業界は今日ほど複雑になったことはありません。

解決策:デジタル化

これらすべての課題に対する解決策は、デジタル化と自動化です。現実世界とデジタル世界が連携すると、より速く、より安全な生産が可能になります。だからこそ、私たちはソフトウェアと自動化ソリューションのエンドツーエンドのデジタルポートフォリオを開発しました。

ファイザーの新しい高コンテインメント工場では、初期設計からスムーズに稼働するシステムまで、完全な産業物流ソリューションを一元的に提供しています。フライブルクでの業務もペーパーレスです。私たちの 製造オペレーション管理(MOM) ソリューションは生産業務を完全にデジタル化しました。自動化実行システム(AES)は、 サイマティックIT、材料の流れ全体を調整します。これは、注文・物流システムなどの上位システムと下位レベルの機器との間のインターフェースです。

HPAPIを高いレベルで封じ込めます

効力の高い有効成分の違いは、低用量で薬理作用が高くなることと、選択性が高いことです。これにより、薬物副作用のリスクが軽減されます。これらの要因の両方が、医学におけるHPapiの人気の高まりの一因となっています。しかし、医薬品に使用されているため、製造時には最大限の予防措置を講じる必要があります。高活性の有毒成分を製造に使用する場合、製造工程で人と製品の清潔さと安全性を最大限に確保することが不可欠です。高封じ込めプラントはそれを可能にします。

フライブルクにあるファイザーの新工場の特別な点は、OEB4の医薬品はそこで製造できるが、従業員に必要なのはOEB3レベルの防護服のみであり、これにより従業員の安全性が向上するということです。これは、当社の建築サービスによって監視および管理されている特別なコンテインメントコンセプトと革新的な技術によって可能になりました。

スマートビル管理

Desigo CC は、高性能ビルやクリーンルームを制御するための、スケーラブルでオープンな統合型ビル管理プラットフォームです。多様なシステムやデバイスを統合し、すべてのプロセスを自動化できます。Desigo CC はファイザーで使用されているSimatic WinCC統合視覚化システムにリンクされているため、データ共有は簡単です。ビル管理プラットフォームからの生産に関連するデータは、OPC UAを介してSCADAシステムに転送されます。

革新的でスケーラブルなプロセス視覚化システムであるSimatic WinCC Unifiedは、自動プロセスを監視するための多くの強力な機能を提供します。同時に、他の生産システムからの情報をDesigo CC に入力して、ビルディングオートメーションシステムの予測制御機能に使用することができます。配電から自動化まで、Desigo PXのようなテクノロジーは、換気、空調、暖房など、ファイザーの新しい高密閉プラントのさまざまな建築システムを統合しています。

Person in a mask and gloves working on a computer.
Two people in protective clothing walking forward.
Exterior of a building.
機械とプロセスのスマートなネットワークのおかげで、フライブルクのファイザー工場での生産はより速く、より柔軟になり、資源をより節約することができます。
ガンサー・ベックマン博士, オペレーション担当シニアマネージャー, ファイザー社

持続可能な医薬品製造

「機械とプロセスのスマートなネットワークのおかげで、フライブルクのファイザー工場での生産はより迅速かつ柔軟になり、資源をより節約できます」と、ファイザーのHighConプラントプロジェクトを率いる製造事業担当シニアマネージャーのGunther Bechmann博士は言います。

たとえば、Desigo CC 管理システムでネットワークを構築し、データを視覚化することで、ファイザーの新しい高コンテインメント生産プラントは、従来のプラントよりも約40パーセント少ないエネルギーを消費できます。これはエネルギー効率への重要な貢献です。世界の一次エネルギー消費量の40%が建物で発生し、その数は増え続けているからです。

ドイツ連邦環境庁は、ファイザーが環境フットプリントに細心の注意を払っているのはプラントの建設段階だけにとどまらないことを認識しています。フライブルクの拠点は、持続可能な医薬品生産におけるベストプラクティスの一例でもあります。

フライブルクにある超近代的で高性能な高封じ込め工場では、粉末から錠剤まで、高度に自動化され、持続可能な生産プロセスを提供しています。ここで毎年生産され、150か国以上に供給されている70億錠は、最終的には世界の健康増進に貢献しています。

2023年3月
連絡先:
ステファン・ハーバーストローアンドレアス・ビューリング