垂直農法の成長を促します
80 Acres Farmsは、グローバル展開のために資源と資本集約型の垂直農法技術を拡大する必要があります。Siemens 80 Acresは、この成長をスケーラブルで収益性の高いものにするために提携しています。
経済をまとめるシステムは、鉄鋼とコンクリートだけで構築されているわけではありません。収穫をもたらす畑、帯水層を養う川、そして生命の豊富な土壌は、経済を動かし、投資を維持し、地域社会を支える資源を提供します。
これらの自然な機能が財務報告に現れることはめったにありませんが、エネルギーグリッドや輸送ネットワークと同じくらい経済をしっかりと支えています。今日、この基盤は深刻な負担にさらされています。100万種が絶滅の危機に瀕し、水、食料、原材料を供給するシステムが脅威にさらされています。
私たちは、生物多様性、つまり生命を支える種とシステムの網を真剣に受け止めていることを認識しました。私たちの最初のステップは、自分たちの事業を詳しく調べて、土地と水への依存度を測定し、生物多様性保全プログラムを通じて私たちが活動している場所周辺の生息地を保護することでした。
今、私たちは持続可能性への移行における生物多様性の役割を探り始めました。どうやって シーメンスの技術は生物多様性の喪失に対する圧力を軽減します レジリエンスと競争力の両方を強化しながら、このシフトを可能にするためにテクノロジーがどのように役立つかを共有しています。
生物多様性をインフラの重要な要素と見なすと、気候変動や汚染との関係を見逃すことはできません。これらの圧力は単独では作用しません。気温の上昇は種の減少を加速し、汚染された水や土壌は回復を遅らせ、ecosystems が弱体化するとコミュニティは適応できなくなります。それらが一緒になってストレスのサイクルを作り出し、今では広く理解されています 三重惑星危機。
これらの問題を個別に扱うと、永続的な解決策ではなく、新しいリスクが生じるだけです。自然保護を見落とす気候政策、または汚染を無視する生物多様性プログラムは、短期的な進歩をもたらすかもしれませんが、回復力を高めることはできません。
自然システムが直面する圧力の多くは産業界が担っていますが、幸いなことに、産業には迅速かつ大規模に対応するためのリソース、専門知識、影響力もあります。これは、市場全体で高まっている期待に反映されていると思います。投資家は、生物多様性の喪失を、資本配分と長期的な安定に影響を与える体系的な財務リスクとして扱い始めています。規制当局は、企業の説明責任の一環として、生物多様性を気候や社会の開示と並びに置くEUの企業Sustainability Reporting 指令(CSRD)などの新しい要件を設定しています。顧客は、水、土壌、ecosystems を保護する製品を求めています。自分たちの未来はこれらの資源の回復力にかかっていることを認識しています。
テクノロジーは、これらの期待に応える実用的な方法を提供します。デジタル化により、自然関連の影響に関するデータを測定して共有することが可能になります。自動化とインフラのソリューションは、ecosystems への圧力を緩和しながら、排出量と資源使用量を削減します。パートナーシップはこれらの利益をセクター全体に広げ、生物多様性を支える成果を拡大することを可能にします。これらの要因により、生物多様性は競争力と長期的価値の一部として経済パフォーマンスの中心に据えられています。
期待が重要になるのは、それが行動につながったときだけです。私たちは世界中のパートナーと協力して、測定可能な生態学的利益をもたらす方法でテクノロジーでお客様をサポートしています。
オーストラリアでは、の研究者 オーストラリア海洋科学研究所 私たちの制御システムを使用して、サンゴの産卵の自然条件を再現しています。この研究は、サンゴが気候ストレス下でどのように適応するかを科学者が理解するのに役立ち、海岸線を保護し漁業を維持するサンゴ礁を回復する取り組みを支援します。
インドとインドネシアでは、 プラスチックフィッシャーは業務の透明性を高めています 廃棄物収集の追跡、現場のパフォーマンスの監視、影響指標の検証を可能にします。このデータ主導型のアプローチにより、Plastic Fischerは汚染のホットスポットを特定し、生物多様性に敏感な地域の浄化に優先順位を付けることができ、利害関係者の信頼を高め、生態系への影響を拡大することができます。
これらの例は、生態系の再生とイノベーションがどのように一緒に進むことができるかを示しています。

80 Acres Farmsは、グローバル展開のために資源と資本集約型の垂直農法技術を拡大する必要があります。Siemens 80 Acresは、この成長をスケーラブルで収益性の高いものにするために提携しています。
次の10年間の成長は、経済を支える自然システムの健全性によって形作られるでしょう。生物多様性はもはや競争力の枠外ではなく、その基盤の一部です。ecosystems 保護は長期的な価値を守ることの一部であり、レジリエントな経済を構築する上での私たちの役割をどのように考えるかの中心です。