ヨーロッパでは風力と太陽光発電が記録的な速さで拡大していますが、エネルギー集約型の新しい消費者はすでにこのシステムに圧力をかけています。スマートソリューションを通じて既存の電力網を拡張し最適化しない限り、グリーンエネルギーのますます多くのシェアが失われています。
グリーントランジションはヨーロッパ全体で加速しています。シーメンスや他のヨーロッパの企業は、RePowerEUの野望を満たすために、2030年までに少なくとも35%の電化目標を指摘しています。このレベルでは、電力インフラ全体に対する要求が大幅に高まります。同時に、洋上風力発電の大規模な拡大計画、輸送と産業の電化、エネルギー集約型データセンターからの需要の高まりは、電力網が新たな段階に入っていることを意味します。
すでに今日、開発によって重要な課題が指摘されています。それは、グリーンエネルギーのシェアが増えているということです。Energinetのデータに基づく計算によると、2025年の夏半には、電力網が吸収できなかったため、洋上風力発電の18%が失われました。
「再生可能エネルギーの拡大は長年にわたって大きな焦点となってきましたが、それは必要でした。」 と、デンマークの電化および自動化事業を率いるAndreea Balasiu氏は言います。 「しかし、それに対応する物理インフラのアップグレードがなければ、進歩が遅くなる危険があります。」
彼女によると、電力網への圧力はヨーロッパのいくつかの地域ですでに明らかになっています。これらの地域では、新しいタイプの消費者によって推進される急速に増加する需要に容量が追いついていないからです。
「データセンターからの問い合わせが大幅に増えています。多くの人が高電圧グリッドに接続したいと思っており、その電力消費量はメガワット単位で測定されます。それはゲームのルールを変えます、」 彼女は説明します。

アンドレア・バラシウ、 デンマークの電化および自動化事業を率いるのは誰ですか