Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
インサイト

再生可能エネルギーのIT/OTコンバージェンス

オーストリアのプロジェクト計画およびコンサルティング会社PBEGは、バイオガスプラントのIT/OTコンバージェンスを利用しています。

農業ビジネスや再生可能エネルギー源の利用のための新しいアイデア、戦略、最先端技術。これが、ニーダーエスターライヒ州リヒテネッグに拠点を置くコンサルティング会社のProjektplanungs-Beratungs-und Entwicklungs GmbH(PBEG)でよく知られています。Siemens、Industrial Edge とIT/OTコンバージェンスによって顧客に経済的優位性を提供するために不可欠でした。

バイオガスプラントは常にPBEGの活動の一部でした。設立後、同社は主に、プロジェクト管理から試運転、継続的なサポートまで、そのような施設の建設と包括的な管理に注力していました。継続的なデジタル化の結果、PBEGはバイオガスプラントで発電されるバランシング電力を販売することもできました。PBEGは、電力市場で顧客とのバランスを取ることに成功するために、Industrial Edge とIT/OTのコンバージェンスに頼っています。

再生可能エネルギーのバランスをとる電力供給業者

バイオガスプラントには生分解性材料が充填されています。最終生成物はメタンで、一時的に貯蔵することができます。彼らはいわゆるベースロードの電力を生産することができます。これは、風力や太陽エネルギーなどの他の再生可能エネルギー源とは大きな違いです。季節や現在の気象条件に関係なく、同じ量の電力が1時間あたりに継続的に発電されます。再生可能エネルギーの集中的な拡大は、送電網にさらなる負担をもたらしました。それは電力周波数の変動という形で現れます。バイオガスプラントは、数分で発電量を増減できるため、送電網を安定させることができます。これはいわゆるプラスとマイナスのバランシングパワーで、このような変動のバランスを取るために使用できます。

農村部にある大型のグリーン貯蔵タンク、配管、処理装置を備えた産業用バイオガス施設。

エネルギー取引のプラットフォーム

ある人がシーメンスのロゴの前に立って、青いシャツを着て、Siemens 製品を手に持っています。

PBEGは、パートナーのB-SEC Better Secure KGと共同で、バランシングパワーの取引を可能にする集中型プラットフォームであるストロム・プール・マネージャーを開発しました。バイオガスプラントのオペレーターは、Strom Pool Managerを使用して、各プラントがいつ、どの程度までバランシングパワーコールに対応できるかを事前に知らせることができます。その後、Strom Pool Managerを使用すると、バランシングパワートレーダーはバイオガスプラントからプラスまたはマイナスのバランシングパワーを呼び出すことができます。

私たちが提供する技術により、私たちはお客様がバランシングエネルギー市場に参加できるようにし、それによってお客様がさらなる経済的基盤を築くのを支援します。
クリスチャン・グレメル, エグゼクティブ・マネージャー, プロジェクトプランニング-コンサルティング-アンドディベロッキングスGmbH

ITとOTの間の接続

バイオガスプラントとストロムプールマネージャーとの通信を確実にするために、Siemens 技術が導入されました。共同協議により、Industrial Edge はOT界のバイオガスプラントとIT界のストロム・プール・マネージャーをつなぐ架け橋として機能できることがすぐに明らかになりました。コントロールユニットは約20〜30年動作します。その結果、PBEGが管理するバイオガスプラントに設置されている自動化技術は非常に多様です。

Siemens InIndustrial Edge は、製品の世代や製造元がすべて異なる可能性のあるコントロールユニットを共通点にするために使用されています。

Siemens ロゴが白い背景に青い枠で表示されています。

いわゆるエッジデバイスは、ほぼすべてのコントロールユニットに接続してデータを収集し、それをダッシュボードに表示したり、サーバーに送信したりできます。唯一の前提条件は、インストールする必要のあるハードウェアです。PBEGとSiemens パートナーシップの場合、バイオガスプラントに設置されたエッジデバイスは、小さなコンテナ化されたアプリを使用して、コントロールユニットとPBEGのストロムプールマネージャーとの間の通信を保証します。参加事業者はデジタル管理ツールにログインし、バイオガスプラントの空き状況を4時間ごとに示します。

IT/OTコンバージェンスにより、バイオガスプラントのオペレーターは、バランシングパワー市場に迅速かつ簡単に参加できます。
卒業証書-HFL-リング。エーリッヒ・マンドル, エグゼクティブ・マネージャー, プロジェクトプランニング-コンサルティング-アンドディベロッキングスGmbH

IT世界とOT世界の境界にあるIndustrial Edge デバイスは、データ収集とその後のStrom Pool Managerへの表示を担当します。逆方向、つまりストロムプールマネージャーからバイオガスプラントまで、デバイスはバイオガスプラントの技術単位であるコージェネレーションユニットの発電量の増減を可能にします。

この双方向のデータ交換は、Industrial Edge デバイス上で動作するアプリケーションによって可能になります。さまざまな連邦州に複数のバイオガスプラントサイトがあり、それに対応する地理的距離があることを考えると、Industrial Edge の一部でもあるリモートアクセス機能は大きな利点です。Strom Pool Managerに接続するには、バイオガスプラントに設置されたIndustrial Edge デバイスのみが必要です。その後、接続されているすべてのIndustrial Edge デバイスを識別してリモート接続を確立するIndustrial Edge マネジメントを介してソフトウェアアップデートを展開できます。

Industrial Edge ソリューションは現在、さまざまな連邦州の複数のバイオガスプラントを含むパイロットプロジェクトで使用されています。パイロットが無事に完了すると、追加のバイオガスプラントがIndustrial Edge 経由でストロムプールマネージャーに接続されます。これにより、バランシングパワー市場への参加が可能になり、エネルギー転換とエネルギーミックスの観点からバイオガスプラントに新たな機会が開かれます。

Industrial Edge 製品は、データ処理およびデータ管理アプリケーションに加えて、オートメーション部門における幅広い接続オプションが特徴です。さらに、Industrial Edgeの理念には、リモートでの構成と更新を容易にする一元管理、アプリの展開、更新が含まれます。このソリューションのスケーラビリティと適応性により、他のバイオガスプラントへのシームレスな統合が可能になります。