Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens ソリッドブルーの背景色。

持続可能な建物

2045年までに、ドイツの建築資材は気候中立になる見込みです。IoT技術とスマートソリューションを使用することで、不動産ポートフォリオ全体のCO2バランスを長期的に改善するような脱炭素化対策を実施することができます。

建物のCO₂排出量を持続的に削減する方法を知っていますか?

建物のストックを最適化することで、環境フットプリントを大幅に削減できる可能性があります。目標は、持続可能な建物を作ることです。私たちの総合的なソリューションは、建物のライフサイクル全体にわたって長期的なエネルギー効率とCO₂削減を保証します。私たちはあなたの信頼できるソリューションパートナーとして、現在の状況の分析からあなたに同行します

構想と計画から、対策の実施と継続的な監視まで。一緒に、あなたの建物を脱炭素化への道に導きます。

portrait of a man with an ipad

持続可能な建物への4つのステップ

ロードマップを作成してデータを収集する

脱炭素化研究に基づいて戦略とロードマップを定義します。エネルギー/CO2排出量の透明性を高める:建物とエネルギーのデータを収集、視覚化、分析します。

エネルギー消費量を削減します

エネルギー効率の向上と消費量の削減:システムの最適化と近代化、HVAC、照明、圧縮空気、暖房、冷房などのプラント効率の向上を行います。

エネルギー供給を電化してください

地域の持続可能なエネルギー供給のためのインテリジェントなソリューション:熱供給の電化、自己供給、エネルギー貯蔵の使用

継続的に改善します

長期的な持続可能性を管理するために、インテリジェントな充電インフラストラクチャ、制御と監視など、ネットゼロを超えたソリューションを統合して最適化します。

エネルギーデータ管理による透明性と最適化

建物のデータをデジタルで記録して視覚化することで、システムの上の現在の状態を把握できます。エネルギーと運用データの的を絞って分析することで、建物の稼働を最適化し、建物の築年数や状態に関係なく、エネルギー消費量とCO₂排出量を持続的に削減するための効率化の可能性を特定します。包括的なエネルギーデータ管理により、最適化対策を開発し、お客様と一緒に実施します。継続的な監視により、不動産ポートフォリオ全体の長期的な最適化と、特定の要件への準拠が保証されます。

image of a building - half real, half virtual

エネルギーコストの最適化ガイド

実証済みの実践例と明確な行動提言とともに、エネルギー効率の向上とコストの削減を行います。

Graphic representation of a city

EneFGからGEGまでの法律 — 気候に優しく、規制に準拠しています

デジタル化と持続可能性への需要の高まりにより、建物の要件は大きく変化しました。GEG(建築エネルギー法)、EneFG(エネルギー効率法)、EUSustainability Reporting 指令(CSRD)などの法律や指令は、建築事業者への圧力を強めています。当社のインテリジェントソリューション、クラウドプラットフォーム、IoTテクノロジー、AIを活用したソリューション、デジタルサービスは、建物の運営を最適化しながら、これらの規制要件を満たすのに役立ちます。

ダウンロードとイベント

    レポートと書類

    Smart Infrastructure トランジション・モニター2025

    このレポートは、22か国の1,400人の経営幹部を対象とした調査に基づいており、エネルギー部門、都市、産業におけるエネルギー転換の進捗状況についての洞察を提供します。

    もっと詳しく知る

    運用コストを削減し、建物の性能を最適化しますデータ収集から効率対策、持続可能なエネルギー供給まで、建物をより効率的で持続可能なものにする方法を学びましょう。私たちのパンフレットには、運用コストを削減し、ビル運営を最適化する方法が示されています。

    パンフレットをダウンロードする

    脱炭素化の推進と実施

    当社のソリューションとサービスは、インテリジェント・ビルディング・オートメーションから持続可能なエネルギーの供給と供給まで、建物のあらゆる分野をカバーしています。私たちと協力して、建築資材を脱炭素化するためのロードマップを作成してください。構想から実装までサポートします。

    ワンページャーガーをダウンロード

    ホワイトペーパー

    ガイドライン「エネルギーコストの最適化」エネルギー効率を向上させ、長期的にコストを削減する方法を、実証済みの実践例と明確な行動提言とともに示します。

    ホワイトペーパーをダウンロードする

    ホワイトペーパー:不動産セクターの脱炭素化

    企業がESG基準に注意を払う必要性が高まっているため、持続可能な商業用不動産の需要は世界中で高まっています。このホワイトペーパーでは、建物をより気候に優しいものにするための対策と解決策、そして「ネットゼロ」を段階的に実施する方法について説明しています。

    ホワイトペーパーをダウンロードする

    よくある質問:持続可能な建物

    持続可能な建物とは何が違うのですか?

    持続可能な不動産とは、生態学的、経済的、社会的側面を考慮して計画、建設、運営されている建物のことです。目的は、資源の消費を最小限に抑え、環境への影響を減らすと同時に、経済的効率を達成することです。特に建築部門は、ドイツの総エネルギー消費量とCO₂排出量のかなりの割合を占めているため、大きな可能性を秘めています。

    持続可能な建物は、ゼロエミッションという目標を超えています。スマートでネットワーク化されており、最先端のテクノロジーを利用して効率的な建物管理を行っています。たとえば、このような建物では、スマートシステムを使用して照明、暖房、冷房を制御し、再生可能エネルギーを統合してエネルギー消費量を削減します。エネルギーデータを継続的に分析することで、環境への影響と運用コストを削減できます。同時に、居住者の快適さと健康も向上します。Building X などのプラットフォームは、建物管理のさまざまな側面を統合し、複雑さを軽減することでこれをサポートできます。

    脱炭素化とは何ですか?

    脱炭素化とは、特にエネルギー供給、産業、モビリティ、建築の各セクターにおいて、CO₂排出量を削減または完全に回避するプロセスを指します。目標は、地球温暖化を抑制し、気候目標(パリ協定など)を達成するために、石炭、石油、ガスなどの化石燃料を気候に優しい代替燃料に置き換えることです。脱炭素化は、持続可能で低排出の未来を創造する上で重要です。
    再生可能エネルギーの使用、エネルギー供給の分散化とエネルギー貯蔵の使用、エネルギー効率の向上によるエネルギー消費の削減、熱とモビリティの電化など、化石燃料に取って代わることで脱炭素化は成功します。
    喜んでサポートします。私たちは現在の状況を分析し、適切な対策を決定し、あなたと一緒にそれを実行します。

    脱炭素化はどのように機能しますか?

    実際には、脱炭素化は単純なプロセスではありませんが、総合的なアプローチが必要です。このような持続可能な変革は、戦略的かつ長期的な計画に基づいてのみ成功することができます。ここでは、すべての対策が相互に調整される、よく考えられた脱炭素化戦略が役立ちます。最初のステップでは、実施すべきすべての対策を脱炭素化ロードマップに記録しておくと役立ちます。関連するすべてのエネルギーと建物のデータを収集、視覚化、分析することが重要です。具体的な対策は、建物とエネルギーのデータ管理に基づいてのみ導き出すことができます。次に、エネルギー需要を減らし、地域の持続可能なエネルギー供給のためのインテリジェントなソリューションを実装する必要があります(たとえば、エネルギー貯蔵システムや熱供給の電化など)。結論:脱炭素化を成功させるには、化石燃料の使用を最小限に抑えるか、代替するさまざまな対策や技術が必要です。

    CO₂の最大の排出源はどこですか?

    建物は、エネルギー部門、産業、輸送、農業と並んで、CO₂の最大の排出源です。建物内では、暖房と空調、温水製造と照明が最も多くのCO₂排出量を引き起こします。多くの建物は今でも石油やガスなどの化石燃料を使用しているため、暖房と空調が最大のシェアを占めることがよくあります。CO₂バランスを改善するためのさまざまな解決策があります。まず、エネルギーデータ管理システムは、最適化対策を導き出すために、エネルギー消費に関する透明性を高めることでした。

    そして、最高のキロワット時は、そもそも消費されていないものです。エネルギー消費量は、エネルギー効率を高めるための対策を実施し、システム間の制御を最適化することで大幅に削減できます。分野横断的なエネルギー効率化ソリューションを使えば、CO₂排出量(およびエネルギーコスト)を長期的に削減できます。