Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
目立つロゴとキャッチフレーズを使った未来的で洗練されたデザインが特徴のSiemens 販促用画像。

独自のタンパク質源のデジタル化

Siemens Digital Twin 技術により、ナセコモは高品質の動物飼料の提供に焦点を当てた昆虫養殖フランチャイズを設立することができました。

昆虫は多くの動物にとって珍味です。鶏や豚は昆虫を土から根付かせ、魚は水から飛び降りて昆虫を捕まえ、犬でさえ昆虫を追いかけたりスナップしたりするのを楽しんでいます。ブルガリアに拠点を置くNasekomo社は、動物飼料用の昆虫飼育のフランチャイズモデルを開発しました。 Digital Twin Siemens スのテクノロジーは、業務を標準化し、会社が目標を達成するために不可欠でした サステナビリティ 目標; Siemens Xcelerator デジタルトランスフォーメーションを加速することで競争上の優位性を提供します。

科学者たちは、世界中に200万から3,000万種の昆虫がいると推定していますが、そのうち90万種しか報告されていません。しかし、ナセコモで注目されているのは、一般にブラック・ソルジャー・フライと呼ばれるHermetia illucensという1つの種だけです。昆虫は最も持続可能な動物性タンパク質源の1つであり、持続可能な方法で生産された昆虫ベースのタンパク質、油、フラス(貴重な肥料)の需要は大幅に増加すると予想されています。産業規模の昆虫ベースのバイオコンバージョンのパイオニアとして、ナセコモは将来のフランチャイズパートナーに技術とノウハウを提供することで市場に貢献することを目指しています。

A robotic arm is assembling a component in an industrial setting.

デモンストレーションセンターとしてスタートしました

A vertical farming app interface showing a plant growth simulation with various settings and options.

同社は当初、ブルガリアのソフィア近郊に、ブラック・ソルジャー・フライのライフサイクルの幼虫期に焦点を当てた産業実証センターを設立しました。幼虫には、農業やビールなどの飲料生産からの有機副産物の餌が与えられます。孵化後10〜12日で、処理に最適なサイズと重さになります。その時点で、幼虫は白くなります。以下は、プロテインミールと昆虫油を作るプロセスです。その過程で生じたフラスや残り物は肥料として準備されます。全体として、ナスコモのプロセスは循環経済モデルの典型です。バイオコンバーティング昆虫を使って有機性廃棄物から動物飼料を生産し、その過程で残ったものは肥料の役割を果たします。ナセコモのアプローチは、AI主導のフランチャイズビジネスモデルの下で事業を拡大することです。2025年に、同じくブルガリアで最初のフランチャイズ工場の建設工事が開始されます。同社は、技術、飼料の準備方法、デモンストレーションセンターの一部であるマルチフライセンターでブラック・ソルジャー・フライが生まれたばかりの幼虫を飛ばすなど、フランチャイズパッケージ一式を提供しています。特に、これらの幼虫は、隣接するFly Geneticsプログラムで開発された遺伝的進歩の恩恵を受けています。「私たちは、2030年までに年間250万トンのタンパク質の需要を満たすために、指数関数的成長を目指しています。フランチャイズは、事業拡大を加速するための重要な戦略です」と、Nasekomoの共同創設者兼CEOであるマーク・ボラードは言います。Siemens クリエイティブな未来のデジタルプラットフォームを使用することで、Nasekomoは100以上の生産現場をサポートできるようになります。

標準化を基礎として

すべてのビジネスパーソンは、標準化が繁栄するフランチャイズの基礎であることを証明するでしょう。そして、経済的に規模を拡大したい未来の食品分野の企業にとってはなおさらです。NasekomoはSiemens 提携して標準化の基礎を築きました。アライアンスは2年以上前に一連のワークショップで始まりました。ナセコモの仲間は、ブラック・ソルジャーフライに関する幅広い生物学的知識、特に管理された環境における幼虫期の理解に貢献しました。Siemens 専門家を招きました プロセス産業IT/OT コンバージェンス、データセキュリティ、サイバーセキュリティ、そして 食べ物と飲み物。「このような多様なチームを結成することで、実行可能なデジタル化戦略を考え出すことができました」と、Siemens スロベニアのシニア・デジタル化アドバイザーであるロック・コーレンは言います。Nasekomoの共同創設者で共同CEOのマーク・ボラードにとって、パートナーシップの開始時に目立ったことが1つありました。「Siemens コラボレーションを始めて間もなく、適切なシミュレーションの必要性がすぐにわかりました。」つまり、Digital Twin です。シーメンスの専門家は、以下を使用して生産のDigital Twin の作成に取り組みました TecnomatixのPlant Simulation ソフトウェア。最初のDigital Twin はナセコモ実証工場のもので、その後の各工場では当然デジタルツインが作成されます。標準化の考え方は、次のようなすべてのサイトでSiemens 同じテクノロジーを選択することにも及びます。 シマティックWinCCオープンアーキテクチャ SCADAシステムのために、そして一般的なアプローチとして ITとOTの融合。この高度なデジタル化により、シーメンスのエコシステムのパートナーと共同で作成され、Siemens ecosystem 利用できるオープンで相互運用可能なデジタルツールやソリューションにアクセスできるようになります。 Siemens Xcelerator Marketplace

A digital twin visualization showing interconnected systems and data flow in a technological environment.

細部までデザインし、全体像を管理します

A visual representation of sustainable industries with a focus on green technology and eco-friendly practices.

しかし、Siemens 全行程は、プラント全体の設計とシミュレーションで終わるわけではなく、そこに含まれるすべてのコンポーネントと機械の設計とデータ管理も含まれます。だからこそ、NasekomoはSiemens Xcelerator Software ポートフォリオを信頼しています。 ソリッド・エッジNX デザインと TecnomatixのPlant Simulation 生産プロセスの改善用です。Solid EdgeとNX、どちらも デザインセンター スイートで、設計の反復を迅速化し、迅速な変更と迅速なプロトタイピングを可能にします。「時間の節約とデータ損失の防止には安定性が重要です。Solid Edgeはとても安定しています」とボラードは言います。「さらに、当社のPDMシステムと統合して、効率的なデータ管理とバージョン管理を実現します。さらに、その正確な製図ツールにより、エンジニアは詳細な2D図面や注釈を正確に作成できます。

より良いエネルギーバランス

NasekomoのフランチャイジーからのDigital Twin データは、ブルガリアの本社のオペレーターに中継されます。そこから、運用状況を監視し、リモートサポートとメンテナンスを提供します。頑丈です Industrial Cybersecurity 安全な通信を確保するためのコンセプトが整っています。何よりもまず、目標は、フランチャイジーの事業をより持続可能なものにすることです。一例として、エネルギーの流れをより適切に管理および制御する方法があります Simaticエネルギー管理Softwareまた、余分な熱をプロセスに戻す方法を特定することもできます。もう1つは、以下を使用して生産からの製品の二酸化炭素排出量を決定することです SiGREEN、サプライチェーンと生産上の排出量を管理および報告するための包括的な製品二酸化炭素排出量ソリューションです。

Siemens Xcelerator logo featuring a stylized 'X' with a dynamic and forward-moving design.

次のステップ:昆虫を超えて

目立つロゴとキャッチフレーズを使った未来的で洗練されたデザインが特徴のSiemens 販促用画像。

Nasekomoが現在、昆虫育種植物用のデジタルツインの構築に注力しているのは、始まりに過ぎません。昆虫養殖のプロセスを最適化するために設計されたこれらの高度な技術は、将来的にはより幅広い用途の可能性を秘めています。トマト栽培の監視と管理から、養鶏場の最適化、キノコ生産条件の管理まで、デジタルツインテクノロジーの柔軟性はさまざまな農業分野を変革することができます。「今日、これらのシステムを開発することで、ナセコモは食品業界全体に適用できる、よりスマートで効率的なソリューションへの道を開いています」とマーク・ボラードは言います。
2024年11月

連絡先
: ロック・コーレン

名前には何がありますか?

Nasekomoは昆虫たんぱく質を専門とする会社の名前だけではなく、ブルガリア語で「昆虫」という意味でもあります。同社は起業家、科学者、エンジニアの集まりで、飼料や農業産業のタンパク質、油、肥料の供給源としてブラックソルジャーフライを栽培する工場ネットワークを確立することで、より持続可能な未来に向けて取り組んでいます。
ナセコモさん