Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
スマートビルディング、オーストラリア

スマートビルディング技術はビクトリア美術館を変革します

デザイゴ cc によるインテリジェントな建物管理、クラウドベースの分析、HVACのアップグレード、LED照明、太陽エネルギーが、ビクトリア美術館のエネルギー効率の向上、コスト削減、貴重なコレクションの保護にどのように役立つかをご覧ください。

文化財を持続可能な方法で保存する

博物館は貴重な公共の宝です。彼らは記録保持者であり、教育と研究の中心であり、文化的アイデンティティの守護者です。美術館は、誰もが利用しやすく、手頃な価格である必要があるため、エネルギーとメンテナンスのコスト条項でも最適な方法で運営する必要があります。

メルボルン博物館、移民博物館、サイエンスワークス、王立展示館はすべて、オーストラリア最大の公共博物館組織であるMuseum Victoriaの一部です。これらには、合わせて約1700万点のオブジェクト、文書、写真、標本が含まれています。毎年約250万人の訪問者がドアを通ります。

建物は一般的にエネルギーを大量に消費します。しかし、美術館には多くの場合、独自のエネルギー需要と課題があります。たとえば、ビクトリアの博物館の展示品の中には、数百万年前の化石や、厳しい温度管理された条件下で保管しなければならない繊細な珍しい本や文書があります。

ビクトリア州政府のグリーナー・ガバメント・ビルディング・プログラムの一環として、Museum Victoriaはエネルギー効率向上のパートナーを探し、インテリジェント・ビルディング・テクノロジーに関する専門知識を私たちに求めました。

ビクトリア美術館の割引

合計すると、ステージ1とステージ2の両方でビクトリア博物館が保証する最低割引額は相当です。

28% 電力消費量の削減

25% 光熱費の削減

博物館は過去から学び、未来を守るために取り組むのに役立つことは誰もが知っています。
リンリー・マーシャル, CEO, 博物館ビクトリア

エネルギー効率の高い博物館運営へのデータ主導型アプローチ

最新のテクノロジー、革新的な配信、データ主導のアプローチを活用して、この主要プロジェクトを2019年に完了しました。このプロジェクトは、ある業界団体から「クラス最高」と認められ、ステージ1で国家エネルギー効率委員会賞を受賞しました。

エネルギー性能契約(EPC)は、5年間にわたって2段階で締結されました。

ステージ1は中央に含まれています:

  • メルボルン博物館でのビル管理システムのアップグレード(デザイゴ cc)
  • クラウドベースの分析プラットフォームSiemens Navigatorで移民博物館への拡大
  • HVAC(暖房、換気、空調)とチラーのアップグレード
  • 水効率の向上
  • 世界遺産に登録されているロイヤル・エキシビション・ビルディングを含む6つのサイトのLED照明のアップグレード(8,300の付属品)。

ステージ2の目玉は、4つのサイトに2,743枚のソーラーパネル(1,083 MW)を設置したこと、さらにBMSのアップグレードとLED照明のアップグレード(3,500個のフィッティング)をさらに展開することでした。

私たちが提案したエネルギー効率と水効率の改善は、お客様に最高の成果をもたらしました。HVAC、照明、水質の改善対策は、エネルギーパフォーマンス契約の資金調達の枠組みの中で15か月にわたって実施されました。

メルボルン博物館で使用されているクラウドベースの統合プラットフォームであるNavigatorは、強力な分析およびレポート機能を提供し、施設とインフラの長期的なパフォーマンスを可視化します。

ビクトリア博物館-メルボルン