Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ブラジルのエネルギーの未来への投資

私たちがサービスとしてのエネルギーに強気な理由

2019年7月

as-a-service(AS)モデルの台頭は、主にクラウドテクノロジーによるデジタル変革が、ビジネスと生活のあらゆる分野にどのように影響しているかを示しています。サービスとしてのソフトウェア(SaaS)と同様に、他の「XaaS」モデルが普及しつつあります。Energy-as-a-Service(EaaS)は、商業および産業の顧客がエネルギーシステムを購入せずにエネルギーサービス契約を結ぶことができるようにすることで、XaaS分野におけるもう1つの進歩です。このモデルは、従来の電力購入契約(PPA)とは異なり、新しい機器の設置に必要な初期資本を排除しながら、事前に決められた固定されたエネルギーコストを顧客に保証します。多くの場合、バッテリーストレージコンポーネントを含むEaaSは、電力の安定性を高め、環境衛生を促進します。蓄電池システムは、再生可能エネルギー源からエネルギーを取り込み、電力需要が高いときに、炭素を排出するディーゼルエネルギー源の代わりに利用することができます。

EaaSの普及に伴い、Siemens Financial Services (SFS) は、新しいエネルギー資源と新しいビジネスモデルの変革を通じてシーメンスに協力しています。最近、SFSはブラジルを拠点とする新興企業であるマイクロパワー・エナジー(MPE、以前はMicropower-Comerc)に投資し、太陽光発電とバッテリーストレージを商業および産業顧客(C&I)に提供しました。Siemens、SFSの投資に関する専門知識と資本リソースを活用して、MPEとともに、ブラジルのエネルギーをより分散化されたエネルギーネットワークに移行する手助けをします。バッテリーはディーゼル発電機に代わって予備エネルギーとして使用されるため、これも環境にとって大きなプラスです。

EaaSの普及に伴い、Siemens Financial Services (SFS) は、新しいエネルギー資源と新しいビジネスモデルの変革を通じてシーメンスに協力しています。最近、SFSはブラジルを拠点とする新興企業であるマイクロパワー・エナジー(MPE、以前はMicropower-Comerc)に投資し、太陽光発電とバッテリーストレージを商業および産業顧客(C&I)に提供しました。Siemens、SFSの投資に関する専門知識と資本リソースを活用して、MPEとともに、ブラジルのエネルギーをより分散化されたエネルギーネットワークに移行する手助けをします。バッテリーはディーゼル発電機に代わって予備エネルギーとして使用されるため、これも環境にとって大きなプラスです。

マイクロパワーエナジーとともに、ブラジルの分散型エネルギー資源セクターを変革することに大きな期待を寄せています。ビジネスプランを実行するMicropower Energyチームの俊敏性と、Siemens ブランド、ソフトウェア、およびデータ機能を組み合わせると、最高の組み合わせです。
デビッド・タフ, シニア・インベストメント・マネージャー, SFSブラジル

MPEは、ブラジルのC&I市場に、よりクリーンで信頼性の高い電力を低コストで提供するバッテリー型ストレージ(BSaaS)モデルをブラジルに導入するのを支援しました。MPEの20%の株式を取得することは、SFSにとって初めてのBSaaS投資であり、SFSはこの種の投資を他の場所でも再現する立場にあります。

この革新的なビジネスモデルは、MPEの一流チームと、革新的なSI製品とソフトウェア、およびSFSの資金調達の専門知識を組み合わせたものです。ブラジル市場に画期的な価値提案を提供できることを誇りに思います。この投資は、AAsビジネスモデルとSIバッテリーストレージソリューションの両方の将来の成長に対する私たちの自信を示しています。これらのソリューションが稼働していれば、電気代の削減、電気の中断、停電の減少、汚染の軽減につながります。
シュテフェン・グロス, CEO, Equity Finance、SFS