Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Digital Twin とトークンでスキルギャップを埋める

HELLERは、受賞歴のあるミニCNC工作機械Toknで未来の技術者を訓練しています。これは機械加工市場のスキルギャップを解決するのに役立ちます。

熟練したCNC技術者の緊急ニーズに応えるため、工作機械メーカーのHELLERは、受賞歴のあるユニークな高性能training ツールであるToknを開発しました。私たちと一緒に 制御技術 と Digital Twin 技術教育にシームレスで効果的な体験を提供します。

世界はますます複雑なコンポーネントに依存しています。ドローンから自転車のフレーム、医療用インプラントから飛行機まで、すべては、コンピューター数値制御(CNC)マシンで製造された部品の精密エンジニアリングに依存しています。世界のCNC市場は、2025年の1,000億ドルから2032年までに1,950億ドルに達すると予想されています。

しかし、熟練したCNC技術者の不足は憂慮すべきことです。60%以上の企業が、資格のある労働者が不足しているために欠員を埋めるのが難しいと報告しています。このギャップは生産を遅らせるだけでなく、イノベーションにも影響を与えています。この傾向に対抗するために、ドイツの工作機械メーカーであるHELLERは、他に類を見ないtraining ソリューションであるToknを開発しました。次に、Sinumerik One CNCコントローラーのDigital Twin であるRun MyVirtual Machineを提供しました。

見習いによって作られた、見習いのために

Toknは、training と教育を目的として、HELLER自身の弟子によって特別に設計、製造、委託されています。「TOKNは製造業教育のゲームチェンジャーです。本物の5軸CNCマシンのミニチュア版を、専門的なtraining とdigital twin と組み合わせることで、training を次のレベルに引き上げています。このアプローチは、熟練労働者の不足に対処するだけでなく、若い世代にモチベーションを与え、さらなる教育や習熟プログラムの促進にもなります」と、グローバルトレーニングコーディネーターのメラニー・ルースは言います。

「私たちは、若者に工作機械の世界を体験し、積極的に形作ることができる機会を与えるためにToknを作りました」とHELLER TRAINGのAchim Hammleyは説明します。「CNCコースでは、各実習生が機械を使ってワークピースを製造する方法を学びます。」

Sinumerik Oneコントローラーを搭載したToknは、CNC制御の大型5軸加工機と同じ機能を提供します。また、スタンドアロンユニットなので、実習生は実際の業務を中断することなく、あらゆる業界向けの複雑なコンポーネントを作成する練習ができます。

A person is standing in front of a large window, looking out at a snowy landscape.
Toknは製造業教育のゲームチェンジャーです。本物の5軸CNCマシンのミニチュア版を、専門的なtraining とdigital twin と組み合わせることで、training を次のレベルに引き上げています。
メラニー・ルス, グローバルトレーニングコーディネーター, ヘラー

Digital Twin は学習を促進します

これは、Sinumerik OneコントローラーとDigital Twin ソリューションRun MyVirtual Machineの組み合わせで、Toknの真のtraining の可能性を解き放ちます。これにより、講師や学生はCNCプログラムを設計し、実際のHELLER工作機械の3Dシミュレーションモデルを使用してテストすることができます。「この詳細なシミュレーションにより、研修生は実際の、そして非常に高価な機器を損傷するリスクなしに、NC(数値制御)プログラムを変更および改善できます。学生が機械加工のステップを練習していると、まるで物理機械で作業しているかのようにデジタルモデルで結果を見ることができます」と、シーメンスのHELLER担当グローバル・キー・アカウント・マネージャーであるサイモン・シュミットは言います。すべてが順調に進んでいるようであれば、研修生は実際の部品を加工することができます。この現実とデジタルの理想的な融合が、このソリューションが非常に効果的であるもう一つの理由です。したがって、Toknが「優れた製品デザイン」で2025年ドイツデザイン賞を受賞したのは当然のことです。

このツールを使用すると、研修生は実際の非常に高価な機器を損傷するリスクなしに、NCプログラムを改善できます。学生は、まるで物理機械で作業しているかのように、デジタルモデルで結果を見ることができます。
サイモン・シュミット, キーアカウントマネージャー, シーメンスAG

テクニカルトtraining の新しい道を切り開く

複雑な問題には高度なソリューションが必要です。Toknのような、柔軟でパワフル、コンパクト、そしてよく設計されたツールは、技術分野の人材育成の可能性を広げます。新しいテクノロジーにより迅速かつ効率的に適応し、規模の大小を問わず、製造業者が21世紀の絶え間なく進化する環境において重要な存在であり続けるためには、まさにこの種のイノベーションが必要です。

2025年5月