Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

廃棄物を価値に変える

農業残渣がどのようにして高品質の動物飼料になるのか。
内モンゴルでは、農業技術企業の海林が何百万トンもの植物廃棄物を貴重な資源に変え、その過程でエネルギー使用量を 15% 削減しています。

毎年、穀物の加工、特にトウモロコシは、大量の植物残留物を生成します。そのほとんどは最終的に埋め立て地に捨てられたり、燃やされたり、価値の低い肥料として使われたりします。しかし、内モンゴルでは、ある会社がまったく別のものを見ました。原材料です。

農業技術企業のHailinは、トウモロコシの副産物をバイオ合成タンパク質に変換する発酵方法を開発しました。これは、従来の動物飼料源に代わる費用対効果が高く高品質の代替品です。アイデアはシンプルであると同時に効果的です。畜産業が必要とするもの(手頃な価格でタンパク質が豊富な飼料)を取り、産業がすでに過剰に生産しているもの(植物廃棄物)から作ります。

ループをビジネスモデルに変える

無菌ラボ環境でガラス試験管とサンプル液を扱う海林研究所の技術者。

循環型農業の概念は新しいものではありません。しかし、それを中心に商業的に実行可能なビジネスを構築することは別の課題です。Hailinの発酵プロセスは、廃棄物を減らすだけではありません。飼料の栄養価を向上させる製品を生み出します

市場の需要の高まりに対応するために、同社は別の生産ラインを設置し、年間生産量を10万トン増やすことを計画しました。そのためには、信頼性の高い産業自動化と、キャッシュフローに負担をかけずに事業拡大の資金を調達する方法の2つが必要でした。

減速せずにスケールアップします

私たちは両方の面で海林を支持しました。当社のインテリジェントオートメーションコンポーネントは新しい生産ラインに電力を供給し、複雑なバイオテクノロジープロセスの一貫性と効率を保証します。同時に、当社の財務専門家は、海林の収益サイクルに合ったリースソリューションを設計しました。これにより、先行投資の障壁を取り除き、市場が要求するペースで会社を成長させることができます。

Hailinは、近代的な製造施設で産業資材の袋を扱う自動ロボットシステムです。
循環型農業という新興産業では、下流市場の高まる需要を満たすために、副産物を効率的にリサイクルする必要があります。[...]Siemens、機器のアップグレードと生産の拡大に役立つ、オーダーメイドのファイナンスソリューションを提供してくれました。これにより、農業におけるリサイクルの新しい道が開かれました。
王中中さん, ハイリン・テクノロジーのCEO

結果はそれ自体を物語っています

メンテナンスコストとエネルギー使用量は低く抑えながら、生産能力は80%以上増加すると予想されています。かつては価値がなかった廃棄物は、今や資源としてサプライチェーンに再び入ります。事業を拡大して以来、海林は全体的に目に見える改善を遂げてきました。

8%

材料損失率の削減

15%

エネルギー消費量の削減

63%

必要な人員の削減

次は何が来るか

Hailinのモデルは、循環型思考が適切な技術と資金調達と出会うと何が可能かを示しています。より持続可能で手頃な価格の動物飼料に対する需要が世界中で高まる中、このようなアプローチは、農業産業が副産物を処理する方法を変え、コストを競争上の優位性に変える可能性があります。

違いを生む資金調達

スマートファイナンスは循環型思考を真のビジネス価値に変えます。始める準備はできましたか?