Skip to main content

Gasum Göteneのバイオガスプラント

安定性とデータ主導型の制御が将来のエネルギーシステムの基礎を築きます。

バイオガスは、化石燃料に依存しないエネルギーシステムへの移行において、重要な要素としてますます注目されています。ゲテネでは、Gasum社がスウェーデン最大級かつ最先端のバイオガスプロジェクトを運営しています。この取り組みは、地域に気候面での恩恵をもたらすだけでなく、デジタル化、自動化、循環型資源がいかにして業界全体を前進させるかを示す強力な事例となっています。

化石燃料脱却への一歩

Gasumがゲテネに新設した大規模施設は、年間120GWhの液体バイオガスを生産しており、同種施設としてはスウェーデン最大級の規模を誇ります。このプラントは循環型システムを採用し、近隣の農場から集められた40万トンの家畜ふん尿や農業廃棄物を再生可能エネルギーとバイオ肥料に変換し、それを再び農業に還元しています。これにより、輸送部門や産業部門の顧客における排出量(年間3万トン以上の二酸化炭素)が削減されることに加え、バイオ肥料が植物の養分吸収効率を高めることで、農業分野においても大きな環境的メリットがもたらされるのです。

長期ビジョンと戦略的選択肢

最先端のバイオガスプラントを建設する道のりは、当初からデジタル化と自動化に重点が置かれており、これらはプロセス全体を通じて中核的な役割を果たしてきました。適切なデジタルツールを活用することで、ゲテネのような施設は生産量を最大化できるだけでなく、将来の拡張や技術開発に向けた柔軟な基盤を築く助けになります。

Siemens制御システムにより、原材料の流れからガス交換、エネルギー供給まで、生産プロセス全体を接続できるため、高い運用信頼性、資源効率、中断の最小化が保証されます。AFRYのリアルDigital Twinを使用すれば、プラントをテストし、試運転前にその機能と品質を検証することもできます。これにより、現場での作業の必要性を減らしながら、高い配送精度と効率的な試運転が可能になるのです。

「弊社はすべての施設でSiemens制御システムを使用しており、機能性と信頼性の両方に非常に満足しています。このシステムは、コンポーネントが段階的に廃止された場合でも、必要に応じてユニットを交換およびアップグレードする良い機会を提供します。

TIAセレクションツールやTIATIA Portalなどの最新ツールは、電気設計からPLCのプログラミング、検証、試運転まで、プロセス全体を通して効率的で一貫したワークフローを提供してくれます。バグを早期に特定して修正するために、SIMIT ベースのDigital Twinを使用しました。これにより、現場での試運転がよりスムーズで効率的になりました。今日と明日の両方のニーズを満たす長期的なソリューションとして、制御システムに大きな自信を持っています。安定していて使いやすく、SIMATIC WinCC SCADAシステムのプロセスを視覚化するための強力なツールが追加されています。」とGasum社の制御システムスペシャリスト、Rikard Norman(リカルド・ノーマン)氏は述べました。

A person at an outdoor industrial site wears a hard hat, glasses, headphones, dark shirt, and high-visibility yellow jacket.

Gasum社制御システムスペシャリスト、Rikard Norman(リカルド・ノーマン)氏

加速されたエネルギー転換

ゲテネの事例は、産業的かつ持続可能で循環型のエネルギー生産が大規模でも十分に実現可能であることを明確に示しており、その成功の鍵となるのは、連携とデジタル化です。バイオガスは、国内資源を活用し、輸入化石燃料への依存を低減させるため、スウェーデンのエネルギー転換において重要な役割を果たしています。これにより、貿易収支が改善され、経済の回復力が強化されるとともに、特に地方において新たな雇用が創出されるのです。

Siemensテクノロジーは、開発プロセスを合理化し、パフォーマンスを最適化する高度なデジタルツールを提供し、最終的には化石燃料を使わないエネルギーシステムへの移行を加速させます。ソリューションは、あらゆる種類のエネルギー集約型グリーンプロセスに特に適応できる実証済みのテクノロジーに基づいています。

「Siemensでは、エネルギー転換を真に推進するプロジェクトを支援することは大きな特権であり、弊社の目標と完全に一致していると考えています。Gasum社のような熱心なエネルギー専門家やAFRY社のような有能なパートナーと協力して、真の違いをもたらすソリューションを構築することができるのです。このプロジェクトで、Gasum社は将来に備えて施設を整えるという賢明な決断をしました。今後、業界がP2Xソリューションを含む必要な政治的条件を受け、化石燃料を使用しない燃料生産のプロジェクトがさらに実現できるようになることを願っています」と、Siemensバーティカルオーナー、Sofia Erinder(ソフィア・エリンダー)は述べました。

A long-haired blonde woman faces camera, arms crossed, smiling in a black top; glass partition reflects lights behind her.

Sofia Erinder(ソフィア・エリンダー)、Siemensバーティカルオーナー