フルガルパックの商務総長、マルコム・ウォーさん
ボトルはガラス製でなければならないと誰が言いますか?
英国のサフォークに拠点を置く、キングス賞を受賞したクリーンテック企業であるFrugalpacは、主にリサイクルされた板紙から作られ、充填ラインの近くで製造されたボトルで包装業界に革命をもたらしています。ワイン、スピリッツ、食用油のいずれであっても、これらの軽量な容器にはガラスよりも明らかに持続可能性の利点があります。インターテックが2020年に実施し、2023年に更新した独立したライフサイクルアセスメントでは、750mlのガラス瓶と750mlの倹約瓶を比較しました。この調査の方法論では、Frugal Bottleのウォーターフットプリントは少なくとも4倍少なく、重量は84%少なく(70gに対して440g)、二酸化炭素排出量はガラス瓶の558gのCO2eと比較して92gのCO2eで、84%削減されました。紙製の外殻と単一素材のポリエチレンベースの食品グレードのポーチは、分けて適切な地域のリサイクルストリーム(利用可能な場合)でリサイクルできます。
この低炭素包装ソリューションは人気を博しています。そのため、FrugalpacはFrugalボトルを製造するための新世代の機械、Frugal Bottle組立機2またはFBAM 2を開発しました。これにより、1行あたりの年間生産量が約250万から1,400万以上に増加します。この飛躍の背景には、プロセスや機械設計の改善から完全に統合された自動化アーキテクチャまで、複数のイノベーションがあります。





.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)