Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

インバーター技術を備えたイスラエル最大の水上太陽光発電所

水を節約し、グリーンエネルギーを生み出し、大きく考えてください。これらの指針に基づいて、シーメンスのKACO new Energy GmbHと地元のパートナーであるAltitudeは、イスラエル最大の水上ソーラーパークに電力設備を供給しています。Virtual Centralシステムソリューションは理想的です。

水の蒸発と未使用の貯水池表面

ハボニム貯水池は、イスラエルのハイファ南部の沿岸地域にあります。貯水池には330万立方メートルの水があり、面積は112,50エーカーです。水は地域の農業活動に使用されます。暑い日には、貯水池から水の一部が蒸発し、農業に使用できなくなります。

幸いなことに、イスラエルは再生可能エネルギーの大量使用を約束しています。この目標には新たな課題が伴います。たとえば、イスラエルはスペースの制約に直面しています。太陽エネルギーは他の重要なインフラプロジェクトと競合しています。

洗練されたデザインとデジタル表示画面を備えた青と白のSiemens インバーターデバイス。

ソーラーシステムは水の蒸発を止め、新しい空間を提供します

2021年9月以来、ハボニム貯水池は51,500個のソーラーモジュールで覆われており、総電力は23MWです。この水上太陽光発電所は、3,000世帯にクリーンエネルギーを生成します。このシステムは、革新的なバーチャルセントラル設計を使用して構築されました。

ソーラーモジュールのストリングは、ストリングの監視も管理するDCコンバイナーボックスに集められます。DCコンバイナーボックスは、リザーバーのフローティング構造にあります。そこから、DCケーブルは指定されたインバーターハブにエネルギーを輸送します。インバーターハブは貯水池の隣にある陸上にあります。これにより、シーメンスのドイツの生産施設にある120 blueplanet 150 TL3ストリングインバーターの運用と保守が容易になります。これらのインバーターは、販売パートナーのAltitudeを通じてイスラエルで販売されています。

ソーラーモジュールは水の蒸発を防ぎ、より多くの水を農業に使用できるようにします。フローティングソーラーシステムのもう1つの大きな利点は、地上設置型ソーラーシステムは、学校や病院などの他の重要なインフラプロジェクトとのスペース競争に頻繁に直面していることです。フローティングソーラーシステムにはこのような衝突はありません。水上に設置すると、他のプロジェクトのためのスペースが増えます。

バーチャルセントラルアプローチはコストを削減し、利回りを増やします

バーチャルセントラルの設計は、フローティングソーラーシステムに他にも多くの利点をもたらします。インバーターは貯水池の隣に設置できるので、ケーブルを敷設する必要はありません。この方法で導入できるのは、Siemens シングルMPPTインバーターだけです。さらに、電力損失はDC側にとどまり、貯水池から1500Vdcの陸地への非常に効率的なエネルギー輸送が発生する可能性があります。このおかげで、また最大99.2%の効率により、シングルMPPTインバーターは、マルチMPPTインバーターを備えた従来のシステム設計よりも高い収率を実現できます。

これは最近、独立した研究機関によって確認されました。この設計では必要なケーブルが少ないため、残りのシステムへの投資コストを最大 10% 削減できます。これは全体的な投資コストの削減につながります。

要約すると、バーチャルセントラルのアプローチは投資コストを削減し、利回りを高め、特に水上太陽光発電(PV)システムの運用および保守活動に有利です。バーチャルセントラルアプローチに依存する他の水上太陽光発電システムは開発中で、まもなく導入される予定です。

「さまざまなソーラーシステムの構成や場所で、マルチMPPTのインバーターがシングルミリポイントインバーターと比較して得られる利回りの向上に関する研究。」