Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

送電網の混雑を解消するための標準化されたスキッド

送電事業者のエネクシスと協力して、オランダの電力網の拡大を加速させています。革新的で標準化されたアプローチのおかげで、年間10か所ではなく100の変電所を建設できるようになりました。ペースが10倍に向上し、送電網の混雑を解決するのに役立ちます。

電力網の容量に対する需要は急速に高まっています。家庭、企業、再生可能エネルギープロジェクトは、ますます電力網の限界に達しています。139,000キロメートルの送電線と46,000キロメートルのガスパイプラインで290万人の顧客にサービスを提供しているエネクシスの場合、配電変電所を建設する従来の方法は時間がかかりすぎて、増大する需要に追いつけませんでした。

」グリッド容量の追加が非常に必要です。そのため、エネクシスはネットワークをできるだけ早く拡大したいと考えています。エネクシスの最高執行責任者であるハン・スロートウェグは説明します。送電事業者は、信頼性や品質を損なうことなく建設能力を大幅に拡大するという課題に直面していました。

スキッドトランスフォームの工法

エネクシスは根本的に異なるアプローチを選択しました。完全に事前に組み立てられ、テストされた変電所(「スキッド」とも呼ばれます)には NXPLUS C 24ブルーガス絶縁開閉装置(GIS)テクノロジー。これらの標準化されたユニットは、プレハブのステーションに設置して1日以内に稼働させることができるため、プロジェクトのリードタイムを大幅に短縮できます。

ユニットは工場から出荷される前に広範囲にわたるテストを受けます。これにより、一貫した品質が保証され、現場での誤動作のリスクが軽減されます。

最初のスキッドは2024年10月にオランダに設置されました。2025年から、変電所はオンデマンドで納入され、エネクシスはさまざまな地域の送電網容量の需要に柔軟に対応できるようになります。

年間10から100ステーションまで

標準化のおかげで、建設能力は年間約10ステーションから約100ステーションにスケールアップできます。

」エネルギー転換には、電力の需要と供給よりも速く成長する電力網が必要です、」オランダでシーメンスのインフラ事業を率いるジョアン・メイブーム・ファーンハウトは言います。」この標準化されたソリューションにより、エネクシスは持続可能な方法で送電網の信頼性と品質を確保しながら、容量をより迅速に利用できるように支援しています。」

このアプローチにより、エネクシスは今後8年間で最大800の新しい配電所を建設することを目指しています。これは、オランダのエネルギー転換を加速させるという野心的な目標です。

2026年7月