エネルギー転換には、NIS2への準拠と高い回復力を確保するインフラが必要です。 エネマルタ社 OTのデジタル化を加速することで、島を拠点とする配電の課題に対処します。Siemens 提携して、同社は全国の送電網管理を近代化し、運用の複雑さを軽減し、40万人のユーザーに安全で信頼性の高いエネルギーを確保しました。
エネルギーの未来のための安全なインフラ
資産管理における実際の成果

資産をリアルタイムで監視します
OTデバイスの動的で一元化されたインベントリを作成して、完全に可視化できます。SIPROTEC 5保護装置やRuggedcomスイッチなどの資産を監視し、常に監視されていることを確認してください。

パッチと脆弱性を管理します
ソフトウェアの脆弱性を同時に監視して、OT環境を外部の脅威から保護します。系統的なパッチ管理を実装して、電力網のセキュリティと回復力を高めましょう。

標準プロトコルでシステムを接続
標準プロトコルを使用して多様なOTテクノロジー間の完全な相互運用性を保証し、電力網内のすべてのOTデバイスを360度監視します。

Electrification X-OT Companion による継続的な監督
マルサノース流通センターでは、Electrification X — OT Companionの導入は先駆的なマイルストーンとなりました。これは、Siemens スイタリアが提供したヨーロッパでのこの種のTSOへの適用としては初めてのことです。このクラウドベースでIoT対応のデジタルソリューションは、OT環境を継続的かつ包括的に監視します。この高度なツールを使えば、Enemaltaチームはソフトウェアの脆弱性を常に監視し、国のインフラ全体にわたるパッチ適用を体系的に管理できます。これにより、すべての重要なコンポーネントが、NIS2指令などのヨーロッパの規制で要求される最高レベルのセキュリティと信頼性で動作することが保証されます。
Electrification Xで変革を加速
OT Companionは、Siemens エネルギーシステムの電化と自動化のために開発したサービスとしてのSoftware スイートであるElectrification Xに欠かせないものです。Siemens Xcelerator ecosystem では、これらのデジタルソリューションは、電力網の信頼性と可用性を高めるための高度なツールをエネルギー転換事業者に提供します。このポートフォリオは、リソース利用を最適化しながら、運用効率を高め、サイバーセキュリティを強化します。そのスケーラブルでクラウドネイティブなアプローチにより、マルタの電力インフラは、一元化された一貫性のある安全なグリッド管理に向けてシームレスに進化でき、国のサイバーセキュリティ目標の達成を効果的にサポートできます。


長期的なレジリエンスを強化します
Siemens Enemalta plcの10年にわたる協力により、毎年のプロアクティブな脆弱性監視契約の締結が可能になり、従来のメンテナンスを高度なデジタル防御戦略に変えました。このアプローチは、会社がNIS2指令の厳しいサイバーセキュリティ要件を満たすだけでなく、マルタとゴゾの国のエネルギーインフラの将来の発展のための強固で信頼できる基盤を確立します。このプロジェクトの拡大は、OTネットワーク全体の一元管理を実現し、島全体の保護を強化することを目的としています。Enemaltaは、イタリアのSiemens スと共に、エネルギー供給のレジリエンスを高めるために、新しい技術的フロンティアを模索し続けています。
エネルギー転換事業者向けに設計されたElectrification Xは、送電網の信頼性と可用性を向上させ、運用効率を高め、サイバーセキュリティを強化し、資源利用を最適化することを可能にします。